你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
近几年,对于LED生产者来说绝对不是安宁和平坦的日子。由于白光LED市场供过于求的局面,这些LED企业的发展方向不得不开始转形。有新的应用才可以吸引新的投资者或客源。因此,市场上的生产商都开始寻找创新性的或特殊的照明应用,以提高盈利能力。经过多番研究后,几种看不见的光的潜能终于被发捆出来。而有两种光质中有两种较为普及和突出,就是UV LED(紫外光)和IR LED(红外线) 。
他们都是照明方法具有较高的技术标准和生产设计可以高度定制。因此,LED不仅有利于通用照明系统也是工业保持的应用程序。在本文中,我将专注于UV LED 的应用趋势。
UV LED 紫外光
LED紫外线,它被广泛应用于固化和消毒。在紫外线LED的光的性质中,是辐射具有足够的能量来破坏化学键。由于它们的更高的能量,紫外线光子可用于杀菌和消毒。
工业应用实例 - 固化/干燥系统
什么是固化系统?就是将一些液体状的物质凝固。而LED紫外线固化是利用光的化学原理进行,其中高强度UV光被用于立即固化或弄干油墨,涂料和粘合。它是基于通过使用光来代替热光化学反应。液体分子和低聚物与光引发剂的小部分混合在一起,然后暴露于UV LED低下。之后,墨将立即硬化和精固化的过程。因为UV LED科技的产生,固化的程序再不是笨拙和烦复,已缩短流程将更加提升盈利能力。
例如,金属装饰。根据不同的商业目的,金属涂有特定的颜色和图案。保持高的产品质量,准确度和涂层均匀分布是其中在生产过程是必不可少的。而采用UV LED固化系统,防刮,改善光泽度和成品的视觉感染力都能够大大地减少浪费。此外,这可以减少生产时的能量消耗,降低碳排放。至于全球UV固化市场研究2016年参考,UV固化油墨预计将产生$ 3.5十亿,到2020年收入它已经表明,紫外线LED的潜在市场价值。虽然技术还未被全面使用,但我相信随住社会对环保和能源的注视,此科技必定会发展得更蓬勃。
试想想,是现时新兴的打印技术方面亦很需要固定的程序,就是三维打印。因为三维打印的需求急增,厂商们都各施名各法去改善自己的打印技术,因此我相信三维打印的固定程序一定更上一层楼。在印刷过程中,树脂从激光释放出来和形状通过固化而形成的。所有三维打印机以达到尽可能高的强度,变得更稳定后的固化是必要的。在研究过程中,有可能是用于固化(例如浸没在水中)的另一种方式。但是,缺点是治疗不均衡,导致开裂太快固定。
工业应用实例 - 曝光系统
大多数人对曝光此词会感到负面,例如相片曝光和人体曝光等都会对我们身体和物件受破坏。在紫外线的光的性质中,辐射具有足够的能量来破坏化学键。因为这些特质而令到不少的生产者利用紫外光的破坏来进行不同的切割用途。由原材料到完成品,切割是不可或缺的。因此不少人都会尝试用更省能源的方法去取替原有的紫外光。 UV LED自从受到不同的关注,人们一直都好想采用LED的技术去节省能源,但好可惜比起紫外线,UV LED的能量仍然相隔千里。虽然UV LED未能够应用在大型的切割应用上,仍能够用于一些小型生产。
印刷电路板—我相信经常接触电子世界的你们对印刷电子板一定不会陌生。在制作过程中,一块PCB板需要经过记设计,曝光,复合和装嵌等的功步。好多用家因为家中没有曝光机而需要花钱到外面的公司造自己的产品。其实只要动动手都可以做自己的一个少省电而实用的UV LED曝光机。按此去开始制造你的PCB板曝光机。