嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

设计LED照明前需要考虑的事情

为什么要用LED

效能高: 这里的高效能是指电力与光出量的比例。在不同的能量形态当中,光是在很多设施中吸收最多能量的。这也是LED与传统灯泡两者最主要的分别,高效能的LED因此较传统灯泡省钱。 LED有如此高的效能是因为在发光的过程中差不多全部的能量都转化成光能,基本上没有能量被转化成热能浪费掉。相比之下,在传统灯泡的发光机制中,光能只是发热过程的副产物,相对LED当然效能较低。

寿命长: 现今社会越见关注地球生态,因此电子元件的寿命也不容忽视,长寿也会对产品的保养成本有直接的影响。根据专业技术说法,LED的使用时数会是50000至100000小时,而白炽灯及紧凑型荧光灯 (CFL) 等传统灯泡却只有750至10000小时,可见LED较高质素和可靠。 LED照明的成本因质量和可靠性来大大减少。

 

高能效和长远的持久力令LED成为照明的必然选择。 LED技术目前已经发展到 有几种不同类型的LED。这些类型的LED在各种领域都能找到应用,不同类型是特别适合于给予不同的区域。话说回来,你该如何选择最适合的为你照明的LED呢?以下几项你必须考虑的。

  1. 效能(lm/W): 即使在工作空间或居住区来说,最小化的要求能量和最大化输出一直都是首位目标,效能通常用来表示的效率。了解你应用的电源系统,并达到性能和功效的平衡。当选择LED驱动器,很多人会产生混淆,认为一个灯泡的亮度是用瓦特(W)来表示。其实瓦特(W)是实际测量的能量使用量,而流明(lm)即代表亮度。
  2. 嵌入方法:如何安装LED在你的应用设计上?什么是嵌入式?你可能会从产品附有的数据表中得到硬件的构造。
  3. 色温(K):当涉及到LED的颜色,色温较低表示温暖的白色,而中等温度产生中性的白色,而较高的温度产生凉爽的白色。
    title
  4. 射束角度:这是表示镜头的光线和控制的发射方向。较细的光束角意味着更加密集的光点和更小的照明面积。最常见的高束角度的光为聚光灯, 它通常用于聚焦特定的物件/对象。更广阔的光束角灯泡应用在一些普通照明目的地方,例如,从天花板到工作区等照明 。以下是不同光束角的视野。
    title

在博物馆里,LED射灯通常受不同的展览采用。对于展览品来说, 假如光束角太宽,它看起来不那么有吸引力。在工作​​区,会用更宽的光束来照亮房间。如果较小的光束角给采纳,会引起对眼睛的伤害。

考虑到这一点,这里有一些关于如何优化每个区域灯光设置的建议。

 

办公/学校/家庭的LED照明

办公室工作的LED灯在视觉上要求较严格,要确保照明系统的舒适, 从而最大化员工的生产力。良好的照明意味着提供足够的照明,使人们能够明确地看到打印,文件,但又不是过高的光密度(可能会造成视觉tn/症病). 在办公室内安装能够冷白灯,使员工提高警觉性和活力。此外,LED具有较低UV含量,对皮肤和眼睛潜有较少有害的。

 

title

建议LED种类: LED日光灯管

 

装饰用的LED照明

除了聚光灯外,加入颜色也有助使故事更有趣。灯光在引导参观者里起了重要的作用,通过他们在展览之旅,引导游客。它可以用来改变展览空间的意境,吸引其他人眼睛去留意艺术品。由于能够在调整波束角和管腔的灵活性,LED能够高度减低运营成本。此外,较少的热量从LED发射可以防止这些产品的损坏。有很多设计师使用LED照明展示他们的产品和艺术品。

titletitle

 

建议LED种类: LED软灯条

农业用的LED照明

垂直农业,这耕种涉及到室内面积种植农作物或植物。这项技术是一些缺乏农业耕地的国家之间引起热烈讨论。然后,你可能会问作物如何生长没有阳光?答案是LED。 LED可通过靶向照明显著刺激植物的生长。此外,LED照明的低UV含量防止紫外线对植物造成直接的伤害。我相信经过多番发展, 它可以高度将农耕文化推进城市。

 title

自己按制的LED照明系统

在市场上, LED照明有很多调光的控制开关,他们能够控制LED灯的调光。它们通常称之为PWM LED调光器,用于改变照明的水平的调节变压器。脉冲宽度调制LED调光器提供了不同控制暗淡的能力。例如,旋钮式的调光,调光器遥控器和壁挂式安装调光器。他们正在使用PWM的原理。以外的连接的调光器,无线控制。对于基本原理更详细:

建议LED种类:

LED日光灯管

LED软灯条

Lilian1331 还没写个人简介...