你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
有時候,你會需要一片小一點的Raspberry Pi,因為你根本沒有足夠的空間放大一點的板子。這就是新的“Compute Pi” 會推出的原因!這完美的組合將滿足許多商業和工業應用的需求,這個小型模組擁有與普通Raspberry Pi相同的主要硬體和性能,但是用了標準的SODIMM封裝。
當我們與Raspberry Pi基金會的人見面時,這就是他們不得不說、令人興奮的新產品...
作為讀者都會知道,我們最近在Pi Towers正忙於我們新網站的推出,免費教育材料和100萬英鎊的教育基金。我們過去一年在工程方面也一直很忙,為了不被教育團隊超越,我們已準備公開一些特別的東西,這次是針對商業和工業用戶。這是什麼小東西?仔細閱讀就能找出答案。
簡單的Raspberry Pi平台已不斷壯大和成熟:它的軟體目前已變得功能齊全和穩定,並且還在不斷改進。感謝我們志願者社區持續地努力工作; 以及針對性的資金注入來解決一些具體問題。Pi,以及博通Broadcom BCM2835 SoC的心臟,也逐漸變得更為 開放。我們喜歡聽到使用者用他們的Raspberry Pi在做什麼,並不斷讚歎於項目的範圍,以及社會的創造力和創造性。我們也知道有一個非常多的用戶把Raspberry Pi嵌入成系統,甚至是商業產品。我們認為需要有一個更好的方式,讓人們以更靈活的形式因素得到這個偉大的技術,但仍保持一個合理的價格。像驕傲的父母,我們要釋放Raspberry Pi的核心技術出去,並成為全新和令人激動的產品和設備的一個組成部分,所以今天我們宣布即將推出的Raspberry Pi計算模組。
左邊是計算模組。它有什麼作用?這個計算模組包含Raspberry Pi的BCM2835處理器和內存512Mbyte,以及一個4Gbyte的eMMC閃存設備(也就等於Pi中的SD卡)。這些零件全部集成到一塊67.6x30mm的小板,它可以插到標準的DDR2 SODIMM接口(與用於筆記本電腦內存*的連接器類型相同)。閃存是直接連接到主板上的處理器,但剩餘的處理器接口可經由連接器引腳。你會得到BCM2835 SoC充分的靈活性(這意味著它會比Raspberry Pi有更多的GPIO和接口),和把模組設計成一個自定義的系統應該是比較簡單的,因為我們已經把所有的棘手位放到模組本身。所以,你在這裡看到的是把Raspberry Pi縮小到適合SODIMM並帶有板載內存,其連接器是可以根據需要自定義。這個計算模組的設計主要是為了那些會自己建立電路板的使用者。但我們還推出了一塊叫計算模組IO板來幫助設計人員上手。
左邊的是計算模組。右邊的是空的IO板。這個計算模組IO板是一個簡單,開放源碼的轉接板,你可以把計算模組連接到這轉接板。它為模組提供了必要的電源,並讓你編程模組的快閃記憶體,以較方便的方式來使用處理器接口(排針和靈活的連接器,很像Pi),並提供必要的HDMI和USB連接器,讓您擁有一個完整的系統,來運行Raspbian(或您選擇的操作系統)。此板為那些想與計算模組設計的人提供了一個開始的模板,以及在製造定制電路板前提供一個快速方式來開始用硬體實驗和建設,和測試系統。
最初,計算模組和IO板將以Raspberry Pi計算模組開發套件來提供一起購買。這些套件將在6月推出。不久後,這計算模組將可單獨購買,最初需要買100組,每組的價錢大概是30美元;您也可以單獨購買,但價格會較高。我敢肯定,人們會渴望開始他們的設計過程; 最初我們只是公開計算模組和IO板的電路圖,但我們會在未來幾天和幾週內加入更多的文檔。自造快樂!
*但是不要把計算模組連接到您的筆記本電腦 - 引腳分配並不是一樣!
這個短片是Raspberry Pi基金會的詹姆斯·亞當斯James Adams的快速運作演示。
技術規格
Pi計算模組:
- SODIMM:6.5cm×3 cm
- BCM2835處理器,擁有512MB的SDRAM
- 4GB的eMMC(MLC)閃存
IO板:
- 2xCSI
- 2xDSI
- HDMI
- JTAG(只是為我們的發展使用)
- uUSB B型
- USB A型
- uUSB(電源)
- GPIO連接器