嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

 

重新定义我们的连接方式

在过去的 100 多年,公共设施系统和公共服务的无线控制和监控方面的发展变革了城市的运营方式。如今,我们到达了一个重新定义城市概念的关键转折点。

作者: Bruce Bishop,数据和设备部门天线研究员
Nicholas Langston,通信解决方案业务开发部门高级经理

智能城市概念正激发着许多新概念,它们在整合人们每天所依赖的服务。今天,每次迭代更新的解决方案都可提供几年前无法想像的便利、安全和效率。这种前所未有的连接性通过包括无线通信和大量传感器在内的许多方面实现。此连接性可改进城市照明、基础设施性能和能耗。

在智能城市中,街道照明只在使用街道时才激活。

如今,许多城市正在使用配备先进传感器并连接到集成网络的 LED 照明装置代替标准街灯。这样就可以本地或远程激活照明系统,仅在使用街道(如行人在夜晚行走)时做出响应。这种系统使城市可以更换街道照明装置,从而帮助他们在短期内减少电源需求并实现长期成本节约。

行人在地铁站行走。

在智能城市中,人们将享受提供各种新便利的高级连接性,包括整合人们每天所依赖的许多服务的机会,从停车到游览城市。
如果我们首先通过增加视频功能将目标定在大型停车场(如机场、购物中心和商场),则可仅在有活动时本地或远程激活每个照明装置。这可节约能源并提高安全性。所有数据和控制都可通过当前的 4G 无线网络或未来的 5G 网络实现。由于我们将拥有与互联网和云的这种高速连接,我们可使用 WiFi 访问权限提供有关该区域商店和餐馆停车位和特别优惠的信息。在希望让自身处于技术采用曲线前沿的地方,广告收入可用于补偿推出此项技术的成本。

智能手机连接性

 TE 提供精细互连产品解决方案和天线、EMI 屏蔽以及电路保护,以满足当今移动设备的需求。

 

智能城市提供即时满足的另一方面是能够管理都市区的交通和停车。想像一下,来到一个大城市,在目的地附近能够显示所有空的停车位有多么的愉快。随着智能和自主汽车的出现,停车信息、方向和账单等城市服务都可自动完成。实时交通信息唾手可得,使得交通官员能够重新规划交通路线,并更改交通灯模式以优化交通流量。这对于举办体育赛事或拥有主要景点的区域来说价值巨大。每个地方的天气、污染和噪音等环境信息可得到监控。但是,在一个紧凑封装中集成所有这些功能任务艰巨。单讲传感器数量和无线电功能必须共存就是一个挑战。电源和热管理及天线设计等问题对于成功集成至关重要。

就像智能城市的路灯仅在有人进入其范围内才会激活一样,所有公用设施和设备也可优化其性能。仅在需要时打开对环境的影响是巨大的。想像一下,城市充满智能冰箱和空调会是什么样子。仅仅这两种电器就会极大地消耗个人住宅的能源。如果我们能够使这些电器与电网通信,就可以确定保持其目标温度的最佳运行时间。也许冰箱可以在空调高峰需求之前稍微调低点温度,从而让公用设施提供商实现稳定、可管理的负载。想像一下,市政洒水车系统能够考虑到当前水供应量、土壤情况和天气预报,确保用于维护公园和场地的每一滴水都得到充分利用,是多么重要。

前进之路

随着世界上发展中国家/地区的人口不断增长,并需要发达国家/地区已经享有的相同便利,现有基础设施将达到极限。而智能城市支持的解决方案以负责任、公平的方式提供一条获得这些便利的明路。

Connector Geek is Dave in real life. After three decades in the industry, Dave still likes talking about connectors almost as much as being a Dad to his two kids. He still loves Lego too. And guitars.