嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

Raspberry Pi的最新配件 – Pulse (繁體)

亮綠色低成本的教育電腦,flappy birds,snakes這兩款遊戲,以及亞馬遜的Alexa服務,它們都有什麼共同點呢?答案就是,它們都使用了pi-top發布的最新配件,叫做pi-top Pulse。

了解Pi-Top Pulse

你可以把這款細小的(67mm x 60.5mm)白色長方形配件放在現有的樹莓派3上作為HAT(使用附帶的安裝套件)或者你可以直接把它插入pi-top筆記本或是pi-top CEED裡使用。這個配件包含:

  • 7x7可編程RGB LED矩陣
    • 編程簡單並完全可配置:可以使用Python遊戲示例比如Flappy birds或貪食蛇,也可以開發自己的模版和畫面
    • 高刷新率可以使得聲畫同步
  • 板子周圍隱藏了7個額外的環繞照明LED
    • 3個在底部,4個在揚聲器的下方
  • 2W, 4Ω的高質量揚聲器,並配有IS2擴音器
    • 可以用來聽音樂或一些其他錄製的聲音
    • 可以使用Sonic Pi編輯一段音樂或創作你自己的遊戲背景音樂
  • 200Hz – 11kHz自動增益控制(AGC, Automatic Gain Control)麥克風
    • 結合亞馬遜Alexa服務,可以完全與基於雲端的智能語音app交互

所有這些功能在pi-topCODER提供的Worksheet(程序庫)上都能找到,用作為基於Worksheet的內置編程課程,讓用戶學到如何使用Python來實現這些功能。所以,你不但可以使用這些超棒的功能,你還可以學習操作它,快速成為專家一樣。

開箱實物可以參考這個短片:

 

使用Pulse前的準備

對於那些熟悉樹莓派的用戶來說,使用pi-top系統十分容易:

  1. 從pi-top網站下載最新版的pi-top操作系統的映像,從zip文件解壓並把它存入microSD內存卡。
  2. 把SD卡放入你的pi-top或者pi-top CEED上的樹莓派中,並開機。
  3. 完成一些預設的設置(例如設置你的鍵盤和時區等)。
  4. 把Pulse放在磁軌上,和pi-top集線器上的連接器對齊並把Pulse滑到一個正確的位置:
    Pulse_insert_05fe2ade34722198f4213355818e388037f1f53b.jpg
  5. 一旦I2S軟件確認了Pulse已經安裝,你會收到一條重啟的提示。
  6. 當你重啟完畢後,你就可以開始啦!

 

開始使用Pulse

啟動後,你第一眼會看到的就是pi-topDASHBOARD,之後就可以打開pi-topCODER。進入後,如果你點擊了[Search All]按鈕,你會看到一列Worksheet顯示在屏幕的中間一列,其中包括了各種各樣Pulse模塊的Worksheet。

如果你想更詳細地參考這些Worksheet的話,你需要點擊左上方的[Log In]按鈕並點擊[Create Account]來建立自己的pi-top帳號。有了帳號,你就可以追踪到自己的狀態並順利使用Python 的Worksheet。如果你還希望通過Alexa服務使用這些功能那你還需要綁定一個Amazon賬號。一旦完成了這些,你就可以盡情向Alexa提問了!

 

總結

pi-top Pulse可能是自pi-top之後,推出的一款最有趣的樹莓派配件了。它不但是一種很好的讓你獲得Alexa的幫助的方式,並且你 可以通過pi-top Pulse來學習如何建立自己的雲應用。是時候擁有一個自己的Pulse了,由RS Components獨家銷售。

Hello! I joined DesignSpark Team since 2011. I enjoy travelling, listening to music, DIY and crafts. Please contact me if you have any questions or feedback about DesignSpark:)
DesignSpark Electrical Logolinkedin