こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
Pmod HATアダプター(144-8419)を使えば、Pmodシリーズの拡張モジュールをラズパイに簡単に接続できる。作業は Pmod HATを装着しラズパイをブートするだけ。
Pmod HAT上には6ピン2列のPmodポートが3つ搭載されており、ここに繋がったPmodモジュールがラズパイのGPIOから制御できるようになる。さらにDesignSpark では、ラズパイ上で使えるPythonサンプルコードとデモチュートリアルを公開している。DesignSpark登録メンバーであればどなたでも自由に使う事が出来る。
Pmod ACL2(134-6459)は、SPIプロトコルを介して給電される3軸MEMS加速度計だ。ユーザーは、加速度の各軸に対して最大12ビットの解像度を受け取ることができる。このPmod ACL2モジュールは、モーション起動のスリープモードとスリープ解除モードを介して、自由落下の検出と省電力機能を提供する。
初めに
まず、コンソールで以下を入力する。
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install -y build-essential git libusb-1.0-0-dev libprotobuf-dev libleveldb-dev libsnappy-dev libopencv-dev libhdf5-serial-dev protobuf-compiler libatlas-base-dev git automake byacc lsb-release cmake libgflags-dev libgoogle-glog-dev liblmdb-dev swig3.0 graphviz libxslt-dev libxml2-dev gfortran python3-dev python3-pip python3-setuptools python3-markdown python3-pillow python3-yaml python3-pygraphviz python3-h5py python3-nose python3-lxml python3-matplotlib python3-numpy python3-protobuf python3-dateutil python3-skimage python3-scipy python3-six python3-networkx libfreetype6-dev libjpeg-dev python3-gst-1.0 python3-picamera
sudo pip3 install pyserial
sudo pip3 install designspark.pmod
ラズパイのシリアル機能をオンにする。
sudo raspi-config
>5 Interfacing Options
>6 serial
>Would you like a login shell to be accessible over serial?
>No
>Would you like the serial port hardware to be enabled?
>Yes
このプログラムコードは、Pmod ACL2をPmod HATアダプターJBスロットに挿入することを意味している。
if __name__ == '__main__':
ACL2 = createPmod('ACL2','JB')
time.sleep(0.1)
Pmod ACL2を以下のラベルの付いたJBスロットに差し込む。
以下は、Pmod ACL2から軸データを取得するためのコードだ。
try:
while True:
x,y,z,t = ACL2.getXYZT()
print(x,y,z,t)
time.sleep(0.8)
# if maxz < z:
# maxz = z
except KeyboardInterrupt:
pass
finally:
ACL2.cleanup()
# print(maxz)
KeyboardInterruptはまだ何もするように設定されていない。
Pmod ACL2は以前の古いデータを消去し、次のデータ用に新しいキャッシュスペースを解放する。
sudo python3 /home/pi/Desktop/DesignSpark/example/ACL2_example.py
or
sudo python /home/pi/Desktop/DesignSpark/example/ACL2_example.py