こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
DesignSparkメンバーは、獲得したバッジやXPポイントをメンバーのプロファイルページに表示できることをご存知ですか?バッジは、記事の投稿、質問、プロジェクトの公開などで獲得できます。また、MakerfaireやHackadayなどのイベントで入手できるようなスペシャルバッジを獲得することもできます。
バッジ獲得の要件を満たすと、バッジを入手できます。ただし、Makerfaireイベントに当社が参加している場合は、「Pete and Greet」バッジのようなスペシャルバッジコードをイベント当日に入手することができます。
では、入手した新しいバッジコードをDesignSparkのプロファイルページに表示できるバッジと引き換えるには、どうすればよいのでしょう?もちろん、Webサイトを利用することはできますが、DesignSpark Toolboxアプリを使用して入手したコードを引き換えることができます。
なお、Toolboxアプリをダウンロードするだけでも、バッジコードを獲得できます。
この方法は複数あります。
バッジコードを引き換える方法、ルート1
一番下のバーに[Community (コミュニティ)]と表示されているときに、これを押します。
右上にある[Badges (バッジ)]を押します。
コードを入力します。
DesignSparkにログインしていない場合は、次の手順でログインを求められます。メンバーでない場合は、新規アカウントを作成できます。ログイン後、手順に従って操作すると、バッジを簡単に入手できます。
ルート2は、手順が少しだけ異なります。
一番下のバーにあるDesignSparkアイコンを押します。
[Redeem your badge code (バッジコードを引き換える)]を押します。
アプリのこのページには、Toolboxアプリのバッジコードも表示されています。DesignSparkのバッジコレクション構築の手始めに、このバッジを入手しましょう。コードを入力して、[Redeem (引き換える)]を押します。
DesignSparkにログインしていない場合は、次の手順でログインを求められます。メンバーでない場合は、新規アカウントを作成できます。非常に簡単です。
収集したバッジコードを引き換える手順はこれだけです。ぜひ、DesignSparkのランキング上位を目指してください。
新しいDesignSpark Toolboxアプリをまだ入手していない場合は、ぜひ今すぐダウンロードしてください。iOS、Android、Windowsがインストールされているデバイスに無料でダウンロードできます。
App Store (iOS): 今すぐダウンロード
Google Play (Android): 今すぐダウンロード
Microsoft Store (Windows): 今すぐダウンロード
DesignSpark Toolbox Appの詳細はこちら
Toolboxアプリで使用できるツールについてはこちらをクリック