こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
我々DesignSparkは IoT開発環境を提供する Zerynth.comの協力のもと、IoTシステムにおける組込み開発とクラウド開発をPythonで効率的におこなうことができる ミドルウェア環境をリリースしました。本DesignSparkサイトから無料でダウンロードできます。
Zerynthとは
Zerynthは、各種マイコンの組込みプログラムとクラウド上のアプリケーション開発を同一環境上で行うことができる PythonベースのIoT開発環境プラットフォームサービスです。市場でよく使われている32 bit マイコンの制御プログラムと、オンライン側のアプリケーションプログラムを Python (またはC/Python言語のハイブリッド)ので開発することができます。マイコン毎に開発ツールを覚える必要がないため、ハードにとらわれずに柔軟に開発を進めることができます。
使用方法
Zerynthで利用可能な多くの機能の使用方法について理解するための豊富な説明はこちらにあります。
映像を確認しながら素早く学びたい場合、Zerynthには、多くのチュートリアルとガイドが用意されている独自のYouTubeチャンネルもあります。
以下は、Zerynth YouTubeチャンネルにあるビデオの一部です。
Zerynth Studioを使用したESP32 DevKitCでのPythonプログラミング - Hello World
Zerynthでのアナログセンサの読み取り (マイクロコントローラ及びIoTのためのPythonプログラミング)
マイクロコントローラでのPythonを使用したWiFiスキャン
マイクロコントローラでPythonを使用して天気データを取得する
Zerynth及びモノのネットワークを使用してLoRaWAN及びPythonを使い始めるにあたって
さらに詳しく知りたい場合、プロジェクトベースのIoTソリューションチュートリアルを取り揃えたZerynth Academyもあります。
さらに、Zerynthには独自の専用フォーラムもあります。ご希望される場合、これに参加して、他のユーザーとやりとりできます。また、特定の解答をお探しの場合は、ナレッジベースもあります。
Zerynthの使用中にわからないことがあった場合に利用できる、詳細なトレーニングガイドとチュートリアルは多数用意されています。これらを活用して、この直観的なプログラミングツールをぜひ使ってみてください。課金することなく無料でダウンロードできるうえ、Windows、MAC OS X、Linuxオペレーティングシステムで利用できます。