こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
今回は、FPGA Xilinx MicroBlazeチップを使った数字当てゲームのデモサンプルをご紹介します。ちなみにこのサンプルはDigilent社にインターンで参加していた学生によって作成されたものです。
0~15の数字のうちひとつをFPGA がランダムに選択、それをプレーヤーが4回以内に推測して当てるゲームです。このゲームのコーディングを通して、ユーザーはFPGA上でのプロセッサ構築の基本や、その上で動作するアプリケーション開発の方法を学ぶことができます。 このプロジェクトでは、Digilent製のArty A7 (193-2598) : Artix-7 FPGA 開発ボードを使用し、Artix-7 FPGA 開発ボード上のスイッチ、ボタン、および LED を動作さえるアプリケーションを作成します。
ちなみに Arty A7 は、ザイリンクス製のFPGAチップ「Artix-7™」を搭載した開発プラットフォームです。特に MicroBlaze ソフト プロセッシング システムとして使用するために設計されています。
他のシングル ボード コンピュータとは異なり、Arty は単一の処理周辺機器セットに縛られるのではなく、ある瞬間は UART、SPI、IIC、およびイーサネット MAC でぎっしり詰まった通信の強力な装置であり、次の瞬間は 12 個の 32 ビット タイマーを備えた綿密なタイムキーパーにもなります。
MicroBlaze はザイリンクスの 32 ビット RISC ソフト プロセッサ コアであり、ザイリンクス デバイスのエンベデッド アプリケーション向けに最適化されています。MicroBlaze プロセッサは使いやすく、必要に応じてペリフェラル、メモリ、インターフェイスの組み合わせを柔軟に選択できます。
MicroBlaze ユーザーは、Vivado をインストールし、新しいグローバル リポジトリを作成し、MicroBlaze SDK を参照してプロジェクトで使用する必要があります。
ゲームをプレイするには、Tera Term などの UART をサポートするターミナル エミュレータが必要です。ターミナルにはメッセージが表示されます。プレーヤーはスイッチを切り替えて、推測したい数字を 2 進数で設定します。
プレーヤーは、ボード上のボタン 0 を押して推測を送信します。
推測が正しい場合, プログラムはこれを示すメッセージを出力します。
推測が正しくない場合, プログラムはプレーヤーにメッセージが表示されます.推測が高すぎるか低すぎて、残りのチャンスの数。
プレーヤーが4回間違って推測すると、すべてのLEDとRGB LEDが赤に設定され、3回点滅します。
その後、プログラムは正しい答えを明らかにするメッセージを出力します.最後に、ゲームはプレイヤーにプレイを続けるかどうかを尋ねます。
ボタン 0 は別のゲームを開始し、ボタン 3 はゲームを終了します. プレイヤーはボタン 3 を押すことでいつでもゲームを終了することもできます。
ソフトウェアに実装されている機能には、ユーザー入力のデバウンスとエッジ検出、LED パルス幅変調 (PWM)、ゲーム用の乱数生成などがあります。
Digilent Project Pageでは、このプロジェクトに使用するすべてのソースコードやドキュメントをダウンロードする事ができます。