嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

LED照明业的“新宠”——车用照明(1):三大将

 奔驰设计师Stefan Handt曾说,汽车照明就像装晚礼服上的袖扣,起到锦上添花的作用。那么,在我看来,LED灯就像黑暗中亮起的灯塔,安全地指引着迷失方向的人们。车用照明市场就像一块巨大蛋糕,牵动着各方神经,但它也是LED业下一个待开垦的“金矿”。麦姆斯最新报告显示,2015年全球汽车照明市场相比2014年增长5.4%,总量接近224亿美元,2021年新技术、新特性及新功能将助推汽车照明市场规模增长至277亿美元。

车用照明目前主要采用三种灯光:卤素灯、疝气灯和LED车灯。它们都有什么特点呢?今天笔者就先来介绍一下这三种灯。

卤素灯

卤素灯是白炽灯的改进,它具有简单、成本低廉、亮度容易调整和控制、显色性好等优点。发光原理是在灯泡内注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,冷却后的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此卤素灯泡比白炽灯更长寿。

 title

卤素灯开始应用到车身上始于70年代,,卤素灯的钨丝由于有着比普通白炽灯更高的熔点,所以在亮度上卤素灯大于白炽灯。很多汽车都采用传统卤素灯泡,卤素灯泡在夜间或天气情况欠佳的时候照明效果会大大降低,在这个时候,驾驶者的视野受到了严重的影响,易产生疲劳、分神等情况,发生交通事故的几率倍增。这时提高灯光的性能就显得非常紧迫了,在普通的前大灯无法满足我们需求的时候,我们会寻求亮度更高,寿命更长的照明系统,所以市场上所谓的超白光、超强光等产品也应运而生,而氙气大灯就是其中一种。

疝气灯

 title

氙气灯(High intensity Discharge)是指内部充满包括氙气在内的惰性气体混合体,没有卤素灯所具有的灯丝的高压气体放电灯,简称HID氙气灯,可称为金属卤化物灯或氙气灯,其发光原理是通过启动器和电子镇流器,将电压提高至23000V以上高压击穿氙气从而导致氙气在两个电极之间形成电弧并发光。氙气灯分为汽车用氙气灯和户外照明用氙气灯。

氙气灯,在汽车灯领域也叫HID气体放电式头灯。是用包裹在石英管内的高压氙气替代传统的钨丝,提供更高色温、更聚集的照明。 普通汽车钨丝灯泡的功率达到55瓦,而氙灯仅需35瓦,降低近1半。氙气灯也可明显减轻车辆电力系统的负担。

目前欧盟已经立法禁止使用卤素灯与氙气灯,在2018年前全部用LED灯代替,那么,LED灯究竟有什么魅力呢?

LED车灯

自上个世纪90年代开始到现在,LED灯已经开始有取代氙气灯的势头,成为高端汽车制造商的照明新技术。因为LED技术使用更少的能源,比传统的卤素灯寿命更长,难能可贵的是以半导体原理发光的LED可以让车灯体积更小,从而给整车提供更多的设计灵活性。

在2003年北美国际车展上,大众推出了奥迪PikesPeakquattro概念车,它将前雾灯设计成窄带型,并首次装备了LED灯,这算是日间行车灯最早的雏形。近年来,无论是合资是自主品牌,低端还是豪华品牌,日间行车灯已成为很多车的标配。从开始探索并响应日行灯法规的欧盟国家来看,日间行车灯的使用的确对提高道路安全性、减少交通事故起到了积极有效的作用。对于中国这个汽车产销大国而言,行车安全已是首要问题。日间行车灯不再是一个面子性的高档配置,而真正成为一个提高安全的必备灯具。

LED头灯在前装更是精彩纷呈,也更加智能。比如多光束LED头灯,该技术使用了多个LED发光单元,使汽车远光灯能实现高精度照明,从而避免对会车司机造成干扰。也就是说,即便开着远光灯与对方会车,也不用担心由此造成的安全问题。虽然有经济能力的车主愿意用LED照明设备来改善驾驶的安全性。不过,LED市场并不太平,价格五花八门,质量参差不齐,好的价格好的品质大家都想要,但是市场上很难有这样的东西。

title

LED车灯的优点有:

1、 LED光通量3000lm,超亮,雨雾、黑夜中行车更安全。

2、 LED可瞬间启动,克服启动、超车视线盲区,使车主、行人更安全。

3、 LED发光效率高,效率是其他灯光的数倍,省电,电瓶使用更长久,车主更省钱,节能环保。

4、 LED色温易控制,稳定,能保持左右灯光一致。

5、 LED使用寿命长,时间为50000小时,灯光寿命至少延长5年以上。

6、 LED克服氙气灯需要解码问题,避免烧车隐患。

7、 LED无汞等重金属,绿色、节能、环保。

由此可见LED相对于卤素灯与氙气灯主要表现为亮度高,使用寿命长,更加节能、环保。节能、环保是汽车应用未来发展的方向。三种车灯高低立显,也就难怪欧盟立法禁止使用卤素灯与氙气灯,转而用LED灯代替了!

LED照明业的“新宠”——车用照明(2):LED日行灯

LED照明业的“新宠”——车用照明(3):AFS系统与LED灯的联合应用

Lucy Zang 还没写个人简介...
DesignSpark Electrical Logolinkedin