你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
物联网 (IoT) 是一个由各种嵌入了软件,传感器和致动器的物理设备的网络。它是一个平台可以链接所有简单的电子产品在一起,以使设备可以通过不同的通信技术与相邻的设备交换信号/数据。物联网的应用可以广泛而有效地扩大规模。进一步的细节可以在我们的网站上找到。引入物联网也促进智能家居,智能电网和智能城市的技术开发。因此,智能电表是物联网的流行的应用之一,它在智能电网的发展和未来的能源管理具有重要作用。在这段文章里,更多细节关于智能电表的应用将会进行讨论。
什么是智能电表?为什么我们需要智能电表?
最初,智能电表是被设计为能源管理的。正如你可能知道,智能电表是电子式电能表,可以记录在30分钟或更短的时间电能(千瓦时)的消耗及能够与公用能源公司和客户沟通。智慧型电表基础建设可以令电表及电表数据管理中心(MDMS)之间进行双向通信。 30分钟间隔的电力负荷曲线可以显示对能源的需求趋势,这是有利于实用公司设完经营计划和客户的能源管理,因为客户可以看在线仪表板来监视其能源消耗更多的细节。
公用事业公司也将推动AMI项目分时使用(TOU)电价。分时的目的是试图使用一个灵活的率为(可以是高/低)在一定的时间段(例如更昂贵的率,11:00-17:00),从以在平衡一天消耗,以减低黄金时段的需求高峰。
此外,智能电表比传统的电表具有更多的功能。例如,智能电表将检测到一些错误,如篡改,偷窃电力和电力中断。中断的信号将立即被发送到中央系统,这有利于电网的恢服及顾客,因为电力公司可以立即采取行动以修复电力的供应。
上述操作是基于一个健康的通信平台,也是在AMI项目中最具挑战性的部分。某些信息将如下所示。
智慧型电表基础建设的常见通信技术
正如图所示,智能电表安装在附近区域网络/现场区域网络(FAN)。一些流行的通信技术进行说明。
- 射频(RF)网状网络
在该技术中,900兆赫和2.4千兆赫的无线电是在不同的国家流行。这2个频率都有不同的优势。但在高密度的城区,900兆赫会更具有竞争力,或比2.4千兆赫的无线电更适当。 900兆赫在穿透建筑物或其它障碍是比较好的,令社会或建筑物的网形成更好。该网状网络还提供建筑物之间额外覆盖,使网络信号将得到加强。
射频网状网络上的其他技术的一些优点如下:
(a) 成本
使用无线射频网状网络的成本显著的比传统有线网络较少。射频网状网络还可以降低成本,建筑和工程站点之间安装电缆的困难。
(b) 稳定
在射频网状网络技术,数据可以在不同的智能电表节点之间传送。数据传输没有特定的单一路径。在某些情况下,一个或多个节点不能运作的时候,网络可以自动重新计算以找到传输信号的最佳路径。
(c) 扩展性
无线网状网络,根据不同的情况,可以很容易扩大或缩小。新的智能电表会自动连接至网络,这使得它很容易扩展性,而现有的智能电表仍在运作。
2. 移动网络 (GPRS, 3G, LTE)
在智慧型电表基础建设,移动网络可能是第二的通信技术解决方案。它可以传送更大的范围,也覆盖一些较偏远和低密度的地区。然而,使用移动网络的费用会比其他技术昂贵,因为公用事业公司购买来自于电信公司的服务。因此,这将永远是一个备份计划,也为可能会用于偏远地区。此外,由于可以远距离传输和成熟的移动网络信号覆盖,这两个特点可以适合应用于在广域网(WAN)。