こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
DesignSparkのRedstoneさんの投稿「DS28E18 1-Wire® to I2C/SPI Bridge評価キットの開封ビデオ」を見たあるメンバーから、このデバイスについてMaxim Integrated(マキシム・インテグレーテッド)社の専門家にインタビューできないかとのリクエストがありました。私たちはこのリクエストをMaxim社に伝えたところ、快く承諾していただけました。
インタビュー動画は下のYouTubeから見ることができます。前回よりもさらに深堀した実用的な質問に多数お答えいただいています。是非皆様も視聴してみてください!※動画は英語音声・英語字幕です
また、質問内容の日本語訳とその回答をしている動画時間のリンクを本記事の後半に載せています。
今回はMaxim Integrated社のスチュアート・メルケル(Stewart Merkel)氏をお迎えして、DS28E18 1-Wire® to I2C/SPI Bridge評価キットにフォーカスした特別編をお届けしています。
スチュアートさんはMaxim Integrated社で10年以上アプリケーションエンジニアを務めています。彼は1-Wire製品およびハードウェアセキュリティを組み込みシステムに統合することに優れたスキルを持っています。Maxim入社以前は、Odin Telesystems社およびRaytheon社で電気通信機器に注力していました。彼はニューヨークのビンガムトン大学で電気工学の理学士号を取得しています。
DS28E18 1-Wire® to I2C/SPIブリッジデバイスに関する質問
- 御社は2つのPMOD温度センサーを付属してキットを提供されていますが、SPIまたはI2Cインターフェースを持つ標準的なPMODでこのキットを使用することはできますか? Answer
- 各データ伝送速度において安定した通信を行うことができる、最長距離はどのくらいですか? Answer
- 特に実際の使用例で面白いものがあれば2つほど教えてください。 Answer
- 1台のDS28E18のI2Cバス1本に複数のI2Cスレーブを接続することはできますか? Answer
- 同じI2Cアドレスを持つ1つのI2Cスレーブを、同じ1-Wireバス上に存在させることは可能ですか? Answer
- 長い1-Wireバスにはどのような配線材料が適していますか? Answer
- DS28E18はI2C/SPIスレーブに対して常時10mAを供給しているのでしょうか? Answer
- Maxim社にはDS28E18に関するリファレンスデザインはありますか? Answer
- 同じ1-Wireバス上にSPIとI2Cのスレーブを混在させることは可能ですか? Answer
- 1-Wireはどのようなユースケースがあるのでしょうか? Answer
- DS28E18デバイス用の長期サポートはありますか? Answer
DS28E18に関するお役立ちリンクとその他のコンテンツ
RS社から提供しているDS28E18 EVKIT (214-9132)
DS28E18 EVKIT 開封ガイド - DesignSpark
DS28E18 EVKIT - Maxim Integrated
DS28E18の使用について、基本事項 - Maxim Integrated
DS28E18のサポートとリファレンスデザイン - Maxim Integrated
リモートI2CおよびSPIセンサーのためのDS28E18セットアップガイド - Maxim Integrated
その他関連情報リンク:Maxim Integrated