こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
エンジニアは、世界の発展の最前線に立ち、私たち豊かな生活を作り上げてきました。初期の文明が基本的な工具を作って様々なものを製作し、暮らしをより快適にしてきたことを示す証拠が、地球のあらゆる場所に存在しています。中でも最も顕著な例が、ギザの大ピラミッドです。これらのピラミッドは約5000年前に建設されたのにも関わらず、現在もまだ見ることができます! 最近では、ものがそこまで「長持ちするように作られる」ことはありませんが、例外としてNokia 3110は挙げてもよいでしょう。これは都市伝説ですが、5千年も砂に埋められた後でも電源が入る可能性が高いと言われているんです!
エンジニア職は1500年代に登場しましたが、1765年に最初の産業革命が起こり、蒸気動力によって機械化された生産工程が生まれるまでは正式な職業ではありませんでした。1870年の第2次産業革命が電気をもたらし、1969年の第3次では、コンピュータによる計算や宇宙探査が幕を開けました。現在、私たちはIndustry 4.0の始まりを体験しており、スマートファクトリーでは、より効果的な生産技術が生まれていくでしょう。
工学によって私たちの暮らしぶりや働きぶりが形成されてはきたものの、いま私たちが経験している環境問題の多くにも工学が関わっています。最新技術に対する私たちの渇望が使い捨て社会を生み出し、多くの身の回り品やガジェットの寿命が、昔と比べるとはるかに短くなっています。残念ながらこの多くが、低品質、時代遅れといった理由で、必要以上に早く埋め立てられてしまいます。
2021年11月の1週目と2週目に、スコットランドのグラスゴーでCOP 26が開催されました。ここでは世界の首脳たちが集い、地球とその住人の健康を害している問題に対して、共にどういった取り組みができるのか話し合われました。一緒に取り組まなければ、そして今行動を起こさなければ、被害への対応が手遅れになりかねません。
私たちはエンジニアとして、社会の中で重要な役割を果たします。開発する製品や技術は、地球の健康だけではなく、人々の暮らしと幸福度に直接的な影響を与えることになるのです。
DesignSparkでは、世界中の何百万人ものエンジニア達に声をかけ、彼らとともに行動し、さらにはエンジニアの基本要素である技術を持った、世界トップクラスメーカーとともに活動しています。この世界に変化をもたらすような工学の旅を私たち全員が歩めるようにすることで、全世代のエンジニアたちに工学面での責任について教育し、影響を与え、全員で「アクティブエンジニア」になりたいと考えています。
サステナビリティは、個人だけでなく企業にとっても重要な項目になっており、誰もが環境とその環境の住人を守るために、自らの役割を果たす必要があります。エンジニアとしては、製品の設計の仕方に対して、本当の変化を生み出すことが可能です。着想段階から製品の寿命が尽きたらどうなるのかを意識するのはもちろんのこと、製品がより長持ちし、より少ない構成部品と材料で製作することが大切になります。
製品は再利用できますか?リサイクル可能ですか?比較的容易に修理できますか?そしてその製品は、世界中で埋め立てられて終わりの希少な天然資源を使っていますか? ぜひ、私たちとともに活動し、#ActivistEngineering(アクティブエンジニアリング)を通したデザインがいかにして、私たちの周りに良い影響を与えられるような工学的成果を生み出すことができるのか、エンジニアに一歩下がって、全力で問いかけてみてほしいと思っています。
私たちは誰もが毎日、世界に対して与えている様々な悪影響に関する記事を読み、全員が小さなことでも良いので、変化を起こす責任があるのです。つまり、私たちができることで、今、していないことはないだろうか?ということです。どうすれば、エンジニアである私たちが変化をもたらし、積極的な参加者になれるのでしょうか?変化を起こすための直接的な行動をとり、周りの物事に影響を与えることによって、私たちは#ActivistEngineeringでのインフルエンサーになることができます。
私たちは、サステナビリティ―の課題を解決し、恵まれない立場の人々の幸福度を向上させる設計技術者を称賛したいと思います。現在の環境問題を扱うために、斬新な解決策を生みだし革新を進めるにはどうしますか?これまでとの違いを生み出すために、何ができるのでしょうか?また、あなたが既に行っていることがあれば、それはどういったことですか?
新たな法律の制定と、Net Zero(ネットゼロ)が政治的に推進される中、生活様式や、消費者として製品をどう捉えるのか、この先私たちの周りの環境にどういった効果を与えるのかといった、様々な変化の影響を私たちは受けることになるでしょう。私たちが今いる場所から、地球の資源がより限られ、エネルギーを確保するために化石燃料に頼ることがあまりない世界へ、どういった旅路が続いているのでしょうか。
私たちは全員、製品の材料がどこから来ているのか、どのくらいの距離を移動してくるのか、製造に必要なエネルギーはどの程度なのか、廃棄物としてなにが生成されるのかを知っているでしょうか?
私たちは、自身の設計がその製品の寿命に及ぼす影響を考える必要があります。
この多くでは、私たちが設計を進めていくにつれて、すべての設計プロセスを検討する必要があります。私たちは使い捨て社会から脱却する必要があり、このために設計を通して行動に移すべきです。あなたはどうお考えでしょうか。また、私たちはそれをどのように支援でき、サプライヤーはどういった変化を起こし、その変化していくスピードを速めるために何ができそうか、ぜひ教えてください!あなたの考えやストーリーをDesignSpark.comや、様々なソーシャルメディアプラットフォームでシェアしていただけると嬉しいです。ハッシュタグ: #ActivistEngineering
このビジョンを今後支援していくために、当社のオープンソースの環境センサー開発プラットフォームを使った、初のオープンソース共同プロジェクトを紹介していきます。
この初のイニシアティブは、空気の質に対する意識と理解を向上させることがねらいで、身近な生活の場や勤務場所、通学・通勤経路が対象です。これは、結果に基づいて行動するためのツールであり、環境を変えたり、問題を解決するための技術開発を行ったりすることで、良い変化へとつながります。
DesignSpark環境センサー開発キット (ESDK: DesignSpark Environmental Sensor Development Kit)は、親しみを込めて「ジャムサンドイッチ」として知られており、受賞歴のあるクリエイティブ・テクノロジストのJude Pullen(ジュード・ピューレン)、AB OpenのAndrew Back(アンドリュー・バック)、Callum Snowden(カラム・スノーデン)と共同で、オープンハードウェア・ソフトウェアとして設計、開発が行われました。
Raspberry Piを搭載し、PM2.5、CO2、TVOC、温度・湿度の機能を持つ、Sensirion社のセンサーを搭載したプラグインセンサモジュールになっています。タッチスクリーン画面に加え、Grafanaを搭載したクラウドプラットフォームにも接続可能です。このキットはPMOD規格にも対応していますので、PMOD互換ボードも接続できます。
クレジット:
DesignSpark と以下のメンバー合同で製作
ジュード・ピューレン(Jude Pullen) - 全体の構想と主要機能設計
AB Open Ltd – ハードウェア設計、開発、配置
AB Open Ltd – ソフトウェア、ファームウェア、API、クラウド統合
ジュード・ピューレン(Jude Pullen) – ケース設計
このプロジェクトは、自宅や職場で空気の質を監視する、コミュニティー主導の世界的なネットワークの構築、展開を支援するための行動を起こしてほしい、というエンジニアへの呼びかけでもあります。アーリーアダプターがどのようにAir Qualityキットを使った素晴らしいアプリケーションを作成し、どういった変化を推進していくのか、みなさんと共有していきます。近日中に、DesignSparkコミュニティーでBETAテスターを募集し、参加者に無料でキットを提供しようと考えています。
興味がおありですか?詳細情報の入手方法は以下の通りです!
すでにDesignSparkのメンバーになられている場合は、当社の週刊ニュースレターで詳細が確認できるようになる予定です。普段受信していない場合は、プロフィールの通知設定から配信メールの受信を許可してください。
DesignSparkメンバーでない場合は無料で登録し、「メール配信の許可」にチェックを入れてください。