Hé! Vous semblez être en United States, souhaitez-vous utiliser notre site English ?
Switch to English site
Skip to main content

Projet de compteur de personnes pour la Covid-19

Une annonce produit importante. Barth propose désormais un produit prêt à l'emploi basé sur ce projet. Il est disponible auprès de RS (201-7846) et peut être commandé dès aujourd'hui. Vous trouverez plus de détails à la fin de cet article.

Le fabricant d'automates miniatures BARTH® Elektronik GmbH et RS Components ont collaboré pour vous proposer un projet de fabrication qui aidera les gens à relever les défis de la Covid-19, surtout maintenant que les restrictions de distanciation sociale semblent s'assouplir. Pour résumer, il compte le nombre de personnes dans une pièce et calcule si d'autres personnes peuvent y entrer. BARTH® Elektronik a fourni l'idée et les pièces nécessaires, qui peuvent être commandées auprès de RS

Barth-Social-Distancing-system_bb3f6992e01b5ef2fd2ab2f64acc86334fd3e25d.jpg

L'idée est venue d'un défi auquel de nombreuses entreprises sont actuellement confrontées : devoir embaucher plus de superviseurs pour limiter le nombre de personnes dans les magasins à un maximum raisonnable. Cette restriction vise à réduire la probabilité de propagation du virus par contact humain. Les salaires de ces employés supplémentaires augmentent les coûts de l'entreprise. Une autre solution consiste à distribuer des cartes de comptage, mais cela soulève d'autres problèmes liés à l'hygiène. La résolution de ce problème exige une solution précise et sans contact qui ne nécessite aucun personnel supplémentaire.

Liste des pièces

Product
See more products
 

Capture20_44b08e7c4a9c74b76b987388b870a871e366d4c9.jpg

Le projet de création de compteur de personnes "PeopleCounter" fournit exactement cette solution : L'application compte le nombre de personnes entrant et sortant d'une pièce, par exemple les clients entrant et sortant d'un magasin et compare ce nombre avec une valeur prédéfinie sur l'appareil. Lorsque cette valeur est atteinte, le voyant rouge s'allume ou un son est émis, empêchant plus de personnes d'entrer jusqu'à ce que d'autres soient sorties. Il utilise le même principe de base que le comptage du nombre de places libres dans un parking.

Le PeopleCounter fonctionne de la manière suivante : Utilisation de deux barrières lumineuses RS Pro (729-5117) pour détecter la direction du mouvement, ce qui permet aux personnes entrant dans le magasin d'être ajoutées et aux personnes en sortant d'être soustraites, permettant ainsi de calculer en temps réel le nombre de personnes présentes dans la boutique.

L'affichage BARTH® CAN DMA-15 (174-5641) protégé par mot de passe peut être utilisé pour saisir le nombre maximum de personnes. Cet affichage agit par la suite comme un feu de signalisation, devenant vert lorsque l'accès est accordé et rouge lorsque l'accès est refusé. Un mini-automate BARTH® (134-8863) traite les données et contrôle l'affichage.

Picture23_811011ad0c2badab75341bcbe204a1ec3d85d229.jpg

Toutes les pièces nécessaires sont disponibles auprès de RS Components, veuillez vous référer à la nomenclature ci-jointe pour plus de détails. L'assemblage ne prend pas plus de 30 à 60 minutes et est remarquablement simple. 

Il n'y a rien d'autre à faire. Les données 3D, les manuels, la nomenclature et les logiciels sont téléchargeables, voir la section Téléchargements ci-dessous

Picture115_56d20b36586ca219ddc4875360fce12076c3b4df.jpg

Pour mettre le système en service, il vous suffit d'installer l'appareil à l'emplacement souhaité et de connecter l'adaptateur secteur à la tension secteur. Ensuite, ajustez et fixez les miroirs pour les barrières lumineuses et saisissez le nombre maximum de personnes sur l'écran.

Vidéo explicative

BARTH® Elektronik envisage d'introduire prochainement un produit entièrement préassemblé qui sera prêt à installer à la livraison. La technologie décrite ci-dessus serait intégrée dans une configuration facile à installer qui indiquerait si les personnes sont autorisées à entrer en utilisant deux grands feux de signalisation « STOP » et « GO ».

Mise à jour importante de l'annonce de produit

Barth et RS proposent désormais une version commerciale complète de ce compteur de personnes, qui peut être commandé sous la référence RS (201-7846) . Cette unité est un système complet prêt à l'emploi facile à installer, idéal pour les magasins, les bureaux et les bâtiments publics, ou les endroits où la distanciation sociale doit être observée. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique ci-jointe Compteur de personnes 2017846.

20178461_ea47ffa8ada710f395bb5ac085930eaebf4aa148.jpg

Suivez ce lien pour découvrir la solution de distributeur automatique de désinfectant pour les mains créée par Barth.

As an owner-managed company, BARTH® Elektronik GmbH is one of the leading supplier in the field of miniaturized PLC technology. Our focus is set on principles such as professionalism, tradition and long-term perspectives - personally and rooted in the soil - and represents the basis of the more than 25-year successful company history. Both the goal-oriented implementation of our mission and the continuous further development contribute significantly to the success of BARTH® Elektronik GmbH.