嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

使用长短期记忆模型(LSTM)预测天气

作者 Dan 罗杰瑞
难度 中等
所需时间 2小时

 

由于我们已经讨论过如何使用像是Raspberry Pi之类的嵌入式系统来收集传感器数据,因此我们想介绍一种如何使用数据通过深度学习进行预测的方法。尤其是如果我们的数据库或存储库中已经有大量数据的话,这是一个非常有用的主题。

在执行此项目时,我们使用了以下规格:

  • 操作系统: Windows 10
  • GPU: Nvidia GTX1070
  • RAM: 32GB

这些规格对于这个应用已经绰绰有余。但是,我们建议使用带有GPU的计算机来运行此项目,以便您可以立即看到结果。否则,训练模型的等待时间可能会花费一些时间。另一方面,这是该项目所需的库:

  • keras 2.2.4
  • matplotlib 2.1.1
  • numpy 1.17.4
  • opencv-python 3.4.3.18
  • tensorflow-gpu 1.11.0
  • scikit-image 0.15.0
  • scikit-learn 0.19.1
  • scipy 1.1.0

如同我们以往的建议,在完成项目教程之前,请先安装库。也请注意这些库可能不是最新版本,因此这个程序可能不适用于较早或较晚版本的库。

原理

我们要在此项目中使用的神经网络架构基于长短期记忆模型(LSTM)。它是一种人工循環神经网络,主要用于时间序列数据的预测。 LSTM包含一个由输入、输出和遗忘阀组成的单元。典型的LSTM单细胞如下所示:

0127_d14422ee4abc8b20f5991925483384b716889f77.png

資料來源:https://bhrnjica.net/2019/04/08/in-depth-lstm-implementation-using-cntk-on-net-platform/

作为简要说明,LSTM细胞的输入是数据x的时间序列集,它经历了多个sigmoid activation阀,每个阀计算一个确定的函数以计算细胞状态。我们提供的只是LSTM工作原理非常简要的解释,有关LSTM的更多信息,最好参加一门深度学习课程以进一步理解这些概念。

软件

在学习了有关LSTM的一些知识之后,我们想了解如何将LSTM实施到程序中。要阅读本教程,请参考我们存储库中的LSTM_demo.py。

https://github.com/danrustia11/WeatherLSTM

打开演示程序后,您可以看到以下源代码:

1)首先,我们要调用运行该程序所需的库。除此之外,我们想调用一些数据条件函数。与其他LSTM演示相比,我们想在这里展示使用整理过的输入数据执行LSTM预测的重要性。正如人们所期望的那样,LSTM并不是预测的完美解决方案。如果从数据中发现的模式很少,那么LSTM仍然无法预测您的数据。因此,我们要先对数据进行条件处理。除此之外,我们希望通过设置随机数生成器来使结果可再现。

0223_11f695ecbfde9dde8bc95fd2add79240ed5adb04.png

2)接下来,我们只想调用该程序所需的其他库。特别是我们希望包括正规化函数以准备数据进行训练。正规化对于提高模型效率非常重要。

0325_317d1b24e0670708805b3a2b470e049d5544cbda.png

3)在这里,您可以设置n_timestamp,即要用作预测输入的时间戳数(在本例中为天数)。因为我们要在进行预测之前考虑模型应检查多少数据所以这很重要。这取决于要应用在哪个方面,假设我们要进行天气预报,那么我们可能至少需要一周的数据才能预测第二天的数据。

我们这里也有训练天数train_days,这样可以确保模型根据历史数据学习几种模式,testing_days是我们要预测的天数。对于训练,我们有n_epochs,即训练所需的回合数。由于我们能够事先测试该程序,因此大约25个epoch就足以训练模型而不会过度拟合。

最后,我们有filter_on变量,用于激活数据过滤器。

0425_ec2e1646c55b9849f52dd683d9ed72a5808b81c3.png

4)我们要在这里选择模型类型,我们要使用两个LSTM细胞堆叠在一起的堆叠模型。

0521_85c02303f054eab3d3e2fca7e37dcbb4cb7dcb91.png

5)我们的数据来自下方网址。我们将使用台湾环境保护局提供的台湾宜兰县的每日环境温度。

0619_c2fb2f2a2f740405e732d0573efba2a310a86ceb.png

6)这边我们对数据集执行中值过滤和高斯过滤。

0724_2927ebd23c141dda58136b05546606b555e74535.png

7)接下来,我们要根据之前设置的变量设置训练和测试数据集。

0819_87de1ce4548fa1e1bcde06bd9d87dcec14984128.png

8)此处将数据标准化,范围是0到1。

0917_6d52ed22780c211fcd56281c10c71d49b140cc51.png

9)我们的数据是根据之前宣告的分割时间戳数。

1033_d8786defca301e9c6c8c311baab47d83b5d80a43.png

这意味着我们使用n_timestamps来预测第二天。预测程序运行n_timestamps的移动窗口(moving window)以进行预测

10)现在我们要使用Keras建构LSTM模型。

1149_8525bcdc06de70a4e7c1390f36f056d875f2fb84.png

11)我们从这里开始模型训练。如果您无法运行训练程序,那么减少batch size可能是一个不错的解决方案。

1230_4014d1ed549c15debd5e3dd7ac3d7bd0859bc4b4.png

12)之后我们希望基于测试数据集来预测数据,我们还希望根据正规化过程将数据转换回其原始值。

1326_378c10c478bd6e5c9fea64dcfb023f19015dc20c.png

13)最后,我们要显示预测结果,包括原始数据、n个预测天数和前75天。

1424_d5872b8cc2ee6c374c705ffbb57d516d7ca05450.png

使用这些代码显示训练曲线、残差图和散点图,作为结果的参考我们还将MSE和r2包括在内。

1522_7829957300187172ad9bc76acdb892a3c7013e85.png

結果

如果您使用我们的默认参数,可以看到以下结果:

1624_7ffaade93948f05c75569eed2db3c25b38a89223.png

图1.堆栈式LSTM预测结果,使用10个输入天的过滤器。

从结果可以看出,我们的模型预测是成功的,但是从预测的天数(n天)可以看出,错误通常是由于数据的意外上升或下降(例如在350-360天),不过在前75天模型可以正确地遵循数据模式。

但是为了尝试调整LSTM模型,我们也使用不同的参数运行程序:

 11_c0531cab721f97e9a75bac35970510ae8c7ab449.png

从表中可以看出,与其他类型相比,堆叠式LSTM的性能最佳,还可以看到单细胞在输入100天后效果很好,但是我们发现这种设置在计算上消耗过大,双向LSTM在输入天数较多的情况下也表现较差。

最后,我们想证明调节数据对执行LSTM来说确实很重要,常理来讲预测的准确率并不会达到99.9%,而且我们在这个专案中只是想预测温度,而不是像火山爆发这类的事件。为了证明我们的观点,以下是未经过滤的结果:

1721_f1a9321f46931f3652d7a6b9f0884b44f6daaeed.png

图2. 堆栈式LSTM预测结果,没有使用10个输入天的过滤器。

我们可以看到,如果没有使用过滤器,则LSTM模型只能遵循该模式,但误差幅度更大。结果仍然是会产生的,有点合理但是不是太精确。以下是对结果进行定量比较的表格:

21_1302a1bfa55cc9c328f4f6815ede3539ff797fc9.png

總結

在这个项目中,我们发现LSTM是预测数据的好工具,但是从这里我们可以看到使用LSTM可以学到一些经验。首先,更多的输入天数并不真正意味着该模型将更加准确,除此之外,数据调节可能有助于使模型更准确,最后,即使我们没有显示,LSTM也需要一定数量的数据才能实际应用。从这些经验中,我们可以想象LSTM实际应用在预测股票、天气、趋势等方面。

Github:

https://github.com/danrustia11/WeatherLSTM

參考資料:

https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/

https://machinelearningmastery.com/time-series-prediction-lstm-recurrent-neural-networks-python-keras/

https://www.kdnuggets.com/2018/11/keras-long-short-term-memory-lstm-model-predict-stock-prices.html

https://bhrnjica.net/2019/04/08/in-depth-lstm-implementation-using-cntk-on-net-platform/

CAVEDU Education is devoted into robotics education and maker movement since 2008, and is intensively active in teaching fundamental knowledge and skills. We had published many books for readers in all ages, topics including Deep Learning, edge computing, App Inventor, IoT and robotics. Please check CAVEDU's website for more information: http://www.cavedu.com, http://www.appinventor.tw