Dave from DesignSpark
こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Dave from DesignSpark
Thank you! Your feedback has been received.
Dave from DesignSpark
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Dave from DesignSpark
こちらの記事の感想をお聞かせください。
モバイル機器、ウェアラブル機器やIoT端末など、バッテリー駆動する電子機器があらゆるところで増加しています。そして、これらに搭載されるデバイスには、バッテリーの持ちを良くするために低消費電力化が求められます。ロームはこの要望に対し、昇圧用「BU33UV7NUX」と降圧用「BD70522GUL」の高効率・超低消費電力の電源ICで貢献してきました。さらに今回は、昇降圧用「BD83070GWL」を追加ラインアップしました。
<昇降圧DC/DCのメリット>
バッテリーは使用していると電圧が徐々に低下します。
それでも安定した出力をすこしでも長く得るには、降圧、昇圧の両方に対応した電源ICが必要です。
<昇降圧DC/DC BD83070GWLの特長>
(特長1:高効率)
シームレスな昇降圧遷移を実現する独自のX Ramp PWM制御の搭載で、待機時の軽負荷から動作時の重負荷までのあらゆる条件下で効率90%以上の高効率を実現し、バッテリー長持ちに貢献します。
(特長2:超低消費電力)
ロームの低消費電流向けアナログ技術を結集することで、昇降圧電源ICでは業界トップクラスの2.8µAを実現しました。
ロームでは、アールエスコンポーネンツ様を介してWEB購入可能な環境を整えるとともに、充実したサポート体制を提供してまいります。