嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

可穿戴设备——你的生活将被颠覆

人的需求是随着时代的山峰而攀爬直上的。进入后PC时代,我们是否已经充分满足于目前的台式机、笔记本、上网本、智能手机和平板电脑等现有的电子设备。答案显然是否定的。那么计算设备的未来是什么呢?基于已知的研究与开发,产品进入市场的状况以及给消费来带来使用体验的差异,有人总结了计算设备未来最有可能的五种新形式:可穿戴设备;嵌入式设备;平面电脑;柔性显示屏;微型投影仪。

笔者一直都在关注谷歌眼睛的最新动态,对可穿戴设备是情有独钟,所以今天就带各位进入可穿戴设备的世界。

Pebble智能手表:

Pebble智能手表是由硅谷创业公司Pebble Technology公司设计的一款兼容iPhone和Android手机的智能手表,用户可以直接通过Pebble手表查看iOS设备中的iMessage短信。它可以显示来电信息,也可以上网浏览,实时提醒你邮件、短信、微博和社交网络信息。

这款手表表盘的抛光做得非常好,配置了颜色丰富的多层次聚碳酸酯表盘边框。Pebble智能手表整体重量特别轻,只有38.2克,不过做工精致给人感觉非常坚实。手表的侧面和背面都是黑色,而且完全密封(能在5米深度内防水)。表盘的右侧有三个按钮:向上、选择、向下,而左侧则配置了后退键和磁性电源连接器。研发团队表示,手表的内置电池每次充电之后可以使用七天。

Pebble智能手表配置了1.26英寸背光式电子纸屏幕(分辨率144 x 168,只有黑白两色),分辨率虽然低,但是显示效果却不差。表身内置了蓝牙4.0无线电模块、振动马达、加速计和指南针,从而具备了一些很有意思的新功能,比如轻击手表的边框就可以点亮屏幕。这款手表的用户界面简单直观,使用上下两个按钮可以在菜单之间切换,使用选择按钮则可以确定选项,而后退按钮则可以返回上一级菜单。软件的调谐工作做得非常好,系统运行非常流畅,用户界面反应也很敏捷迅速。

Pebble智能手表:

Pebble智能手表除了拥有轻薄迷人的外形外,还拥有一个振动器、一个三轴加速度计和蓝牙2.1+EDR。与inPulse不同的是Pebble 采用的是e-paper显示屏,这种屏幕跟液晶屏不一样,即时在阳光下,屏幕的内容也可以清楚的看见,就像Kindle的显示屏一样。

GolfSense手套:

GolfSense是针对高尔夫挥杆动作所开发的用户平台(涵盖软,硬件系统和在线 服 务平台),集成了挥杆动作3D捕捉、语音分析,挥杆动作分析、挥杆稳定性 统计、 挥杆动作模仿、与专业球员对比等精确训练功能,结合领先的云服务,俱 乐部会员 可以完成在线辅导、交流、互动、游戏和分享的移动社区功能。

对比售价几万到几十万的大型Golf动作分析设备,GolfSense基于自主知识产权的设备售价仅几千元人民币,并且分析精度在诸多方面远远超越一些大型设备;配合公司提供的在线服务以及众多的应用软件,GolfSense还能够实现众多大型设备无法提供的专业Golf服务,为用户提供更大价值。

除了手套上的传感器,GolfSense与普通的高尔夫手套别无二致。GolfSense可以监测到佩戴者挥杆时的加速度、速率、速度、位置以及姿势,可以以每秒钟1000次的运算速度来分析传感器所记录的数据。得益于此,GolfSense可以计算出佩戴者是否发力过猛,击球位置是否正确、姿势是否规范等问题,从而提升佩戴者的高尔夫球技。

Lumoback智能腰带:

专门用于改善体态的移动解决方案LumoBack曾在2011年获得DemoGOD大奖。他们现在正在和一些医生以及物理治疗师一起工作,试图通过一项技术帮助人们改善体态以保持健康。于是,新的感应器以及辅助的手机“背背佳”提醒诞生了。这个LumoBack穿戴式感应器可以穿在用户的腰围或后腰处,它可以无线蓝牙连接着一个iOS系统的移动终端。当你耸拉着、或者腰背姿势不正确的时候,它会立即检测到并发出震动提醒。而手机app还会持续记录和处理你的趋势数据以检测你的体态是否处于一个持续改善的过程。

MindWave Mobile:

MindWave Mobile是一款来自美国硅谷的高科技产品,采用了目前世界上最先进的脑机接口技术,主要用来帮助青少年进行适当的大脑锻炼,提高注意力,改善注意力不集中,多动等问题,是一款科学的大脑训练系统。

MindWave安全捕抓脑电波并输出脑电功率谱,不同的脑波模式会发出不同振幅和频率的脑电波。例如,当脑波位于12到30Hz之间时,即Beta波,表示大脑正处于专注状态。当脑波在8到12Hz时,即Alpha波,表明大脑正处于平静放松的状态。整个设备由头箍,耳夹以及传感头组成,耳夹内装有参比电极和接地电极,脑电图电极位于传感头内,另外设备还内置了一节AAA电池,可持续用8小时。

 

MindWave Mobile工作原理

1.大脑神经会发出微弱的电信号。当处于特定的精神状态时,大脑神经就会呈现相应的脑电波模式,这些模式已经被神经科学家发现并定义。
2. MindWave Mobile通过轻轻的接触头部皮肤就能捕捉到这些脑电波,并进一步分析出大脑的思维状态。
3. 这些思维状态信息随即被传入电脑,与电脑上的大脑训练系统应用程序实现实时互动。

能发电的Piezoelectric鞋:

只要走路就能发电,这才是万能的移动电源。Piezoelectric使用的材料在受到压力时就会产生电力。在鞋跟处有一个Piezoelectric发电机,每走一步就能产生电力。产生的电力可以为其它穿戴于鞋子上的电子产品提供电力,例如装饰灯、GPS或Nike+这样的运行追踪器。它还能做为智能手机的备用电源,这一概念已经存在数年,目前有一位墨西哥设计者准备把它带入市场。

3D打印假肢Fairing:

多数的假肢都设计成和人的实体越像越好,尽管它们显然不是真的。但这种3D打印假肢却不走这条路,它从数字模型中打印出来,可以为客户定制符合自己的假肢。Fairing不像一般的假肢,它设计得很漂亮。它目前已经上市,价格在4000到6000美元。

各种可穿戴设备如雨后春笋般进入我们的视野中,你不是感觉有点眼花缭乱?可穿戴设备还会不会出现iPhone式的领军产品呢?

“一个被信息环绕的时代将会是个十分方便的时代,它能帮助我们轻易地做出最好的决定,通过各种个性化的信息以及感应器为我们在信息的洪流中剪出有用的片断。真正的问题在于,谁才是这些信息的受益者?”