你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
加速度计, 测量加速度和确定沿三个轴的装置的方向
陀螺仪, 是提供具有更高精确度的方向信息的传感器。
磁力仪, 以检测磁场。.
接近传感器, 它被放置在电话的听筒附近。在通话过程中,该传感器可以让系统知道你是正在呼叫和屏幕會被关闭。
光线感应器, 测量环境光的亮度。有手機會使用该数据来自动调显示屏的亮度。
壓力表, 测量大气压力。由它测得的数据被用于确定该设备有多高海拔,这在改进GPS的精度又导致。
温度计, 测量环境温度(监视装置温度及电池)
空气湿度传感器, 来测量一个用最佳的空气温度和湿度。
计步器, 是用于计算的用户已步行的数量。
心脏监测仪, 测量一个的脉冲,并且它是通过检测人的手指内部的血管的微小的脉动。
指纹传感器, 该读取指纹数据。
GPS,触摸屏等,也可作为一个智能手机的传感器。这个微小的传感器在你的智能手机或日常生活怎么使用。在这篇博客中,我将主要集中在那些最常用的4个传感器。
加速器: 这是感测加速度的静态或动态力的机电设备。静力包括重力,而动态的力量可以包括振动和运动。它可以测量3轴的加速度。点击这里了解加速器的内部结构。
在智能手机的应用程序:当你从名字上注意到,这是用于检测加速,例如速度改变。有人可能会认为,应用的运行是在计算用户的移动速度,甚至神奇宝贝寶可夢。这不是全貌。它並能够检测的方向,并确定在屏幕是向上或向下。
在运动中的运用:需要监控的高品质,以达到更好的运动表现。在培训中,需要持续保持数据纪录。当跑圈的时候, 圈的起点是在该矢状加速度(X6的长轴)是在一个水平最大和当脚离开壁推离后发生的点。最后一圈结束时矢状数据去刻意垂直。
陀螺仪:陀螺仪是利用地球引力,以帮助确定方向的装置。它的设计是由称为转子可自由旋转盘的,安装到在一个较大的和更稳定的车轮的中心的纺丝轴。为轴心转动,转子保持静止,以指示中央引力,因此它的方式是“下降”。很容易与加速器和陀螺仪之间产生混淆。主要的区别是陀螺仪能够测量的旋转,但加速器不能。
在智能手机应用:陀螺给”0”读数时,该设备被保持在一个平面上水平表面。当施加到智能电话,陀螺仪传感器通常执行手势识别的功能。此外,智能手机陀螺仪有助于确定手机的位置和方向。它可以感测包括垂直和水平旋转运动。有尤其是在移动游戏大量的陀螺仪的实际用途。例如,平衡球。玩家需要拿着手机以手势按制球的方向。
在娱乐应用:風火輪是一种便携式可充电踏板车。它们通常由并排排列由侧两个车轮,与车轮之间的两个小平台,在其上的骑手手段。该装置是由骑车人的脚控制的,站在内置陀螺,和传感器垫。而陀螺仪检测的传感器垫的角运动然后调整速度和车轮的方向。