Que pensez-vous de cet article ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Que pensez-vous de cet article ?
Repenser la façon dont nous nous connectons
Au cours des 100 dernières années, les progrès réalisés dans le contrôle et la surveillance sans fil des systèmes de services publics ont transformé la façon dont les villes fonctionnent. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un tournant décisif dans la refonte de notre conception de la ville.
AUTEURS: Bruce Bishop, Fellow, Antennes, Données et Dispositifs. Nicholas Langston, directeur principal, Développement des affaires, Solutions de communications
La ville intelligente inspire beaucoup de nouvelles idées pour intégrer les services sur lesquels les gens comptent chaque jour. Aujourd'hui, il existe des solutions offrant - à chaque étape - commodité, sécurité et efficacité qui étaient inimaginables il y a seulement quelques années. Cette connectivité sans précédent est rendue possible, entre autres, par la communication sans fil et un vaste choix de capteurs. Cette connectivité peut améliorer l'éclairage urbain, les performances des infrastructures et la consommation d'énergie.
Dans la ville intelligente, l'éclairage public n'est activé que lorsque la rue est en service.
Aujourd'hui, de nombreuses municipalités remplacent les lampadaires standards par des luminaires à LED équipés de capteurs perfectionnés et connectés à des réseaux intégrés. Il en résulte un système d'éclairage localement ou à distance, de sorte qu'il ne réagit que lorsque la rue est en service, par exemple lorsqu'un piéton marche la nuit. Ce type de système permet aux villes de remplacer l'éclairage des rues, ce qui peut les aider à réduire la consommation d'électricité à court terme et à réaliser des économies de coûts au fil du temps.
Les piétons marchant dans une station de métro.
Dans la ville intelligente, les gens profiteraient d'une connectivité évoluée qui leur offrirait de nouvelles commodités, y compris la possibilité d'intégrer les nombreux services dont ils dépendent chaque jour, du stationnement à la navigation dans la ville.
Si nous ciblons d'abord les grands parkings tels que les aéroports, les centres commerciaux et les centres urbains, en ajoutant des services de vidéo, chaque luminaire peut être activé localement ou à distance uniquement en cas d'activité. Cela permet d'économiser de l'énergie et d'améliorer la sécurité. Toutes les données et le contrôle pourraient être réalisés par l'intermédiaire des réseaux sans fil 4G actuels ou des réseaux 5G du futur. Etant donné que nous disposerons de cette connexion Internet haut débit et au cloud, nous pourrions utiliser l'accès WiFi pour fournir des informations sur la disponibilité des parkings et des offres spéciales dans les magasins et restaurants de la région. Les recettes publicitaires peuvent être utilisées pour compenser le coût du déploiement de cette technologie dans des endroits qui veulent se placer à la avant-garde de la technologies.
.
Connectivité Smartphone
TE Connectivity offre des solutions d'interconnexion minces, des antennes, des blindages EMI et des protections de circuit pour répondre aux besoins des appareils mobiles d'aujourd'hui.
Un autre aspect de la ville intelligente qui offre une satisfaction immédiate est la capacité de gérer la circulation et le stationnement dans les zones métropolitaines. Imaginez le plaisir d'entrer dans une grande ville et de se voir présenter toutes les options de stationnement disponibles à proximité de votre destination. Avec l'avènement des véhicules intelligents et autonomes, les services municipaux tels que l'information sur le stationnement, les directions et la facturation peuvent tous être effectués automatiquement. Les informations routières en temps réel seront universellement disponibles, ce qui permettra aux responsables des transports de réaffecter le trafic et de modifier les feux de signalisation afin d'optimiser la circulation. Cela a une valeur énorme dans les régions qui accueillent des événements sportifs ou des attractions majeures. Les informations environnementales telles que les conditions météorologiques, la pollution et le bruit pourraient être surveillées à chaque endroit. Cependant, l'intégration de toutes ces fonctionnalités dans un ensemble compact peut être une tâche considérable. Seul le nombre de capteurs et de fonctions radio qui doivent coexister est un défi. Des questions telles que la gestion de l'énergie, la gestion thermique et la conception des antennes sont essentielles à une intégration réussie.
Tout comme les lampadaires de la ville intelligente ne s'allumeront que lorsque quelqu'un sera à portée, tous les services publics et tous les appareils ménagers peuvent optimiser leur rendement. L'impact environnemental du fait d'être seulement "en marche" lorsque cela est nécessaire peut être important. Imaginez un instant une ville pleine de réfrigérateurs et de climatiseurs intelligents. Ces deux appareils représentent à eux seuls une part importante de la consommation d'énergie d'une habitation individuelle. Si nous pouvions permettre à ces appareils de communiquer avec le réseau électrique, ils pourraient déterminer le meilleur moment pour fonctionner afin de maintenir les températures de consigne. Peut-être que le réfrigérateur peut atteindre des températures légèrement plus froides avant le pic de demande pour le climatiseur, ce qui se traduit par une charge stable et gérable pour le fournisseur de services publics. Imaginez un système municipal d'arrosage automatique qui tient compte de la disponibilité actuelle de l'eau, des conditions du sol et des prévisions météorologiques pour s'assurer que chaque goutte d'eau utilisée pour l'entretien des parcs et des champs est complètement utilisée.
La piste à suivre
Au fur et à mesure que les populations des pays en développement continuent de croître et d'exiger l'accès aux mêmes commodités que les pays développés, les infrastructures existantes seront mises à rude épreuve. Les solutions mises en œuvre par la ville intelligente offrent une voie claire pour assurer l'accès à ces commodités de manière responsable et équitable.