Hé! Vous semblez être en United States, souhaitez-vous utiliser notre site English ?
Switch to English site
Skip to main content

Construisez un distributeur hygiénique à l'aide du Barth STG-800

Cette vidéo montre comment construire un simple distributeur 'hygiénique en utilisant seulement quelques composants et le Barth STG-800, RS (134-8863)

Au cœur de l'application, le mini-automate lococube® STG-800 est activé/désactivé par le déclenchement d'un capteur photoélectrique qui à son tour entraîne une pompe à engrenages 12 V pour distribuer le désinfectant. Ce projet open source fournit également l'application du mini-automate en téléchargement gratuit. Le programme peut facilement être modifié pour répondre aux exigences des clients, pour contrôler le débit et la quantité de produit désinfectant délivrée au cours de chaque opération. 

Fonctionnement :
Quand le capteur photoélectrique détecte un objet qui se rapproche, une entrée numérique du mini-automate bascule vers le haut. L'application exécute ensuite une temporisation, ce qui entraîne directement la pompe à engrenages connectée à la sortie des mini-automates pendant le temps requis. La pompe à engrenages met le désinfectant sous pression de sorte qu'une quantité limitée est appliquée aux mains par la buse fine.

Pour créer votre propre version, nous avons partagé toutes les pièces et fichiers dans les pièces jointes ci-dessous.

Liste des pièces :

Pos

Barth PN

RS PN

Description Picture
1

0850-0800

(134-8863)

lococube® mini-PLC STG-800 STG-800_11_93172bacafa0b44e2fff3e0c260e6b4ea2751058.jpg
2

0091-0016

(122-1523)

Connection Cable VK-16 Cable_1211a02ab14dd3229d3d387982c30540f13b4946.jpg
3 0086-0011 Gear Pump PU-11 12V/1A 1.7bar gear_pump_8555cee9180c9ba1231769522a1cfdd8f914eb31.jpg
4

0126-0003

(729-5117)

Baumer OR18 Photoelectric Sensor Diffuse sensor_7ae8ca24ffa2685572dbda08c26914ebc509c7fc.jpg
5

0433-0014

Eu (175-2814)

UK (175-3312)

Plug-In Power Supply 24VDC/750mA PSU_228d3b77fc078dc5702ebc79575f4b626db7a8d4.jpg
6

0091-0038

(014-0155)

Connection Cable IFM M12 180° 2m SENSOR_CABLE_966bd9bd0b9a8013c5db9b687ab6e28358ddef7b.jpg
7 0103-0027 Silicone Tube 5/8mm transparent tube_75bf9e2cfe611d04bd86013f82a6819dd194b0da.jpg

 

Des informations complémentaires et des fichiers de programme sont disponibles sur Barth Electronik

Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil sur le nouveau compteur de personnes Barth, il est disponible dès maintenant sur RS (201-7846) . Barth l'a conçu pour aider à gérer la distanciation sociale en surveillant efficacement le nombre de personnes entrant dans les magasins, les bureaux et les bâtiments publics.

PeopleCounter_dc9cde3bffa223bd75077763a8bf818f59cd82a1.jpg

Si vous souhaitez créer votre propre version, le projet d'origine peut être suivi ici.

 

As an owner-managed company, BARTH® Elektronik GmbH is one of the leading supplier in the field of miniaturized PLC technology. Our focus is set on principles such as professionalism, tradition and long-term perspectives - personally and rooted in the soil - and represents the basis of the more than 25-year successful company history. Both the goal-oriented implementation of our mission and the continuous further development contribute significantly to the success of BARTH® Elektronik GmbH.