你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
上篇文章简单介绍了NVIDIA Jetson Nano,这篇则会带着大家实作开机操作,想要一起尝试的朋友可以点我购买NVIDIA Jetson Nano Developer Kit!
作者 | 吴怡庭 |
难度 | 简单 |
材料表 |
|
以下开机步骤可以参考NVIDIA官方页面:https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit#intro
一、下载及烧录映像档
Step 1 请准备一片SD卡,可以根据专案类型来做选择,不过官方建议最低规格要达到16GB UHS-1,本次实作使用的是64GB的micro SD卡。
Step 2 接下来需要一台电脑烧录SD卡,笔电通常都有内建SD卡的读取插槽,如果您的电脑没有,可以使用USB卡片阅读机。
如果是已经是使用过的SD卡,请先格式化后再烧录。
Step 3 请点这里下载官方提供的映像档,压缩文件的大小约5.2GB,下载后请将档案解压缩,并记得存檔路径!
Step 4 接着需要安装映像文件烧录软件,可以使用balenaEtcher (NVIDIA官方页面有各系统的英文教学),windows的使用者也可以使用Win32 Disk Imager。本篇文章示范使用Win32 Disk Imager的烧录步骤。
Step 5 下载并安装好后启动Win32 Disk Imager。
Step 6 点选活页夹并选择先前下载好的映像档档案,并选择要烧录到哪个装置(通常默认会选择好)。
Step 7 点选从「映像文件」写入数据到「装置」中按钮。
Step 8 弹出警告窗口请按「Yes」,就会开始烧录SD卡了。
Step 9 烧录时间受装置效能影响,有可能会需要等待一段时间,烧录好后会跳出提醒窗口显示写入成功!
Step 10烧完后就可以将SD卡退出,准备使用Jetson Nano啦!
二、硬件架设及开机设定
Jetson Nano各个接孔的用途请看下方内容。
(图片转载自NVIDIA官方页面)
- SD卡插槽
- 40pin GPIO
- Micro-USB 5V电源输入
- Gigabit 以太网络端口
- USB 3.0端口
- HDMI输出端口
- DisplayPort连接器
- 5V直流电源输入
- MIPI CSI摄影机连接孔
Step 1 在开机前首先要把SD卡插入Jetson Nano底下的SD卡插槽。
Step 2 接下来需要接上电源,Jetson Nano 提供两种电源供应方式, Micro-USB 5V电源或是5V直流电源,本次实作使用5V4A直流电源搭配Micro-USB转接头。
如要直接使用5V直流电源,需要另外准备jumper并接上J48脚位。
→
另外前一篇文章中也提过的电源供应问题,请使用5V3A或是5V4A的变压器,若使用5V2A的规格容易因为供电量不足导致当机!
电源线接上后旁边绿灯若有亮起就代表Jetson Nano在运转啰!
Step 3 将其他外接硬件(屏幕、键盘、鼠标)架设完毕后就会进到开机设定画面了!(接了很多设备,线材较为凌乱,大家可以根据需求改为选用无线的设备!)
Step 4 请依序设定好以下内容:
同意条款→选择语言→选择键盘排列方式→选择时区→设定账号及密码(本篇实作中都设定为jetsonnano)→App Partition Size
Step 5 设定完等待一下初始化后就会出现桌面啦!(默认会跳出一些窗口,可参考相关内容)
Jetson Nano使用的是内建的Ubuntu系统,如要做其他设定可上网搜寻相关资源。
三、Wi-Fi 联线
Jetson Nano可以使用外接的USB Wi-Fi dongle来无线上网,请将Wi-Fi dongle插入Jetson Nano。
画面右上角有个Wi-Fi图示,点下去后可以选择连接到哪个Wi-Fi热点。
桌面上也有两个NVIDIA的快捷方式:Nvidia Jetson Developer Zone、 Nvidia Jetson Support Forums,点击后会连结到官方页面和论坛,上面有许多关于Jetson Nano的资料。
四、SSH远程联线
该如何远程登录Jetson Nano呢?其中一个方式就是将自己的电脑建立SSH联线至Jetson Nano。
首先让Jetson Nano和电脑连上同一个Wi-Fi热点,点选Jetson Nano桌面左上角的「Search your computer」,输入「Terminal」,打开终端机。
在Terminal中输入以下指令,查询IP:
ifconfig
会出现以下画面
wlan0内的inet后面即是我们要查询的IP位置,可以知道这台Jetson Nano的IP是192.168.12.147。
常使用的远程联线软件为PuTTY,也可以使用MobaXterm,请点入连结官网进行下载及安装。
(一)使用PuTTY进行联线
Step 1 开启PuTTY软件。
Step 2 输入Jetson Nano的IP位置,点击「Open」按钮。
Step 3 依序输入账号及密码,显示以下终端画面则代表联线成功。
(二)使用MobaXterm联线
Step 1 第一次开启MobaXterm会出现下图画面,请在中间的栏位输入Jetson Nano的IP。
Step 2 接着输入账号及密码(此教学皆设定为jetsonnano),联线完成会出现以下画面。
画面右侧即为终端画面,而和PuTTY不一样的是MobaXterm左方有图形化界面可以直观的使用,这样不需要另外准备随身碟存取档案,只要开启文件夹并点选档案就能开启或下载啰!
再次打开MobaXterm可以发现窗口画面不太一样了,多了「Recover previous sessions」按钮可以帮助你快速的重新联线到上次联机的服务器,亦可点选下方最近使用的IP位置,当然,想建立新联线就点击中间栏位输入IP。
五、摄影机介绍及简单测试
未来若是想做专题的话有很高的机率会需要使用到摄影机,Jetson Nano可以外接USB摄影机,也兼容Raspberry Pi 的摄影机(可以直接使用板子上的连接孔)。
RS的商城也可以一次购买Jetson Nano和Raspberry Pi的摄影机喔!
(一)罗技 C270 webcam
将摄影机连接上Jetson Nano后,点选画面左上角Search,搜寻「webcam」,点选「Cheese Webcam Booth」开启。
开启后就会自动连接上摄影机镜头,点选窗口中间的按钮即可拍照存檔,默认存檔路径会在「图片」中的「webcam」,窗口下方也会显示以往拍摄的照片。
(二) Pi camera V2
首先要将摄影机接上板子,请小心的将卡榫向上打开。
有字的那面朝外将带子放入接孔,并将卡榫按压回去固定,即完成摄影机安装。
打开Terminal,输入以下指令:
gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc ! 'video/x-raw(memory:NVMM),width=3820, height=2464, framerate=21/1, format=NV12' ! nvvidconv flip-method=0 ! 'video/x-raw,width=960, height=616' ! nvvidconv ! nvegltransform ! nveglglessink -e
摄影机的测试画面就出现啦!
本次介绍到这边先暂时告一个段落,未来我们将会推出更多Jetson Nano相关的文章,有兴趣欢迎关注我们!
看完文章想要使用Jetson Nano实作的朋友可以点此取得Jetson Nano开发套件。
资料来源&相关连结:
Jetson Nano官方页面:https://www.nvidia.com/zh-tw/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano/
Jetson Nano wiki:https://elinux.org/Jetson_Nano
Jetson 论坛:https://devtalk.nvidia.com/default/board/139/embedded-systems/1
Raspberry Pi摄影机测试:https://github.com/JetsonHacksNano/CSI-Camera