你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
这篇文章翻译的是Ten22的 Five reasons to get into 3D printing and design
3D 设计和打印已经成为主流,在那里, 你有什么想法,就可以快速地进行探索。
一个观念的实现
3D打印将你的想法转为现实,在很短的时间内,成功地将你的最初概念创建完成。如果你曾尝试提交一个想法给制造商,或者自己把想法带入市场,采用传统技术和可能的第三方来得到原型会是很昂贵而且费时的。
一台基本的3D打印机可以创建一个足够好的模型从而给制造商展示出其概念和想法,并在建立一个更加昂贵的原型前,帮助改进那些想法。在过程中节省你的时间和金钱。当然,如果你的梦想是为自己设计一组独特的象棋棋具,你可以修补你的核心内容去找到你理想的设计,这个概念是一样的,很容易使那个想法成为现实。
制造它不买它
创建你自己的家庭产品不再需要想象。使用便宜的3D打印机和像是 DesignSpark Mechanical 软件,然后将它们用于衣钩,卫生纸盒,淋浴喷头,或智能手机壳,这样以来,一年能省几英磅,而且这样可比在拥挤的商店周围闲逛更有趣点。
今天许多产业采用这些非常相同的原理,并且证明对偏远地区的设施来说是非常宝贵的。例如用来恢复设备功能的快速替代的零件。打印您自己的组件进行修理或概念设计的这种能力正在打破传统障碍,并且为更快速的创新打开大门。
最近的棘齿扳手在国际空间站被3D打印出来,它被作为他们前往火星计划的一部分,这正打开了在太空旅行中更大的可能性。甚至 连食品都已经被3D打印和食用 ,这是我目前所找到的比较倒胃口的一个概念!
使它起死回生
如果你有某种破碎的设备,那么不管是在家里还是在工业的情况下,经常很难找到替换的零件,而且要买的话价格很昂贵。有时候,如果这个产品是旧的或唯一仅有的设计,那么它就不会再有了,然而3D打印可以解决这个问题。如果它像是PCB外壳这样容易制造的东西的话,那么使用一台3D打印机和 DesignSpark 软件为你自己打印一个新的,这很容易。
有些人会使用3D打印来创建产品,用于老式车的复原。创建这些产品可能意味着需要使用更加昂贵的打印机,但有一点可以证明的是,打印机的价钱,可比找工程师来重建那些老式零件所需要的花费便宜很多。一些企业公司甚至已经有 3D打印的汽车 !
属于自己独特的产品
你可以给自己制造一双完全属于你唯一的鞋。个性化的眼镜框, 圣诞装饰品 ,假指甲,一个新的公文包,或上述汽车(这可能是具有挑战性的! )试试吧,看看你能为你自己做出些什么来!
当今的商业企业,或者你自己就已经可以实现这些概念和想法了。你所需要的是买一台3D 打印机, Designspark Mechanical 软件的附件捆绑包 ,和运用一些艺术天分。
想要它?那么就制造吧 ...
关于3D打印的最好的事情是,它可以给你自由,不受已经被制造的东西的界限。当你拥有一台3D打印机,你可以制造任何你想要的东西,当然这必须要在你所有的打印模型的限制之内!想要给你的智能手机一个定制的壳吗?把一个新的眼镜壳打印出来, 然后制造它。在更高端的产品,有为您的汽车引擎打印的一个替代阀盖,创建珠宝,或者甚至是PCB的电子部件。
3D打印已经用于医疗程序,使用全身扫描来塑造替代关节,并重建器官,从而让医生无需进行复杂的手术就可以检查身体部位。
唯一真正的限制是你的想象力,当然还有你的预算。而且随着时代的进步和技术的进一步提高,3D打印机将会变得更加容易获得而且更便宜,那么一切都有可能,想要吗?制造它!