嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

smart_home_31ad115f2f0a7bafa1aaede71310be2016e9847f.jpg

背景
早在1923年,出生于瑞士的杰出建筑师勒·柯布西耶(Le Corbusier,1887-1965)将房屋描述为“住宅机器”,意思是让人们住在里面的一台机器,而且这机器可改善人类的生活质素。直到21世纪,全自动智能家居的愿景才真正实现。互联网的出现令人们可以轻松地从世界上任何地方的网站浏览器控制家中设置的任何电器设备。不久之后,各种网络连接的机器将互相连接,通过物联网((Internet of Thing)自动运行更多的机器。根据Forrester Research的一项新预测,在智能扬声器快速普及的推动下,美国智能家居设备的安装数量将在2022年达到2.44亿,高于2016年的2400万,可见智能家居愈来愈普及了。想生活在一个智能家居吗?让我们仔细看看它是如何工作的!

什么是智能家居?
智能家居是将各种电器和电子设备连接到中央计算机控制系统,这样它们可以在特定时间开启和关闭(例如,在冬天的早晨可以设定暖炉在上午6:00自动开启),或者在某些特定事件运作(只有当光电传感器检测到黑暗的时候才设置灯光)。

然而,尽管这些设备比以前更能洞察家庭,但实际上它们无法有效地方便普遍消费者处理日常生活的问题。使用这些“智能”设备大多数都比传统方法用更多的步骤。以开灯为例,房主需要解锁他们的手机,查找并打开正确的应用程序,选择他们想要开灯的房间,然后按多个按钮去打开或关闭灯光。多数情况下,这需要更多的时间来做,站起来去开灯可能更节省时间!这些设备虽然连接了家居的各种电子设备,但他们肯定不聪明。

image24_33a726661ca459940403d0365bc2eb3b51a6a614.jpg
  image13_e4bcacd55ab7952a3b577ed11add91b71211af6a.jpg

 

 

 

 

新的智能家居技术

人工智能技术(Artificial Intelligence)可应用于智能家居系统。基于行为趋势的信息为用家提供个性化的解决方案。重要的是,智能设备能够随时间学习,分析行为趋势并根据用户的选择和反馈不断改进算法。

在人工智能技术的协助下,计算机可以为你自动完成通常要自己动手做的事情:它可以持续监视家中的状态,并相应地打开和关闭设备。例如,它会监控通过窗户进来的光线,并在黄昏时自动提升和降低百叶窗或打开灯光。或者它会检测地板上的移动并作出适当的回应:如果它知道你在家,它将在你走进的不同房间中开灯和播放音乐; 如果它知道你在外面,它会自动开启入侵者警报。事实上,随着人工智能的发展,我们最终不需要手动控制任何家居的各种电子设备,因为这些设备会自动适应我们的偏好。

智能家居系统也已应用于一些高级酒店中。你有体验过吗?例如,当客人前往他们的房间时,系统会将温度调整到理想水平,灯也会亮起,然后播放音乐和打开窗帘,而且电视机会显示欢迎客人前往房间的个性化问候语。在早上,系统会自动逐渐打开窗帘并打开新闻或音乐来唤醒客人。此外,传感器会检测客人的占用情况,如果它没有检测到人,系统会关闭灯和恒温器以减少浪费能源。

你可能会认为智能家居的想法是无聊而且愚蠢的。当你可以轻松完成自己的任务时,让机器为你开关灯岂不是懒惰和放纵?但是,许多老年人和残疾人以及那些有特殊需要的人都不能自行做这些简单的家务。自动化的家居可以使他们都能够在自己的家中愉快地独立生活,从而不需要搬进昂贵的庇护所。

AI2_0f7c1156ae9fd57ccddec771457c4fdea49dcd1d.jpg

JoeLeungChiKit 还没写个人简介...