你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
Life is not a bed of roses. 人生不是一帆风顺的。3D打印不像人们想象中的美好,它会出现许多的问题!以下列举了一些常见的问题以及背后的原因。
底层一直翘起来
我手上有一台古老的3D打印机,型号是Makerbot Replicator。一开始打印时满流畅的,质量不错。但开始打印第三层或是更高的层数时,底层开始翘起来了。如果喷头碰到翘起的边缘,移动了整个产品,会导致打印失败。我上网查了一下资料,发现如果使用ABS材料打印的话,底板需要保持80°-110°之间。如果底板太冷的话,那么底层边缘会收缩翘起来,影响打印。
翘起后出现的打印问题
打印底层时开始翘起
总结原因:底板太冷导致打印材料开始收缩,进而翘起来。
模型粘不到平台或是喷嘴不出丝
其实这两个现象都是平台与喷嘴间距不恰当所导致的。打印之前我们应该检查喷头与平台之间的距离。太远的距离可能导致丝无法很好的附在平台上面,而太近的距离可能导致丝无法从喷嘴中挤出来。大多数3D打印机平台四个角都会有调整装置。建议打印之前调整平台四个角与喷嘴的距离。调整至一张卡片的间距。
调整平台与喷嘴之间的距离
理想的3D打印纹路
总结原因:平台与喷嘴之间的距离需调整。
拉丝或者是泄露
打印时候,我们有时候会发现喷嘴移动时会有拉丝的动作,或者是说材料泄露。这是因为没清理好之前打印时所留下来的残余物。打印时,受热的丝难免会依附在喷嘴表面上或是阻塞在通道当中。倘若不清理的话,下次的打印中会使材料融化,进而变成不可控的因素,影响打印的效果,导致拉丝等等现象。因此,每次打印完毕之后建议清理喷头上的残余物。
被拉丝的产品
利用针头清理喷嘴上的残留物
总结原因:没清理好之前打印的残余物进而导致了“拉丝“等现象的出现。
除了上述问题之外,3D打印时也会遇到许多的问题,例如成品倾斜,波纹阴影等等。况且,使用不同的材料我们需要注意不同的事项,如他们的理想加热温度(ABS材料 210°-230°)以及底板加热温度等等。此外,使用不同的胶纸黏在平台上也会有不同的效果。