嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

近年来3D打印的概念越来越普及,但就目前来说3D打印好像更适合一些小规模制造,尤其是高端的定制化产品,这就让人感觉3D打印距离我们的生活还很远-因为生活中与我们关系最大的就是衣食住行。实际上,随着3D打印技术的快速发展,其应用领域也扩大到了我们的衣食住行中。下面就介绍一下3D打印在我的衣食住行中的最新应用。

3D打印与出行

随着绿色健康生活的观念深入人心,健康出行成为了大多数人的选择。而自行车也从单纯的交通工具发展成为体现健康出行方式的代表。骑行安静、轻量化的自行车是大家所需要的。因此,驱动装置和相关组件都需要进行优化。例如自行车金属链轮在链条上起的是导向滚轮的作用,以保证链条和车架不发生碰撞,但在骑行过程中会产生较大的噪音,这些噪音有必要进一步减小。而且金属链轮质量较大。为了解决这些问题德国igus公司研发了一种命名为iglidur I3的工程塑料打印材料用于3D打印生产自行车链轮。这款材料具有极佳的耐磨性和极高的强度,可以通过选择性激光烧结(SLS)进行加工。由工程塑料制成的链轮在2辆自行车上使用了2个月,结果表明噪音大幅下降。不仅如此,该链轮的质量也仅仅是金属链轮质量的三分之一。如果这种生产方式能够投入生产自行车,相信这将会给我们的出行带来极大的方便。

_f2b413fd03a8f0e795107378ae7a21b4b3ca9f5d.png

3D打印与住

由世界资源研究所罗斯可持续城市中心的一份报告显示,世界上有12亿人没有足够的住房。因此,建造便捷、廉价的住所来解决这一问题一直被人问关注。随着3D打印技术的发展,3D打印房屋也逐渐走入人们的视野。于是,3D打印房屋也被赋予了其他意义:为无家可归的人们提供便捷、廉价的住所。

目前3D建筑打印机只能现场整体打印结构简单、体量较小的建筑,基本上只能完成房屋的主体部分,屋顶、门窗等部分需要另外建造。因此,全球多数3D整体打印房屋项目用于展示功能的居多,真正具备居住性能的很少。此外,高层建筑也是现阶段3D打印建筑技术的瓶颈,3D建筑打印机甚至不能打印出楼层间隔地板。而俄罗斯AMT-SPETSAVIA集团建造世界上最大的3D建筑打印机将打破这个局限性。这部打印机名为S-500,其长宽高分别为11.5米、11米、15米,能够打印六层高的建筑。AMT-SPETSAVIA集团宣称,S-500的打印高度可扩展到80米,若研发成功,以每层楼层高3米计算,S-500将能够打印出一幢26层高的建筑。机器的打印的速度可以达到每小时打印2.5立方米的混凝土。打印房屋的造价也比传统建造方式节约20%。_a68a2c25978c41937f52b6155b682938e75e2310.png

3D打印与食

随着生活水平的提高,人们对食品的要求已经不仅仅是满足吃饱。色香味及营养均衡成为了大家的追求。而3D打印食品的优势就在于“色”和“营养均衡成”,通过使用不同食材能调配出创意形状的菜肴。荷兰食物3D打印厂商Byflow与米其林三星餐厅大厨扬.斯敏克合作,在荷兰开设第一家有3D打印餐食的高级餐厅。Byflow的Focus 3D打印机可以根据扬.斯敏克的设计打印出特色鲜明的营养佳肴。

_4aa971566ddd11f59e5df940f3a52741fd6978df.png

与相信在不久的将来,随着营养构成、生产速度等技术难题逐步被化解,会有更多的3D打印食品走进人们的日常生活,与传统食品一起丰富大家的食谱。

3D打印与服装

3D打印技术的迅猛前进,已经影响到了服装行业,甚至各种奢侈品的制作。更给传统的时尚带来了巨大的冲击。虽然3D打印在时尚界有很大的争议,这却不影响人们对它的热情。今年GE在纽约召开了3D行业大会,大会上Alexis Walsh和Justin Hattendorf的3D印花外套和手提包引起了巨大的关注。

二人组合手工制作了装饰,并进行了定制物理模拟,为服装打造了3D打印硬件。所有作品都是利用专门设计的定制应用程序开发的,旨在将复杂、精确的数字模型与手工操作的触觉直观性融为一体。打印的半透明硬件配备黄铜螺纹,并手动拧在衣服上。通过将时尚设计与3D打印和仿真融合在一起,设计可以快速建模、迭代、制作和组装。自定义的交互式算法可确保每个螺柱变体具有相同的形式语言,每个变体都具有最后一个完全独特的字符。_bc8b57d1734141390b2d1bd3bcce2def0c4c3c47.png

3D打印已经给我们的生活带来了一些意想不到的惊喜,但这仍是一条充满挑战的创新之路。目前这些3D打印机无论是自身的打印性能和可利用的打印材料都是比较有限的。想要3D打印技术真正的为我们的衣食住行带来巨大的改变,这两个方面的科技都要有质的突破。

你相信在不久的将来3D打印技术会给我们的生活带来不一样的体验吗?

captain-shen 还没写个人简介...