嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

用于实现远程监控的网络语言你知多少?

提起远程监控,首先浮现在大家脑海中的应该就是一个网站,登陆这个网站后就可以看到需要监控的无论是机器数据还是远程端传回的画面,所有的一切都可以尽收眼底。那到底是什么语言实现了远程监控界面的搭建呢?下面小编就来跟大家介绍一下关于网页制作的一些必须语言:

一个网页的搭建就如同一个人,是什么支撑起人呢?那肯定是人的骨骼了。HTML就如同网页的“骨骼”一般,搭起了网页的框架,从这种语言的基本语法就可以看出。不仅具有还具有这样的标签,这些标签的存在构成了一个网页的基本框架。网页的本质就是超级文本标记语言,超级文本标记语言是标准通用标记语言下的一个应用,也是一种规范,一种标准,它通过标记符号来标记要显示的网页中的各个部分。通过结合使用其他的Web技术(如:脚本语言、公共网关接口、组件等),可以创造出功能强大的网页。因而,超级文本标记语言是万维网(Web)编程的基础,也就是说万维网是建立在超文本基础之上的。

 

超级文本标记语言文档制作不是很复杂,但功能强大,支持不同数据格式的文件镶入,这也是万维网(WWW)盛行的原因之一,其主要特点如下:

简易性:超级文本标记语言版本升级采用超集方式,从而更加灵活方便。

可扩展性:超级文本标记语言的广泛应用带来了加强功能,增加标识符等要求,超级文本标记语言采取子类元素的方式,为系统扩展带来保证。

平台无关性:虽然个人计算机大行其道,但使用MAC等其他机器的大有人在,超级文本标记语言可以使用在广泛的平台上,这也是万维网盛行的另一个原因。

通用性:另外,HTML是网络的通用语言,一种简单、通用的全置标记语言。它允许网页制作人建立文本与图片相结合的复杂页面,这些页面可以被网上任何其他人浏览到,无论使用的是什么类型的电脑或浏览器。

一个网页对应多个HTML文件,超文本标记语言文件以.htm(磁盘操作系统DOS限制的外语缩写)为扩展名或.html(外语缩写)为扩展名。可以使用任何能够生成TXT类型源文件的文本编辑器来产生超文本标记语言文件,只用修改文件后缀即可。

标准的超文本标记语言文件都具有一个基本的整体结构,标记一般都是成对出现(部分标记除外例如:
),即超文本标记语言文件的开头与结尾标志和超文本标记语言的头部与实体两大部分。有三个双标记符用于页面整体结构的确认。

标记符,说明该文件是用超文本标记语言(本标签的中文全称)来描述的,它是文件的开头;而,则表示该文件的结尾,它们是超文本标记语言文件的开始标记和结尾标记。

当完成了骨骼的搭建,下面就需要通过其他的一些语言工具来对其进行润色、美化了,这个过程就需要使用到一些脚本语言,小编接触JavaScript比较多,下面就为大家介绍一下这种脚本文件:

JavaScript一种直译式脚本语言,是一种动态类型、弱类型、基于原型的语言,内置支持类型。它的解释器被称为JavaScript引擎,为浏览器的一部分,广泛用于客户端的脚本语言,最早是在HTML(标准通用标记语言下的一个应用)网页上使用,用来给HTML网页增加动态功能。它的主要作用是:

嵌入动态文本于HTML页面。

对浏览器事件做出响应。

读写HTML元素。

在数据被提交到服务器之前验证数据。

检测访客的浏览器信息。

控制cookies,包括创建和修改等。

基于Node.js技术进行服务器端编程。

JavaScript脚本语言具有以下特点:

(1)脚本语言。JavaScript是一种解释型的脚本语言,C、C++等语言先编译后执行,而JavaScript是在程序的运行过程中逐行进行解释。

(2)基于对象。JavaScript是一种基于对象的脚本语言,它不仅可以创建对象,也能使用现有的对象。

(3)简单。JavaScript语言中采用的是弱类型的变量类型,对使用的数据类型未做出严格的要求,是基于Java基本语句和控制的脚本语言,其设计简单紧凑。

(4)动态性。JavaScript是一种采用事件驱动的脚本语言,它不需要经过Web服务器就可以对用户的输入做出响应。在访问一个网页时,鼠标在网页中进行鼠标点击或上下移、窗口移动等操作JavaScript都可直接对这些事件给出相应的响应。

(5)跨平台性。JavaScript脚本语言不依赖于操作系统,仅需要浏览器的支持。因此一个JavaScript脚本在编写后可以带到任意机器上使用,前提上机器上的浏览器支 持JavaScript脚本语言,目前JavaScript已被大多数的浏览器所支持。

不同于服务器端脚本语言,例如PHP与ASP,JavaScript主要被作为客户端脚本语言在用户的浏览器上运行,不需要服务器的支持。所以在早期程序员比较青睐于JavaScript以减少对服务器的负担,而与此同时也带来另一个问题:安全性。

而随着服务器的强壮,随着引擎如的发展,及其事件驱动及异步IO等特性,JavaScript逐渐被用来编写服务器端程序。

在熟悉了这两种语言之后,制作一个简单的网页对于你来说就变得不再艰难了。