Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

Michael Omotosho: Mindfuldroid

Hallo DesignSpark, mein Name ist Michael, ich bin Designingenieur und Industriedesigner mit mehr als 7 Jahren Erfahrung in verschiedenen Bereichen wie Automobil, Lebensmittel, Medizin und Technik. Im Grunde bin ich ein Problemlöser und liebe es, Lösungen für Probleme zu finden, die das tägliche Leben herausfordern. Bei meinen Tätigkeiten achte ich darauf, dass der Schwerpunkt auf Inklusivität und Funktionalität liegt und das Bewusstsein für Nachhaltigkeit.

Mein Projekt zur Luftqualität zielt darauf ab, ein sehr reales und ernstes Problem für alle, die in Städten leben, anzugehen. Es soll jedoch eine Schnittstelle geschaffen werden, die ein einfaches Verständnis und Korrektur- und Präventivmaßnahmen in Echtzeit für die Nutzer von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen ermöglicht.

Projekttitel: MindfulDroid

Es gibt eine Spaßoption, bei der der Droide den Kopf schüttelt, wenn das Fahren als unsicher angesehen wird, oder der Kopf tanzt, wenn eine bestimmte Punktzahl erreicht wurde. Z.B. JIMU Roboter - Meebot 2.0

Worum es geht:

Eltern zu sein, bringt Herausforderungen und Verantwortung mit sich, und dabei geht es um die "Bewahrung der nächsten Generation", was uns dazu veranlasst, mehr darüber nachzudenken, was für eine Art von Ort wir ihnen hinterlassen und wo sie leben sollen.

Eine Studie zeigt, dass die Luftverschmutzung wahrscheinlich bis zu 6 Millionen Frühgeburten verursacht und auch das "größte Risiko" für die weltweite Lebenserwartung darstellt.

Fallstudie:

Das Schulmädchen Ella Kissi-Debrah starb nach einem Asthmaanfall, dem mehrere Anfälle und Krankenhauseinweisungen folgten. Ihr Tod wurde damit in Verbindung gebracht, dass sie einer Stickstoffdioxid- und Feinstaubbelastung ausgesetzt war, die über den WHO-Richtlinien lag und deren Hauptursache die Verkehrsemissionen waren.

Bisher wurden die Statistiken über Todesfälle durch Luftverschmutzung auf einer Seite präsentiert, die schätzt, dass jedes Jahr zwischen 28.000 und 36.000 Menschen im Vereinigten Königreich an den Folgen giftiger Luftverschmutzung sterben werden. https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-55330945

Lösung:

Erstellen Sie einen Mindful Droid-Schulroboter, der die Eltern zu einer geschickten Fahrweise ermutigt und die Kinder dazu anhält, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen.

Hilft bei:

Helfen Sie den Eltern, bessere Fahrer zu werden, die weniger Emissionen, Verschmutzung und Lärm in Schulen und anderen Orten verursachen.
Warnung des Fahrers durch einen Beschleunigungssensor bei Überdrehzahl, Leerlauf oder Gangwechsel bei hoher Drehzahl.
Aktualisierung der wöchentlichen oder monatlichen Punktzahl/Highscores nach Fahrten
Zeigen Sie, wie viele Punkte Sie bekommen, wenn Sie sicher fahren und trotzdem pünktlich zur Schule kommen - Liefern Sie Daten über bewusstes Fahren, Gehen und Radfahren, indem Sie Statistiken über den reduzierten Anteil der Emissionen im Haushalt/bei sich selbst liefern und sowohl Eltern als auch Kinder zur Teilnahme ermutigen.
Anbringung des Droiden auf dem Armaturenbrett des Fahrzeugs, um den Fahrern zu helfen, bewusster und aufmerksamer hinter dem Lenkrad zu sitzen, mit subtilen Blinklichtanzeigen bei schwerem Fahrverhalten.
Überwachung der mit dem Auto, zu Fuß und mit dem Fahrrad zurückgelegten Strecken von zu Hause zur Schule und zurück.
Bereitstellung von Wissenswertem zum Thema Autofahren/Luftverschmutzung auf dem Display.

Wenn Sie z. B. so schnell beschleunigen, verursachen Sie diese Menge an Emissionen.

40 % der Autofahrten in England sind kürzer als 2 Meilen usw.

Idee:

Bill of Material:

Sorgen:

  • Spaß machen und nicht kompliziert sein mit allen Funktionen und Daten auf dem Droid.
  • Zeitaufwand für Forschung und Kodierung, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Wünsche:

  • Ich hoffte, dass dieses Konzept auf positive Resonanz bei Ellas Mutter stößt und dazu beitragen kann, weitere Todesfälle durch Luftverschmutzung zu verhindern.
  • Schulen und Eltern sehen den Nutzen des Mindful Droids als eine unterhaltsame Möglichkeit, über die Gefahren der Luftverschmutzung aufzuklären.

Folgen Sie dem Mindful Droid Projekt:

  • Teil 1: Intro und Entwurf
  • Teil 2: Mindful Droid 2.0 - Bauanleitung
  • Teil 3: Zusammenbauen
  • Video: Verkehr und Umweltverschmutzung
Michael is an Industrial Design Engineer, Maker and winner of the Young Innovators Award 2021, with over 9 years experience working in various industry sectors. Having a problem solving background, he is always enthusiastic about finding solutions to problems that challenge everyday living. His key focus points are inclusivity, functionality with consciousness, and sustainability.
DesignSpark Electrical Logolinkedin