Hé! Vous semblez être en United States, souhaitez-vous utiliser notre site English ?
Switch to English site
Skip to main content

Le sans fil au service de la sécurité machine

a_0049699_int_5f30a3125237432a0f2feb9e2cacd28ef770db22.jpg

Logo%C3%94%C3%87%C3%B4BZH_RZ2019_4C_45d6b56daf4698a34ef16f9bd8367a0866bc49b6.jpg

La société Baljer & Zembrod GmbH (BZH), basée dans la Marne, est spécialisée dans le commerce de machines à bois (menuiserie industrielle, parc à grumes, etc.)

http://www.bzh-sarl.com/index.html

Notre étude porte ici sur l’exploitation d’un chariot de triage et de tronçonnage commercialisé par la société BZH. Ce chariot, dédié au transport des grumes (troncs d’arbres) à différentes étapes de transformation et de manutention se déplace sur un rail d’une centaine de mètres de long et est piloté par un opérateur à son bord.

IMG-20140212-059802_12944983167daf3884a74aebaf495e7f29b17564.jpg

Chariot de tronçonnage/ Parc à grumes

Etant donné la proximité des machines de découpe et de transformation (tronçonneuses,
écorceuses,..), l’environnement de travail de l’opérateur est relativement dangereux.

Afin d’éviter tout risque d’accident, le fonctionnement de l’installation est conditionné par la
présence permanente de l’opérateur dans la nacelle ; cette présence étant assurée par un capteur situé directement dans le siège de la cabine. Un bouton poussoir d’Arrêt d’Urgence est également situé à proximité de l’opérateur.

La surveillance de ces deux éléments est assuré par un relais de sécurité situé dans une armoire fixe installée à proximité du rail de guidage du chariot.

73519_1000_int1_596184c1a1ca99d7d30045c325be161613aaf8cb.jpg

Relais de sécurité PSR-MC40 de chez Phoenix Contact

BZH nous expose la problématique suivante : le câble permettant la transmission de ces informations de sécurité entre la cabine et l’armoire est soumis à des conditions d’usure extrême :
- Mouvements répétés du chariot
- Exposition directe à l’environnement extérieur (UV, intempéries, température)

Ce câble doit donc faire l’objet d’un remplacement récurrent avec une fréquence de 1 à 3 ans selon les conditions citées ci-dessus. Son prix avoisine les 60 €/mètre, soit un coût d’environ 6000 euros pour la longueur totale du câble (hors frais d’installation et de main d’oeuvre).

Ce problème de coût et d’arrêt d’exploitation étant récurrent, la société BZH a ainsi consulté la société PHOENIX CONTACT afin de trouver la meilleure solution pour s’affranchir d’une liaison câblée, tout en maintenant et garantissant le niveau de sécurité impératif à la protection des utilisateurs.

En effet, PHOENIX CONTACT propose dans son offre une solution de transmission sans fil
d’entrées/sorties de sécurité qui garantit les échanges de données entre capteurs de sécurité et logique de sécurité (relais, contrôleurs programmables..) . Bien sûr, cette solution est certifiée au plus haut niveau de sécurité selon les normes machines en vigueur (CEI 62061 & ISO 13849-1)

Cette offre a donc été proposée à la société BZH qui, après études puis réalisation de tests sur site, avalidé la solution.

Pour la société BZH, ce nouveau système est profitable sur plusieurs points :

- Coût global du matériel inférieur à 70% par rapport à la solution câblée existante.
- Suppression des coûts de maintenance - main d’oeuvre lié au remplacement du câble
- Gain de production grâce à l’élimination d’arrêt d’exploitation liés aux interventions de
maintenance ou à d’éventuelles pannes.

a_0089345_en3_a75fdac8bccf9fc307b48bc88ddf42848912b6ce.jpg

Principe des échanges des signaux de sécurité sans fil.

A ce jour, la solution PHOENIX CONTACT répond à toutes les exigences de la société BZH.
D’une part l’opérateur de la machine travaille dans un environnement de sécurité optimale et
d’autre part les exploitations bénéficient d’une disponibilité accrue.
Pleinement satisfait de notre solution, BZH a pour projet de déployer cette solution sans fil sur l’ensemble de son parc machines.


David Brynaert - PHOENIX CONTACT SAS France
Expert Sécurité Fonctionnelle /Safety Expert
FS Tech (TÜV Rheinland, # 2100/ 19)

nicolas.brunet n'a pas encore rempli le champs " à propos de moi" ...