Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Was denken Sie über diesen Artikel?
DesignSpark V8.1 ist hier! Mit einer ganzen Reihe von Updates, die Sie sich für diese unglaublich vielseitige PCB-Designsoftware zum kostenlosen Download von uns gewünscht haben. Extra für Sie gibt es jetzt folgende Funktionen: Zoomstufenerweiterung, Aussparbereiche für die Kupferfüllung, „nativer“ EAGLE-Import und vieles mehr.
Wenn Sie eine ältere Variante der Software verwenden, werden Sie am Erscheinungsdatum (oder danach) die Aufforderung zur Aktualisierung ihrer Version von DSPCB auf Version 8.1 erhalten (falls Sie dies nicht bereits getan haben). Benutzer, welche die Software zum ersten Mal herunterladen, erhalten die neueste Version. Aktualisieren Sie einfach nach Bedarf, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer PCB-Designsoftware herausholen
Version 8.1 enthält diese Verbesserungen:
Zoomstufenerweiterung
Die maximale Zoomstufe wurde um den Faktor 8 erhöht. So können Sie noch näher heranzoomen, um die kritischen Bereiche und Elemente in Ihre Designs in Augenschein zu nehmen.
QuickInfos schließen Netzklassennamen mit ein
Das Netzfeld der Design-QuickInfos enthält jetzt auch den Netzklassennamen (sofern definiert).
Anzeige von Netznamen im Schaltplan
Aus dem Ansichtsdialog heraus können Sie über die Seite „Settings & Highlights“ (Einstellungen und Hervorhebungen) die Netznamen ausschalten, indem Sie Gebrauch von dem neuen Kontrollkästchen machen. Außerdem können Sie auch einfach die Farbe für Netznamen auswählen.
Komponente hinzufügen – Wertevorschau
Im Komponentendialog wird in einem Feld rechts vom Vorschaufenster für den vorhandenen Schaltplan und das Leiterplattensymbol eine neue Liste der Komponentenwerte angezeigt. Sie hilft ihnen zusätzlich bei der Bestimmung, ob die ausgewählte Komponente die richtige ist, bevor Sie sie ihrem Design hinzufügen.
Aussparbereiche für die Kupferfüllung auf Leistungsebenen
Wenn Sie einer Leistungsebenen-Schicht einen Kupferfüllbereich hinzufügen und ihn als Aussparbereich für die Füllung kennzeichnen, wird dieser Bereich auf der resultierenden Ebene der Schicht frei von Kupfer gehalten.
Zum Festlegen des Kupferfüllbereichs als Aussparbereich wählen Sie den Bereich aus. Aktivieren Sie anschließend in den Eigenschaften das Kontrollkästchen „Pour Keepout“ (Füllaussparung).
*Wenn der Aussparbereich für die Kupferfüllung der Designschicht hinzugefügt wird, bleibt dieser Bereich bei der Füllung frei von Kupfer.
Der Bereich wird im Dialog „Plotting & Printing“ (Plot und Druck) in der Vorschau angezeigt, um Ihnen die Prüfung zu erleichtern, ob der Bereich korrekt eingerichtet ist.
Verbesserte Steuerung von thermischen Verbindungen auf der Registerkarte „Rules“ (Regeln) des Designtechnologie-Dialogs
Es gibt eine erweiterte Definition von Regeln für die thermischen Sicherheitsventile in Kupferfüll- und Leistungsebenen. Die zusätzlichen Einstellungen auf Designebene, die unter „Design Technology“ (Designtechnologie) und „Rules“ (Regeln) definiert werden, ermöglichen die Festlegung der Anzahl von Speichen, der Mindestzahl von Speichen, der Speichenausrichtung, der Trennstrecke und der Breite der thermischen Entlastung für alle Elemente sowie optional die Festlegung vorrangiger Einstellungen für durchkontaktierte Pads, SMD-Pads und Durchgangsleitungen. Der gleiche Satz thermischer Regeln ist nach Bedarf auch pro Bereich verfügbar. Die Regeln auf Designebene können in den Kupferfüllbereichseigenschaften (siehe unten) überschrieben werden.
Änderungen der Kupferfüllung (Leiterplatte)
Wenn Sie den Kupferfülldialog verwenden und wenn im Dialog für die Parameterauswahl Änderungen vorgenommen worden sind, werden Ihnen jetzt die Regeln angezeigt, die für die Kupferfüllfunktion angewendet werden.
Hinweis: Eigenschaften für die Kupferfüllung werden dem Designtechnologie-Dialog und der Regeln-Seite („Rules“) entnommen.
Änderungen an Kupferfüllbereichen mit Bereichseigenschaften (Leiterplatte)
Unten zu sehen ist der Eigenschaften-Dialog für Kupferfüllbereiche. Er wurde implementiert, damit Sie in den Genuss erweiterter Steuerungen für thermische Regeln pro Bereich kommen.
Beim Überprüfen der vorrangigen thermischen Elemente auf Designebene haben Sie die Möglichkeit zum Hinzufügen von bestimmten thermischen Eigenschaften in einzelnen Bereichen. Damit werden die Einstellungen überschrieben, die auf der Registerkarte „Rules“ (Regeln) unter „Design Technology“ (Designtechnologie) definiert sind.
„Nativer“ EAGLE-Import
Der Standard-Importmechanismus für CadSoft EAGLE-Designs und -Bibliotheken wurde mit der Einführung eines „nativen“ Imports für das Format verbessert. Das bedeutet, eine EAGLE-Datei muss nicht mehr konvertiert werden, damit sie in DesignSpark PCB importiert werden kann, was den Prozess enorm erleichtert.
Zum Konvertieren von EAGLE-Dateien ziehen Sie einfach die .sch- oder .brd-Datei aus dem Windows Explorer auf das DesignSpark-PCB-Programm. Daraufhin wird der Standard-Importdialog eingeblendet, damit das Dateiformat bestätigt werden kann. An diesem Punkt können Sie sich auch dafür entscheiden, die Datei mithilfe einer Technologiedatei zu importieren.
Hinweis: Dateien von höherem Alter als EAGLE V6 müssen nach wie vor mithilfe des bisher benutzten EAGLE-Zwischenformats ULP importiert werden, das weiterhin zur Verfügung steht.
Zusätzliche zulässige Zeichen in Komponentennamen
Komponenten in einem Design können jetzt im Namen mehr als nur alphanumerische Zeichen enthalten. Bis jetzt musste der Name mit einem Buchstaben beginnen, dem alphanumerische Zeichen folgen mussten. Jetzt können Sie überall alphanumerische Zeichen verwenden, plus die folgenden Sonderzeichen in beliebiger Reihenfolge:
- _ $ £ & + = ! @ # ~ \ /
Hinweis: Verwenden Sie diese Sonderzeichen nur, wenn Sie sich möglicher Auswirkungen voll und ganz bewusst sind.
Bericht von der 3D-Seite des Dialogfelds „Library“ (Bibliothek) mit Optionen für Auswahlmöglichkeiten und zusätzlichem Abschnitt im Bericht
PDF-Ausgabe mit Option zur Unterdrückung der Einbettung von Schriftarten in die Ausgabedatei, wodurch Dateien viel kleiner werden
Sie können jetzt frei entscheiden, ob Schriftarten bei der Ausgabe einer PDF-Datei eingebettet werden sollen oder nicht. Wenn Sie auf den Dialog für die PDF-Einrichtung zugreifen wollen, schalten Sie ins Menü „Output“ (Ausgabe), „Plotting & Printing“ (Plot und Druck), Registerkarte „Output“ (Ausgabe), „PDF“, klicken Sie auf „Device Setup“ (Geräteinstallation) und wählen Sie die Option „Embed Fonts in PDF File“ (Schriftarten in PDF-Dateien einbetten) aus.
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie im Design TrueType-Schriftarten verwendet haben und diese in der PDF-Datei speichern möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, müssen Sie sich darauf verlassen, dass entsprechende TrueType-Schriftarten auf anderen Computern vorhanden sind, auf denen die Datei angezeigt wird. Der wesentliche Grund, aus dem Sie Schriftarten gegebenenfalls nicht in die PDF-Datei einbetten lassen möchten, ist die Reduzierung der Größe der PDF-Datei.
Neue Möglichkeit der Anmeldung bei der Software und der Registrierung neuer Benutzer
Benutzer haben eine neue Möglichkeit, sich bei der Software anzumelden und sich selbst als neue Benutzer zu registrieren. Diese Möglichkeit bietet eine verbesserte Erfahrung, weil weniger Details angegeben werden und weil Sie sich für alle DesignSpark-Werkzeuge nur einmal registrieren müssen. Das bedeutet, Anwender müssen sich nicht noch einmal registrieren, nachdem Sie DesignSpark PCB installiert haben, wenn sie sich bereits auf der Website von DesignSpark registriert hatten.
Falls Sie DesignSpark PCB noch nicht ausprobiert haben: Worauf warten Sie noch? Es ist kostenlos (und wird es auch bleiben).
Laden Sie DSPCB noch heute herunter!