Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Was denken Sie über diesen Artikel?
Fiomarine ist der erfolgreiche Hersteller einer Produktreihe namens Fiobuoy, einem Unterwasser-Bergungssystem, das in allen Weltmeeren für hunderte verschiedener Zwecke eingesetzt wird. Kürzlich haben wir erfahren, dass das Unternehmen DesignSpark Mechanical in seinem Designprozess verwendet. Nun erzählt uns Mike Shegog von Fiomarine alles über die Produkte seines Unternehmens und wie bei ihm unsere Designsoftware DesignSpark Mechanical zum Einsatz kommt.
Hallo, ich bin Mike Shegog, technischer Leiter bei Fiomarine Industries Pty Limited. Wir produzieren und vertreiben „Fiobuoy“, ein einzigartiges Bergungssystem für die wertvollen Unterwasserobjekte unserer zahlreichen Kunden. Die Fiobuoy ist mehr als eine auslösbare Unterwasserboje: Sie bewahrt Unterwasserausrüstung sicher auf und ermöglicht gleichzeitig deren einfache und sichere Bergung. Diese einzigartige Unterwasserboje verfügt über einen akustischen Auslösemechanismus, eine Markierungsboje und eine Trommel mit Bergungsseil. Die Fiobuoy-Entriegelung wird ausgelöst, sobald sie ein Signal von der Steuerungseinheit an Deck erhält. Jede Fiobuoy ist mit einem individuellen sechsstelligen Code verschlüsselt, sodass sie einzeln angesteuert werden kann, wenn mehrere gleichzeitig im Einsatz sind. Die Fiobuoy-Produkte mit ihren einzigartigen Funktionen wurden so entworfen, dass sie kostengünstiger, zeitlich flexibler einsetzbar und zuverlässiger sind als die anderen aktuell am Markt erhältlichen Systeme und Methoden.
Wir haben einen breiten Kundenstamm, der von der Meeresforschung über das Militär und die Gas- und Fischereiindustrie bis hin zu Aquakulturbetrieben reicht. Ursprünglich für Verteidigungszwecke entworfen, werden die Produkte von Fiomarine bereits seit mehr als zehn Jahren von Streitkräften in aller Welt verwendet. Die Kriegsmarine der Vereinigten Staaten setzt Fiomarine-Produkte ein, um Minen und Kampfmittel sowie Forschungsausrüstung zu bergen, Abhörgeräte zu benutzen und unter Wasser befindliche Objekte zu markieren, um nur einige der zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten dieses vielseitigen Produkts zu nennen.
Ich bin ein langjähriger ACAD-Benutzer, wenn auch mit Sicherheit kein Experte. Nachdem ich mich mit durchwachsenem Erfolg an verschiedenen 3D-CAD-Paketen versucht hatte, stieß ich eines Tages bei einer Google-Suche nach kostenloser 3D-CAD-Software auf DesignSpark Mechanical. Da DesignSpark Mechanical viele der Funktionen bietet, die in den sehr teuren Softwarepaketen enthalten sind, dabei allerdings kostenlos ist, hatte ich rein gar nichts zu verlieren.
Zunächst probierte ich DesignSpark Mechanical im Rahmen eines privaten Projekts aus und erzielte dabei recht ordentliche Ergebnisse. Einige Monate später hatte ich die Idee, die Software bei einem bestimmten neuen Projekt für einen Geschäftskunden einzusetzen. Auch wenn ich zunächst umdenken musste, war der Umgang mit der Software sehr intuitiv und die Tutorials bei YouTube haben mir das Einarbeiten extrem erleichtert. So konnte ich für den Kunden auf Grundlage seiner Bleistiftskizzen, die er eingescannt und mir per E-Mail geschickt hatte, hochwertige 3D-Konzeptskizzen anfertigen. Das Fehlen einer geeigneten Bemessungsmöglichkeit stellte eine große Hürde dar, weshalb wir die Fertigungszeichnungen weiterhin in ACAD erstellten. Dies bedeutete für uns jedoch Doppelarbeit und so investierten wir kurz darauf in das DesignSpark Mechanical Drawing Add-On, eine hervorragende Ergänzung, mit der die Software noch mehr Möglichkeiten bietet.
Indem Sie DesignSpark Mechanical kostenlos anbieten, tun Sie der Welt einen größeren Gefallen, als Sie sich vorstellen können. Jede CAD-Software wird als „einfach und intuitiv“ beworben, aber man muss immer erst die Grundideen verstehen, auch im Fall von DSM. Seitdem ich mich reingedacht habe, gehen die meisten Dinge jedoch leicht von der Hand. Allerdings wird einem nach einer gewissen Zeit bewusst, wie viel mehr man mit SpaceClaim als Komplettpaket machen könnte, auch wenn sich mir der hohe Preis bislang nicht erschließt. Da es sich um ein kostenloses 3D-CAD-Paket handelt, überrascht es mich, dass es kein größeres Community-Netzwerk gibt, aber dies ändert sich mit der Zeit hoffentlich noch. Insgesamt ist DesignSpark Mechanical ein hervorragendes 3D-CAD-Designpaket, vor allem, weil es kostenlos herunterladbar ist. Und durch die verfügbaren Add-on-Module wird die Software zum ernstzunehmenden Konkurrenten für die echten High-End-CAD-Pakete. Ich liebe die Software, danke, dass Sie sie jedem von uns zur Verfügung stellen!
Erfahren Sie mehr über Fiomarine