Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

DesignSpark – Wie fit muss man sein, um Daedalus fliegen zu können?! Die Steuerung und das Fliegen müssen doch erhebliche Kraft im Oberkörper erfordern, oder?

Richard Browning – Was die Attraktivität für junge Leute angeht, gefällt mir die Vorstellung, dass ich kein klassischer plumper Ingenieur im fortgeschrittenen mittleren Alter bin, der einfach mal so seinen neumodischen Apparat anlegt!

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Maschine eine gewisse jugendliche Körperlichkeit erfordert, was letztlich auch kritisch für die Funktion ist. Wenn ich 15 kg mehr wiegen würde, wäre die Flugfähigkeit nicht mehr gegeben.

Article_8_30d24b65b001bbe1ae55d28456fdf93b233111fb.jpg

Ich muss in der Lage sein, die Energie zu steuern. Eigengewichtübungen, z. B. die Flagge, Muscle-ups usw. sind für mich seit vielen Jahren selbstverständlich. Es inspiriert mich immer wieder, wenn ich sehe, was Straßenkinder ohne Geräte bewerkstelligen. Es ist wirklich erstaunlich, wozu Menschen fähig sind. 
Eigengewichtübungen – die Flagge

Ich habe etwa fünf Jahre dafür benötigt. Ich beschäftige mich bereits wesentlich länger mit Eigengewichtübungen als ich an dem Anzug arbeite. Komischerweise hatte ich immer so eine gewisse Vorstellung, ich weiß nicht genau warum, dass diese Kraft- und Halteübungen eines Tages für mich noch anderweitig nützlich sein könnten!

Fitness ist eine wichtige Komponente. Nicht jeder ist für diesen Anzug geeignet, obwohl eines der angemeldeten Patente die Verwendung eines Außenskeletts beinhaltet, das entlang der Arminnenseiten verläuft. Es handelt sich dabei um eine Art Verbund-Außenskelett, das einen Teil der Last aufnehmen würde. Ähnlich wie bei einem Segway wird außerdem der Schub proaktiv etwas verändert, wenn sich der Benutzer in eine bestimmte Richtung lehnt.

Weitere Ausschnitte aus unserem exklusivem Interview mit Richard Browning:

  1. Wann hatten Sie zum ersten Mal die Idee, ein HPT-System zu bauen?
  2. Können Sie uns ein wenig über Ihren Technikhintergrund erzählen?
  3. Hatten Sie jemals Zweifel daran, dass das Daedalus-System funktionieren würde?
  4. Was können Sie uns über das von Ihnen mithilfe von Sony SmartEyeglass entwickelte HUD-System erzählen?
  5. Wie fit muss man sein, um Daedalus fliegen zu können?
  6. Wird es auf der Basis dieser Entwicklung in absehbarer Zeit eine neue Art des Individualverkehrs geben?

 

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register