嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

万家灯火——我眼中的LED照明(三):应用

之前介绍了LED照明的原理和关键技术,今天笔者要介绍的是LED照明的应用。目前LED照明的应用方向在笔者看来主要有两方面:LED路灯和智能家居。

1.LED路灯

title

道路照明是城市照明的重要组成部分。在我国,传统的路灯常采用老式高压钠灯360度发光,存在能耗大、光效低、有效寿命短等诸多弊端。正值全球环境日益恶化,各国都在发展清洁能源的时代,LED路灯便应运而生。LED路灯以定向发光、功率消耗低、驱动特性好、响应速度快、抗震能力高、使用寿命长、绿色环保等优势逐渐走入人们的视野,成为世界上最具有替代传统光源优势的新一代节能光源,LED路灯将成为道路照明节能改造的最佳选择。

据测算,一盏100瓦高压钠灯的路灯或工矿灯,连续使用10小时,消耗1度电;而产生同样照度的LED路灯,连续使用10小时,仅消耗0.32度电,节能率达到了68%。根据中国市政工程协会城市照明专业委员会的统计数据,截至2015年,全国1065个城市现有路灯3000余万盏,而耗电大、亮度低的传统高压钠灯占据了较高比例的保有量,LED时代,路灯变革势在必行。

目前,LED路灯已从数量、成本的竞争变成了品质、质量的竞争。这一趋势对高品质的LED路灯来说无疑是好消息,但高品质的LED路灯价格仍然昂贵且成本回收缓慢,因此,要想在价与质这场战争中胜出,就必须提高自身的附加值,降低生产成本。

2.智能家居

title

市场研究机构奥维云网最新发布的报告预计,截至2020年,中国智能家居整体产值将接近3000亿元。报告认为,随着行业巨头快速切入和行业并购不断,家电智能新生态已经逐渐形成。

而我们的智能LED灯泡便是智能家居的一位“大将”了。智能LED灯泡就是一种能够连接至局域网中,和智能手机或电脑进行通讯的灯泡,人们可以利用手机或电脑对灯泡的亮度和颜色进行远程控制,甚至还可以对灯泡进行编程以达到最大的节能目的。

就目前市面在售的智能灯泡的连接方式主要有蓝牙和WiFi两种,蓝牙仅可本地使用,而WiFi则不受距离的限定。但就应用便利性而言,蓝牙有着无法比拟的优越性,即无需网络环境,连接速度快,无门槛等。无论是蓝牙还是WiFi连接的灯泡,在通过手机APP关闭后,设备依然会有一定的电力消耗,如果想彻底断电,只能通过开关进行,但蓝牙明显比WiFi灯泡待机功耗低。

但是,智能灯泡并没有想象中那么“智能”,也没有想象中更好的被人们所接受。如果你买了一个智能LED灯泡,想用就要学习很多操作,既要关注微信公众号,又要下载手机APP,那还不如直接使用开关来的方便,这种使用体验让消费者变得更累,也让老年人拒绝购买。

其实智能LED灯光的明暗调节还是比较实用的,可以针对不同的需求进行调整,方便快捷。但控制模式上依赖手机,并且每个灯泡均有专属的APP软件,这无疑限定了用户品牌的选择且操控方式也不够人性化。

LED照明的应用虽然还不够完善但一直在发展,相信不久的将来,随着科技的进步,LED照明应用将会更加环保节能、更加便捷,涉及到更多的产业。

万家灯火——我眼中的LED照明(一):概述

万家灯火——我眼中的LED照明(二):关键技术

Lucy Zang 还没写个人简介...