嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

Raspberry Pi 2 進入多核時代!(繁體)

作者: Pete Wood

title

Raspberry Pi 的最新版本 Raspberry Pi  2 於今天推出 !

當Raspberry Pi面世時,單板計算世界了發生了翻天覆地的變化。在Raspberry Pi問世前,單板電腦領域中低於100 美元的選擇非常有限,但自從Raspberry Pi進入市場,它們對降低單板電腦的價格起到重要的作用。

第一代Raspberry Pi(又稱“Pi 1”)採用ARM11 Broadcom 處理器,是一款功能十分強大且多樣化的小型電腦板。它讓很多人第一次體驗Linux和物理計算,並把使用GPIO引腳來建立和連接各種硬件專案。我曾經在學校使用它來教孩子們編碼。去年我也完成了運送超人模型上太空邊緣的任務。商業世界也開始採用它作工業應用。

但自其推出後,已有少數競爭對手加入進來,嘗試推出類似Raspberry Pi的功能,以分一杯羹。因此,Raspberry Pi遲早要對世界最受歡迎的單板電腦加壓,而當Eben 向我們講述讓Raspberry Pi “加大馬力”的基金計劃時,我們異常興奮!

現在,世界最受歡迎的單板電腦已加快6 倍!

那麼以前的Raspberry Pi B+(也稱“Pi 1”)與新款Raspberry Pi 2 之間有何差別? 它們看起來幾乎完全相同,但Pi 2的處理器更快,內存更大,同時與之前的版本保持兼容。

title

 

 

 

 

 

主要新功能

  • Broadcom BCM2836SoC 四核900Mhz ARM Cortex A7 所提供的性能比上一代Pi 1 的性能增強6 倍(GPU 無變化)
  • 兩倍內存,現在採用1GB LPDDR2
  • 與Pi 1 相同的價位
  • 推出之日供貨能力更強。工廠已加快生產,以在推出之日提供更多的Pi 2

兼容性

不用擔心,無論你在Pi 1 進行的任何操作均可在Pi 2 上進行。唯一的差別就是性能。

處理器內核數的增加會更改了處理器的架構和推出新的Linux Kernel。上一代Pi的處理器採用Arm 11 V6 架構,新一代Pi 2 則採用ARM Cortex A7、V7 處理器架構。為保持與當前操作系統的連續性,將構建新的操作系統來適應Linux Kernel的更改。除此之外,它與現在的操作系統近乎完全相同,並可用於所有的Raspberry Pi型號。新的操作系統將於推出之日起可供下載。

title

性能

借助4 個處理器內核、更快的處理器時鐘速度和更強的高速緩存基礎架構,用戶將體驗到單一執行緒應用的性能有明顯提升和多執行緒應用的性能有持續改善。

一般的用戶將體驗到它更快,更平穩。只是瀏覽網頁就能感覺到明顯的速度提升!應用程序的反應更靈敏,程序也會運行得更流暢和更快。事實上,對於一些人來說,它甚至可以取代現在PC電腦,特別是孩子們做功課時。現在,他們可以用更快的速度瀏覽網頁,使用Libre Office做功課。

title

功率消耗

更高的處理能力當然意味著更高的功耗。Raspberry Pi型號B 的峰值功率約為3W。而型號B+通過改進板上的電源電路,節省了約1W 功率,使其降至2W 左右。採用四核處理器的峰值功耗將消耗更多電流,最高可能增加約1W 功耗。因此,Pi的峰值功率將重新回到3W 左右。但是,增加這50% 的峰值功耗將為用戶回報6 倍的處理能力,實現功率與性能的出色平衡!閒置時,功耗與Pi 1基本相同。

現在暫無將Raspberry Pi型號A 和Compute Pi 升級至採用全新四核處理器的計劃。

這些增加的處理能力讓大家可以製作更多應用,以及加強現有的應用。

用戶使用Raspberry Pi 1來運行某些的應用程序和專案常常把Raspberry Pi推至極限,或者即使超頻也沒有足夠的處理能力來應對。

例如,關於軟件定義無線電(SDR)的應用現在可以在樹莓派上運行。SDR的應用包括業餘無線電甚或至建立自己的移動基站。Pi 2也可以使用Open CV來建立電腦視覺應用。這意味著臉部識別和個人輪廓跟踪等的應用也是可行的。

下面是介紹Raspberry Pi 2的短片:

我們將期待在DesignSpark與大家分享一些應用程序去運用它更快的處理能力。所以要常常注意DesignSpark 網站!

上週,Eben和我帶了Pi 2到BBC與他們的科技特派員Rory Cellan-Jones聊天。Eben的採訪可以在BBC科技網站上找到。

title

左; Rory Cellan-Jones (BBC 新聞科技特派員), Pete Wood(RS), Eben Upton (Raspberry Pi)

相關內容

- Raspberry Pi 2 登場,性能提升6倍!

- Andrew Back用Raspberry Pi 2嘗試GNU廣播  (英文)

- 在我們的 Raspberry Pi設計中心 尋找更多相關文章

 

Hello! I joined DesignSpark Team since 2011. I enjoy travelling, listening to music, DIY and crafts. Please contact me if you have any questions or feedback about DesignSpark:)