Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

Nachdem das Breathing Dress eine Weile in der Post lag, kam es schließlich in Cambridge an (in Massachusetts, nicht in Großbritannien), wo Yuki die nächsten Schritte des Projekts übernahm.

Unboxing the ESDK Kit and Dress

Der Luftqualitätssensor SPS 30 wurde ebenfalls separat geliefert.

Component parts of the ESDK kit

Das erste, was Yuki versuchte, war die Stromversorgung des Kleides auf mit dem Adafruit Flora. Er stieß auf die gleichen Probleme wie ich - einige der Verbindungen waren nicht sehr stabil, wenn man nur den leitenden Faden verwendete. Eine gute Lektion für zukünftige Wearable-Projekte!

Also nahm er einen Lötkolben zur Hand und versuchte, einige dieser Verbindungen zu stabilisieren. Zunächst fügte er etwas Lötzinn zu den leitenden Pads auf den Neopixeln hinzu (diese waren zuvor nur durch den leitenden Faden verbunden, mit dem sie an das Kleid und die Leiterbahnen genäht waren).

neopixels on the dress

Nach einer Überprüfung mit der Flora und einem Multimeter war das Problem immer noch nicht vollständig gelöst, so dass er beschloss, den leitenden Faden an den Neopixeln, der einen Kurzschluss zu verursachen schien, durch das Löten von Kabeln auf der Vorderseite zu umgehen.

neopixels on the dress illuminated

Die LEDs sind mit einer dünnen, durchsichtigen Stoffschicht überzogen, so dass die Kabel nur bei genauem Hinsehen sichtbar sind.

Fabric overlaying the neopixels

Nachdem alle LED-Verbindungen stabilisiert waren, ging es darum, den SPS 30 Luftqualitätssensor an die Flora anzuschließen. Für die Firmware verwendete er die Bibliothek für Arduino von Sensirion mit der i2c-Kommunikation.

using the library for Arduino from Sensirion with the i2c communication

Yuki benutzte das Sensirion-Datenblatt, um mit einem Multimeter nachzuvollziehen, wo die Leitungen auf der ESDK-PM2-Platine angeschlossen waren. Dann schloss er es an die Batterieleitung der Flora an, die 5 V ausgibt. Nachdem er das Flora-Board auf dem Boardmanager installiert hatte, lud er den Code hoch! Und die Ergebnisse... er hat erfolgreich Schadstoffwerte ausgelesen!

Die nächsten Schritte sind die Entscheidung darüber, wie diese Daten verwendet werden können, um eine Visualisierung mit den LEDs zu erstellen, sowie die Entwicklung eines Gehäuses für die SPS 30.

JasmineFlorentine hat noch keine Biografie verfasst...
DesignSpark Electrical Logolinkedin