こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
ノイズやサージから回路を守る!保護機能付きPhotoMOS(半導体リレー)
パナソニック インダストリー株式会社が提供している半導体リレー「PhotoMOS(フォトモス)」は、400品番以上ものラインナップを取り揃えており様々な用途でご使用頂いています。その中でも今回は、当社独自商品ともいえる保護機能付きのPhotoMOSについてご紹介します。
▼関連情報
PhotoMOS(半導体リレー) 産業機器・車載機器などを陰で支える隠れた巨人
■保護機能とは?
① 過電流から回路を保護します
PhotoMOSに内蔵した保護機能によって、予期せぬ過電流からPhotoMOSおよびPhotoMOS以降の回路を保護します。
② 繰り返しの使用が可能です
例えばヒューズでは一度だけの使用になりますが、PhotoMOSは繰り返しの使用が可能です。
■保護機能が役立つ用途、場面とは?
外来ノイズやサージ電流、また誤配線による過電流などから回路を保護するため、計測・検査装置、生産設備・ロボット、通信機器など幅広い場面で、お役立ちします。以下代表的は事例をご紹介します。
<事例1>部品の検査装置(用途:外部からのサージ保護)
従来、外部からのサージ保護用にはポリスイッチを使用していたが、応答時間がより速い保護機能付きPhoto MOSを採用することで、機器の安全性が高まった。
<事例2>生産設備のコントローラI/O部(用途:誤結線対策)
工場の作業者が、生産設備の配線を誤結線するたびに周辺部品が壊れていたが、短絡保護機能付きPhoto MOSを採用することで、誤結線対策が実現できた。
お客様の声:
出力側が短絡するたびに基板ごと取り替えていたが、短絡保護機能品を採用し、ランニングコスト削減につながった。
■パナソニックの保護機能付きPhotoMOSは、次の3種類をご提供しています。
・カレントリミット機能付
・短絡保護機能付ラッチタイプ
・短絡保護機能付ノンラッチタイプ
※最大絶対定格(測定条件:周囲温度25℃)
お客様の用途、回路構成に応じてご検討、ご採用いただけるラインナップをご提供しています。保護機能付きのPhotoMOSに関しては、ご使用上の注意をご確認の上、設計にお役立て頂きたく、次の詳細情報のチェックをお願いします。
制御機器・知恵袋「PhotoMOSリレーの保護機能と選定方法について」
■最後に
ここまで記事を読んでいただき、誠にありがとうございます。もし何か気になることやお問合せがありましたら、お気軽に下記よりご連絡下さい。
https://www3.panasonic.biz/ac/j/user/new_question/index.jsp?referer_url=/ac/j/&series_cd=&part_no=