你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
Arduino Engineering Kit (175-6620)
今天想介绍新的Arduino工程套件,这是一个全新的MATLAB套件,可以建立自平衡摩托车,移动漫游车和白板绘图机器人,真是一个很酷的套件。
自平衡摩托车
移动漫游车
白板绘图机器人
它是工程系学生开始使用手臂并建立基础知识的超级工具。 Arduino工程套件建立了自己的教育学习和管理系统(LMS)之上,并带有步骤说明和课程。
那Arduino工程套件是什么?
1.免费1年matlab
2.Arduino MKR1000是一款功能强大的主板,结合了Zero和Wi-Fi Shield的功能。 对于希望以最少的网络经验设计物联网项目的创客来说,它是理想的解决方案。——该板可以使用Wifi连接matlab并使用matlab
如何使用?
必需的Arduino ide
什么是新的? - Matlab和Simulink。
套件里面有什么东西?
MATLAB是专为工程和科学设计的编程平台计算。各行业和学术界的数百万工程师和科学家用MATLAB适用于各应用,包括深度学习和机器学习,信号处理和通信,图像和视频处理,控制系统,测试和测量,计算金融和计算生物学。Arduino的MATLAB包使用户能够直接在MATLAB中与Arduino硬件进行通信。用户可以用交互方式从各种传感器和外围设备读取数据,处理原始数据转换为有意义的值,并启动外部设备(例如灯和电机)。因为MATLAB是一种高级解释语言,用户可以立即从I / O指令中查看结果无需编译代码:用户可以专注于工程!
SIMULINK是一个用于建模和模拟动态系统的框图环境开发可嵌入的算法Arduino的 和其他硬件。运营和函数由Simulink块表示,而数据由流动的信号表示从一个街区到另一个街区。Arduino的Simulink支持包扩展了Simulink用于配置Arduino传感器以及从中读取和写入数据的块。 创建之后在Simulink模型中,用户可以运行模拟并以交互方式调整算法参数为了达到预期的效果。然后,用户可以下载已完成的算法单独执行Arduino设备。使用MATLAB功能块,用户可以合并MATLAB代码进入他们的Simulink模型。两个Arduino支持包都不需要编写C或C ++代码。这也意味着用户不需要编译和构建应用程序让它运行。
Arduino格式的最新版本的arm
自平衡摩托车:这种摩托车将在各种地形上自行操纵并使用飞轮保持直立以保持平衡。
移动漫游车:该车辆可以在给定的参考点之间导航,使用叉车移动物体等等。
白板绘图机器人:这个神奇的机器人可以绘制它的图纸并在白板上复制它。
有什么方法可以影响我们的下一代参与工程路,似乎答案会有所不同,我相信给大学生,中学生和工程新生一个有趣而简单的方法是最好的影响方案,以便让他们了解将来工程师做 什么在可预见的未来。这款Arduino工程套件是指导未来工程师获得成功的一小步。
以下为介绍视频: