Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Was denken Sie über diesen Artikel?
Inspiriert durch das Album „Animals“ von Pink Floyd aus dem Jahr 1977 hat Architecture Social Club ein visuelles Erlebnis geschaffen, mit dem die Musik von Pink Floyd in eine lebendig-pulsierende und fesselnde Umgebung gestellt wird. ebm-papst hatte sich mit den Künstlern zusammengetan, um im Rahmen des Projekts technische Fachkenntnisse bereitzustellen.
Über 900 Gebläse wurden zum Aufblasen und Entleeren der im Rahmen dieser modernen Neuerfindung des Pink Floyd-Schweins verwendeten Ballons herangezogen. Diese Gebläse wurden strategisch rund um den Holzrahmen des Pink Pig aufgestellt und bildeten die Grundlage des Mechanismus, der für den wunderbaren „Atmungs“-Effekt dieses einzigartigen Kunstwerks verantwortlich war.
Die Anforderungen an die Gebläse waren ganz einfach. Es musste sich um Niederspannungs-Gebläse handeln, die jeweils einen Ballon aufblasen und entleeren. Trotz der einfachen Aufgabe waren ein paar Punkte zu beachten: Wie schnell musste jeweils aufgeblasen und wieder entleert werden, welcher Druck wäre erforderlich zum Aufblasen der Ballons, damit ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild entstehen würde, und was für Gebläse waren in der Kürze der Zeit verfügbar?
Die von einem Gebläse benötigte Luftzufuhr wurde vom Volumen des Ballons im aufgeblasenen Zustand und von der zum Aufblasen benötigten Zeit abhängig gemacht. Der erforderliche Ausgangsdruck, der vom Gebläse geliefert werden musste, war schwieriger einzuschätzen. Es galt, genug Druck zu gewährleisten, um eine glatte Oberfläche zu erzielen, aber nicht zu viel Druck, damit der Ballon nicht platzen oder sonstwie beschädigt werden sollte.
Die abschließende Lösung musste einen Luftstrom vorsehen, der bei Bedarf umschaltbar wäre, ferner einen rauscharmen Betrieb und Maßnahmen, um zu verhindern, dass die Ballons beim Entleeren in die Gebläseventilatoren hineingezogen würden. Schließlich musste auch mit Niedergleichspannung gearbeitet werden, um Sicherheit, Reaktionsschnelligkeit und Kontrollierbarkeit zu gewährleisten.
Der Künstler stellte uns Muster der Ballons zur Verfügung. Nach ausgiebigen Tests mit einer Reihe unterschiedlicher Gebläse wurde die beste Lösung gefunden.
Weil der erforderliche Druck relativ niedrig und der Zeitrahmen für den Einsatz der Gebläse besonders kurz war, fiel die Wahl auf das Modell 8412N (101®-8838). Dieser kleine Lüfter gewährleistete die für das Aufblasen erforderliche Zeit, ein glattes Erscheinungsbild der Ballonoberfläche und einen geräuscharmen Betrieb. Nur umschaltbar war der Betrieb nicht. Um diesen Umstand auszugleichen, haben wir zwei solche Lüfter „Rücken an Rücken“ und mit einem Fingerschutz LZ22K (025-0870) auf einer Seite montiert – um zu verhindern, dass die Ballons beim Entleeren in die Ventilatoren hineingezogen werden.
Größe, Gewicht, Geräuschpegel und Leistung waren ideal für das Aufblasen und Entleeren der Ballons geeignet. Die niedrige Spannung, der niedrige Energieverbrauch und die Reaktionsschnelligkeit des Lüfters ließen zu, dass der Künstler exakt das rasante Erscheinungsbild des Pink Floyd-Schweins realisieren konnte.
Sehen Sie sich hier das Video dieser einzigartigen Reise an.