Dave from DesignSpark
Que pensez-vous de cet article ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Dave from DesignSpark
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
Dave from DesignSpark
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Dave from DesignSpark
Que pensez-vous de cet article ?
Comment dessouder un boîtier avec beaucoup de broches type TQFP, QFN ou autre.
- Utilisez un stylo aspirant et un fer à air chaud
- Réglez la température à 400 °C plus ou moins 10°C pour obtenir une température de surface de 260°C. Ces réglables peuvent être ajustés selon la densité de la carte et de la taille du composant.
- La carte doit être surélevée pour que les calories ne soient pas dissipées dans la table.
- Effectuez des rotations pour homogénéiser la température.
- Retirez le composant à l’aide de la ventouse de préhension.
Comment dessouder un boîtier plus petit SOIC, TSSOP….
- Utilisez des brucelles adaptées au composant et un fer à air chaud
- Les pattes sont chauffées à l’air chaud puis le composant est retiré avec les brucelles.
- Vous pouvez utiliser cette méthode pour dessouder un condensateur, une résistance, un transistor ou une diode.
Comment dessouder ou remplacer un composant à deux broches.
- Réglez la température des fers entre 350°C et 400°C pour une soudure sans plomb.
- Chauffez les deux côtés du composant en même temps.
- Lors ce que les deux soudures sont en fusion, extraire le composant à l’aide des fers.
- Cette méthode est parfaite pour les tout petits dipôles comme les résistances, condensateurs ou diodes.
Suivez ces différentes étapes en détails dans la vidéo:
Découvrez les prestations de EMSproto : cliquez-ici