嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

用樹莓派探索以太坊 - 第1部分:入門 (繁體)

Pi_Ethereum1_1fa72be7f086b5bdc06c00c480ed56dd73840657.jpg

在Pi 3B型上安裝並運行以太坊區塊鏈客戶端。

區塊鏈現在是一個令人難以置信的熱門話題,並且已經有一段時間了,這在很大程度上是因為加密貨幣- 主要是比特幣- 似乎為他們的早期採用者在一夜之間產生的財富,以及它們開闢的新的經濟可能性。

然而,區塊鏈不僅僅可以用於加密貨幣,而且正如Greig在其最近發布的文章中指出的那樣,其分佈式性質和驗證交易的防篡改記錄能力可用於物聯網應用。以太坊平台令人興奮的是它不僅僅是簡單的加密貨幣和安全交易,還提供分佈式計算平台。

在這篇文章中,我們將簡要介紹一下以太坊體系結構,並嘗試介紹一些主要概念和組件,然後再繼續在Raspberry Pi上安裝客戶端軟件。需要說明的是,我們不會挖掘任何加密貨幣,因為您確實需要一個強大的GPU,但是可以使用Pi創建一個簡單的沙箱進行實驗- 這也表明區塊鏈技術確實是可以運行在嵌入式平台。

以太坊101

contract mortal {
    /* Define variable owner of the type address */
    address owner;

    /* This function is executed at initialization and sets the owner of the contract */
    function mortal() { owner = msg.sender; }

    /* Function to recover the funds on the contract */
    function kill() { if (msg.sender == owner) selfdestruct(owner); }
}

contract greeter is mortal {
    /* Define variable greeting of the type string */
    string greeting;
    
    /* This runs when the contract is executed */
    function greeter(string _greeting) public {
        greeting = _greeting;
    }

    /* Main function */
    function greet() constant returns (string) {
        return greeting;
    }
}

以太坊智能合約的示例。資料來源:ethereum.org

區塊鍊是一個分佈式記錄本,通常通過點對點網絡進行管理,並隨著記錄或區塊越來越多,它的大小也會不斷增長。區塊通常包含有交易數據的時間戳,並通過散列算法加密保護,這樣一旦數據被提交,它就不能被修改。

以太坊平台擁有自己的加密貨幣,稱為以太幣ether,但它也進一步構造區塊鏈技術,為智能合約創造分散平台- 包含代碼函數和區塊鏈函數,並能夠與其他合同進行交互,作出決定,存儲數據,並將以太幣發送給其他人。

智能合約通過基於 JavaScript 的 Solidity 語言實現。 Solidity編譯器用於將智能合約編譯為字節碼 - 就像使用JavaScript或Python,Java和Android等代碼執行 - 然後通過以太坊虛擬機(Ethereum Virtual Machine)執行。在智能合約中執行交易產生一定的成本,這是我們將在未來的文章中介紹到。

以太坊提供了許多不同的客戶端應用程序,原始參考實現geth以Go編寫。其中一些可以挖掘以太幣。另外還有獨立的挖掘軟件,好像另外還有GUI客戶端和分佈式應用程序的IDE。

除主要的公共以太坊區塊鍊網絡mainnet 之外,還有用於實驗性質的測試網絡,您也可以創建自己的專用網絡。

安裝GETH

CP_geth_make1_ff91cce5e5450ced1866d24248b81b1b8326209c.jpg

假設我們已經安裝了Raspbian,我們便可以開始更新已安裝的軟件包到最新版本。

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get dist-upgrade

我在第一次編譯以太坊客戶端時用完了內存。為內存密集型任務釋放內存的一個好方法就是減少分配給GPU的數量。實際上,如果您不需要圖形桌面,請將將系統簡單地配置成引導到命令行。

$ sudo raspi-config
  • 3 → Boot
  • B1 → Desktop / CLI
  • B1 → Console
  • 7 → Advanced
  • A3 → Memory Split
  • 16 (MB)
  • Reboot

接下來,如果我們安裝相關的安裝包。

$ sudo apt-get install git golang libgmp3-dev

之後,如果我們抓取geth的源代碼,一個以太坊節點的官方語言實現,編譯這些代碼並將可執行文件複製到/usr/local/bin/。

$ mkdir src

$ cd src

$ git clone -b release/1.7 https://github.com/ethereum/go-ethereum.git

$ cd go-ethereum

$ make

$ sudo cp build/bin/geth /usr/local/bin/

 

創建帳戶並進行測試

CP_geth_account_new_dbe1594a9757b68967faa56511301254750bee1a.jpg

首先,如果我們使用GETH來創建一個新帳戶。

$ geth account new

這將生成一組新的加密密鑰並使用密碼保護私鑰。請注意,如果您使用此帳戶來挖掘加密貨幣並進行有意義的交易,您則需要確保備份您的密鑰並防止您的私鑰被訪問。

現在開始啟動節點。

CP_geth-firstRun_51a18f5c62808f7a3ca802da072d51d3fbf918aa.jpg

$ geth --syncmode light --cache 64 --maxpeers 12

如果我們在沒有任何參數的情況下運行GETH,它會啟動一個節點並嘗試同步整個公共mainnet區塊鏈。其大小超過50GB並且不斷增長,這對嵌入式計算機可能不是一個好主意。所以,我們以輕型同步模式啟動節點。這只會隨著它們的出現以及區塊鏈的其他部分按需提取區塊標題。

要強制節點退出,只需按CTRL-C在啟動時將其作為服務運行:

$ sudo vi /etc/systemd/system/geth@.service

(用你最喜歡的文本編輯器替換“vi”)

然後輸入:

[Unit]
Description=Ethereum daemon
Requires=network.target

[Service]
Type=simple
User=%I
ExecStart=/usr/local/bin/geth --syncmode light --cache 64 --maxpeers 12
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

保存文件並將以太坊節點作為“PI”用戶運行:

$ sudo systemctl enable geth@pi.service
$ sudo systemctl start geth@pi.service

CP_gethAttach_db7a4f9b6dc9cb9fccef9219297ae92cd262f979.jpg

當我們的以太坊節點作為服務運行時,我們現在可以使用以下方式連接到它:

$ geth attach

例如:這給了我們提供了一個交互式的JavaScript控制台。從這裡我們可以調用函數功能,例如:

> eth.accounts

列出當前帳戶。

CP_gethAttach_admin-peers_9e4b78b6f051577ac537a4304e648a00fc258694.jpg

或者獲取關於連接者的信息:

> admin.peers

請注意,輕量級客戶端協議仍處於開發階段,在某種程度上是試驗性應用,並且依靠完整的對等點/節點來支持它。因此,撰寫本文時可能未能完整地運行以太坊主網區塊鏈。也就是說,事情正在快速地發展,而這種情況在不太遙遠的將來也會很容易發生變化。

接下来

到目前為止,我們剛剛安裝了客戶端軟件,創建了帳戶,啟動了節點並觀察了對等連接。在下一篇文章中,我們將看看實際執行的交易。

Andrew Back

Hello! I joined DesignSpark Team since 2011. I enjoy travelling, listening to music, DIY and crafts. Please contact me if you have any questions or feedback about DesignSpark:)