嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

我们会在世界杯上看到3D打印的足球鞋吗?

当足球刚开始流行的时候,人们会穿着笨重的工作靴去踢球。这些靴子都是钢制的鞋头,由皮革制成,还包括一个高脚踝保护。直到19世纪后期,才推出首款专为足球而制造的靴子,重量超过500克。在潮湿时的重量也增加了一倍(根据我祖父的说法,球也是如此)。shutterstock_368211074_d58e661dd628ee1d223d14c6075bf520ef458bf8.jpg

从那时起,足球鞋就发生了翻天覆地的变化。制造商的关注点已从保护转向时尚设计,并增加了对更轻更灵活材料的控制。

然而在现代,随着比赛的节奏越来越快,要求球鞋变得更轻,同时提供最大的控制和舒适。我们认为3D打印技术是制造商的下一个大趋势。那么,2022年、2026年或2030年世界杯的明星们会不会穿着真正定制的靴子踏上舞台呢?

3D打印技术将使球员能够真正个性化鞋子,这是前所未有的。这项技术将能够通过扫描球员的脚来制作,使足球靴能够完美地适应最大的舒适性和控制力。

这听起来像是一个显而易见的选择,那么为什么3D打印的靴子不容易买到呢?为什么克里斯蒂亚诺·罗纳尔多或者莱昂内尔·梅西已经穿上了呢?答案其实很简单,只是技术还不够先进。

鞋子设计和创建使用3 D打印技术已经有些年头了,体育制造商包括New Balance甚至创建了一个跑步鞋3 D打印的鞋底夹层,然而没有一个合成材料用于3 D印刷目前适合做一个被认为是竞争市场上现有的足球鞋的完整产品。

阿迪达斯(Adidas)、耐克(Nike)和彪马(PUMA)等公司目前使用的材料厚度不足1毫米,但缝合时仍具有弹性、防水和耐用性。遗憾的是,这些属性的组合目前不能用3D打印技术来复制。

然而,尽管还没有一个大型制造商管理显示一个商业上可行的工作模型,仍有一些非常有前景的原型出现在互联网上,但没有比得上一副由前职业球员Sam Margetts在他的大学课程创立于2013年的3D印刷足球靴。

img_7617_9f04d021d2c755add1e21fa2d90f12256b5ac33a.jpg

图片: https://sammargetts.wordpress.com/

Sam Margetts创造了一种针对不同年龄和技能水平的球员的“第二皮肤”球鞋。他想要解决的问题是,目前大多数非职业球员都必须找到一种适合自己脚形的靴子,而不是合适的。

他的设计采用了类似的概念和材料来制作一个“煮沸并咬”的运动护口器。球员们将靴子放在温水中加热,然后通过对某些部位施加压力并收紧鞋带,使靴子的形状与脚的形状完全一致。

因此,他们的靴子提供了一个完全模制和皮肤的贴合与材料确保靴子是减震器,就像一个嘴巴保护。这意味着增加了对脚部损伤的保护。这种材料的其他优点是手感柔软(增加了控球能力),耐用,重量轻,防水。

为了确保靴子在最大程度上仍然是轻的,Sam的设计还结合了无缝的,3D编织的涤纶网袜,以此开发来加强外部成型材料。因此,形成材料能够更薄更轻,同时保持球靴同样的强壮和强健。

要了解更多信息,请阅读Sam Margetts的完整博客

https://sammargetts.wordpress.com/.

3D打印的替代品

3D打印并不是摆在桌面上的唯一选择,包括安德玛在内的公司正在研发专门用于足球靴的新型辅助材料 。生长因子有一个负的泊松比,当拉伸时,它们会变得更接近于作用力。

在2017年9月Bram Weinstein的SportTechie播客上,Under Armour的全球足球鞋高级总监Antonio Zea说:“我是整个概念过程的一部分,专注于创新。”

“我们的目标是了解足球运动员需要什么,以及足球在未来将如何被塑造。”我们不仅想成为一个销售鞋类的品牌,我们还想改变这个游戏。

“足球在很多方面都是一项传统运动。现在的球赛可以看到技术的改变,但是球员的穿着,游戏的玩法,谈论和思考并没有多大的改变。买足球鞋,穿足球鞋的经历,他们能做什么。有很多变化,但我真的相信这个游戏能在未来改变很多。

“具体来说,我们还在用硬的东西粘软的东西来制作足球靴,这本身就带来了很多挑战。”技术已经从40年前开始发展,但获得经验并没有发生重大变化。

“我必须考虑的不仅仅是球鞋的外观,还包括如何改变球员对球鞋的感觉和体验。”我们想重新点燃球员和他们的靴子之间的关系。

“每个人的脚都有不同的形状,那么我们如何才能保证最适合每个人呢?”我们如何让他们个性化体验,让他们选择所有的材料。

“我们正在使用一些新的技术和不同的技术。如果你问世界上任何一个球员,他们希望他们的靴子看起来很好,很合身。从拱门到宽度和台阶高度,每个人的脚都是不同的。

“我们已经开始使用辅助成型技术来创建原型,试图建立在适合的概念上。”我们希望在比赛时靴子适合每个人。我们甚至用这种技术设计了一种全新的材料,将在2018年发布。我们想挑战的是什么是适合的概念。如果我们做对了,以后一切都会变得更容易。

“无论在任何情况下,鞋必须适合脚,但这与制鞋行业目前的生产方式不相符。”那么,我们如何才能开始使用更适合每个球员使用的材料,随着时间的推移适应他们的脚,并最终真正地扩展他们的身体呢?

“我们已经开始真正关注定制化、个性化和定制的足球鞋,使足球靴真的成为球员身体的延伸。”

进化仍在继续

因此,未来的足球靴设计有很多选择,但最终目标是确保适合每个球员的脚。您会相信3D打印技术吗?请在下面的评论中告诉我们。

I am a 32-year-old tech lover, self-confessed geek and football fanatic! When I am not playing with the latest gadget you will often find me watching my favourite TV shows including Game of Thrones, Young Sheldon and The Big Bang Theory. Feel free to follow me on Instagram @robbiedunion or Twitter @robbiedunion