你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
DesignSpark PCB和Pro V10.0增加了一些客户要求的功能。
现在可以在RS Components网站以本地货币购买DesignSpark PCB Pro V10.0。 新用户可以通过永久许可证来访问这些功能。 通过以下链接找到购买链接和价格: https://www.rs-online.com/designspark/pcb-pro-download-and-installation
DSPCB版本10新功能的要点
将钻孔数据输出到Gerber
以前仅以Excellon格式编写的钻孔数据图现在也可以以Gerber格式编写。 这意味着可以按照某些制造商的要求使用Gerber X2格式导出钻孔数据。
在Output选项卡中的Manufacturing Plots对话框,使用Plot Type下拉列表选择Gerber,然后选择新选项-Drill Data。 这适用于新图以及现有的图。
绘图包含/省略钻孔垫
Settings选项卡上的Manufacturing Plots对话框已添加另一个复选框。
如果您的垫样式是钻孔尺寸大于垫,则会产生一种称为钻孔垫的效果,在钻孔过程中,该垫的所有铜焊盘都会被完全去除。 如果要压制这些钻出的垫的接地焊盘,请取消选中此复选框。
新的“与信号网断开连接”选项
在原理图和PCB设计中均可用,可以在选择模式下使用新的Disconnect from Signal Nets菜单选项。 顾名思义,这将从网络断开连接,但只会对网络类别为“信号”类型的网络执行此操作,从而使所有电源/接地网络仍保持连接状态。
如果您需要在原理图中交换閘门,此选项则很有用,这意味着电源和接地网仍保持连接状态,而无需记住在进行閘门更改后便要连接它们。
组件间SMT设计规则检查
在对板的相对于通孔组件的一侧的SMT组件进行组件到组件检查时,如果未为通孔组件的底侧定义放置形状,则现在仅针对空间进行间距检查 而不是使用整个组件在该侧的边界来占据,这些引脚通过从该板的该侧伸出的引脚占据。
六角垫形状
常规六边形形状已添加到可用的焊盘形状列表中。 可以在PCB编辑器和原理图编辑器中使用它。
BOM报价-值列按电气值排序
现在,“值”列的排序基于实际的电气值,并按照从小到大的顺序进行了排序。 它不了解指数,因此不会对10e-9或2.2e3之类的值进行排序。
因此,6.8pF会先于4.7nF。 它还可以理解绝对值,例如100pF = 0.1nF
DSPCB Pro版本10的5大新功能
通过以下视频和文字进一步了解新版本的5个功能:
1. 智能设计备份
每当您保存原理图或PCB设计时,都会写入设计备份(如果启用)。 使用新的“工作时间”控件(默认情况下启用),该应用程序将确保每个备份之间完成有意义的工作量,而不管您保存工作的频率如何。 这意味着您可以随意保存,而无需以极小的差异“填充”您的循环设计备份集。
2. 在footprints中的焊膏形状
在PCB Symbol(Footprint)编辑器的“工具”菜单中,有一个新命令应用焊膏。 这用于辅助创建诸如导热垫之类的焊膏形状的矩形图案。 这是一种自动创建可以手动完成的操作的方法,但是此工具使操作变得更加容易。
向复杂的组件(例如QFN)添加自定的焊膏样式。
3. 新的网络栏
该栏可以显示网络名称,网络类别,总轨道长度,最小/最大长度值和规则,以及可见计数vis count和测试用地计数test land count。因此您可以设置要显示与您相关的字段。 通过实时监控,它可以立即为您提供设计中正在编辑的网络和轨道的值,并用颜色编码以直观确认这些值。
4. 简化查看密集连接模式
- 面对具有密集连接模式的设计时,可以减少工作空间
- 在PCB一侧过滤网络连接-仅显示当前视图的顶部,底部或内部
5. 方便的数据访问和存储
- 干净简单的文件浏览器,用于最近使用的项目,设计和库
- 将项目固定在打开列表的顶部,以便快速访问
- 将项目中的所有文件保存到ZIP文件中。 对存档和共享有用
有关DSPCB V10和DSPCB Pro V10的更多新功能和改进,请阅读附件中的更新说明。