嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content
62f9825e-0ca9-11e8-a537-bc764e086479_TTC_pic2_1a9e6e522e11bdb911fb2cd02546d7ca3d8c9ce2.png

这是在荷兰阿姆斯特丹举办的“The Things Conference”的参会报告,活动为期3天(2018年2月1~3日)。

The Things Converence”是指与LPWA网络服务“TTNThe Things Network)”有关的国际活动。TTN是基于LoraWAN建构的一种网络服务,目前正作为面向IoT的网络在全球快速普及。 

自去年2017年10月起,我担任该TTN Japan的代表,并有幸参加了本次由TNN主办的国际活动“The Things Conference”。

 LoRa技术创始人之一的Nicolas Sornin作为嘉宾登台演讲是本次“The Things Conference”的亮点。Nicolas Sornin曾担任法国Cycleo公司的工程师,领先世界并着眼于LoRa方式,历时8年的时间开发出了LoRa无线调制技术及其芯片。

其后,以收购了Cycleo公司及其技术的美国半导体制造商SEMTECH公司为基础,与CISCO及IBM等企业巨头联手组织“LoRa Alliance”以引领LoRa的普及。在LoRa Alliance网站公布的LoRaWAN Specification作者栏(下图左下)中,他的名字首次被列入致谢名单。 

01_2_ae9479b2d0904210003a01633444346067627cff.png

 

这里还可以看到另一位创始人Thorsten KrampIBM的名字。当时曾任IBM瑞士苏黎世研究所成员的Dr. Thorsten Kramp为在Arduino上使用LoRa而进行了Arduino扩展板(shield)“LMiCLoRa MAC in C)”的开发和开源化,还创造了扩展MQTT的IBM LRSC(Long Range Signaling and Control)系统。荷兰是此后领先世界采用这些技术并将其商业化的电信运营商KPN公司和一直以来致力于民间LoRaWAN社区普及的“The Things Network(TTN)公司”的总部所在地,因一跃成为LoRaWAN基础设施的世界先进国家而闻名于世。 正是上述二人的合作姿态,才使得LoRa可以普及到如今的程度。因这两人中的一人会登台演讲,我对本次活动充满了期待。

 2月初,“The Things Conference”的举办地——荷兰阿姆斯特丹正值阴有雨的天气。 气温下降,雨雪交加,让人感觉有些凉意。最近,The Things Network的总部已从阿姆斯特丹中心区迁出,迁至距招商引资复兴地区、城市中心区阿姆斯特丹中央车站徒步约25分钟路程的地方。阿姆斯特丹的很多居民都骑自行车上下班,因此自行车专用车道在城市中随处可见。(下图左侧)

028_bc23c1e2e34b60314d73c807b8bbb4979feea0fd.png036_f56eb1ad6c7c1a9e919a3cbca323c33839aa0099.png

向欧洲市场超过60家初创公司进行投资的风投公司 Rockstart的总部位于“The Things Conference”会场入口深处。第一天,开幕仪式开始前,会场内的所有屏幕均播放着下述促销活动的视频。


本次“The Things Conference”讨论会采取全部付费制度,入场者需购票入场,门票分为349€、499€和799€3种。在会场入口通过3部iPad确认预先登记内容后方可入场。进入会场后,在正面可以看到下述墙面上正在展示的LoRa相关商品(Wall of Frame)。

046_e19abd41eb79638c84597e97e3330635f2e67285.png

墙面上还展示有来自日本SAFECAST JAPAN公司制造的盖革计数器检测仪商品。此外,还有摆放在特殊架子上的SAFECAST LoRa兼容环境检测仪。作为本次“The Things Conference”第2天的主题,由SAFECAST Representative Director的Peiter Franken进行了演讲。

054_b54dda5f5850d93918e6dcf7fea17240bfa33521.png

*SAFECAST的LoRa模块兼容环境检测仪装置
 https://safecast.jp/

2月1日,活动首日的KEYNOTE演讲会场人头攒动。

064_98cde86d9bab2b3cd3f15c793df8f25afb40420f.png

可容纳约500人的主会场呈现爆满状态,甚至还有人站立观看。我无法进入主会场,只能在旁边的分会场观看了现场直播。(我应该更早一点到的!完全没想到会有这么多人)

分会场也是人满为患,我在最后一排使用iPad录了视频。

TTN的CEO Wienke Geizeman在开幕式上演讲后,现场响起了热烈的掌声。其后便是由发明了LoRa无线调制技术的Nicolas Sornin进行的KEYNOTE演讲。会场内的参加者中有不少LoRaWAN专家,因此他非常有名。Nicolas Sornin一开始演讲,会场内立刻变得鸦雀无声。

  我也对Nicolas Sornin如何规划LoRa的未来极为关注,本次收听KEYNOTE演讲意义非凡。

077_256d690a5e52ddc365fef913b34e83b19c3e5d7b.png 083_dfc009adb28bb64011f66ee72f559ed82997db22.png

 *与Nicolas Sornin的合影!

 

可以在以下视频页面观看活动首日“The Things Conference”的情况概要。

 

“The Things Conference”的Keynote演讲共有58场。会场分为可容纳500人的主会场和可容纳200人的分会场两种。在会场中央的空地,以数场WORKSHOP形式,由多名参加者围坐在会议桌边,带上自己的PC通过各自专用的LoRa节点访问TTN网站进行讲习。

  仅活动首日,在进入主会场前的等候室内有10家左右与LoRa相关的公司在小会议桌上进行推销自家商品及服务的洽谈。活动首日的会场内连转身都困难,人满为患。

 接下来介绍一下已在“The things conference”会场的开放空间展开WORKSHOP会议桌的赞助企业。

.SEMTECH

LoRa无线技术的龙头企业。不知为何,会议桌上有线LAN连接到开关的Rasberry Pi和连接到USB端口的LoRa节点模块连接在了一起。还放置着作为TTN和SEMTECH的共同教育普及事业——LoRaWAN Academy手册。
 http://lorawanacademy.semtech.com/

092_cd1fc96ea7e8ae9b6d3fbf42696bf096284f7608.png1019_da9e425fa37f8ba2f9820dca43b5ff5087d9dea6.png

*SEMTECH公司的会议桌,多个Rasberry Pi以及USB端口与LoRa节点模块相连

2.MURATA

在日本村田制作所的WORKSHOP会议桌上,使用基于ARM由其自行开发的LoRa芯片,并由STMicroelectronics制造的LoRa开发模块STM32,进行了已有成交实绩的环境检测仪的讲习。

1134_eb9dd16d186c6baf61f42f119abcf31e92f1a312.png1216_5ad4b526d8a9d4d8b84c1bbfeeee68503192c6c0.png

*STMicroElectronics制造的LoRa开发STM32与使用3D打印机设计的鸟型环境检测仪

Nucrel_LoRa_6ed194122bf676bc42475dead6673afcf879db49.jpg

 

3.MICROCHIP

经Semtech认证的LoRa无线技术公司共有2家。分别由上述的STMicroelectronics公司及另一家嵌入LoRa无线技术与MCU的MICROCHIP公司制作的无线芯片RN2483。

在MICROCHIP的WORKSHOP会议桌则开展了由参加者自己使用烙铁,设计RN2483印刷线路版的回路,并由自己开发节点的讲习。

1314_9485ee9c91356b404703909d9697de70a7b1170a.png 1411_5428e580bfea44244e7fccc5cd049ed5fe5519c6.png


*MICROCHIP公司在休息室会议桌上宣传自家商品

DV164140-1_ff2fba12be53588c6793a564a8f39d12f5fb7c87.jpg

4.RESIN.IO

在RESIN.IO的WORKSHOP会议桌上,嵌入了中国RAK Wireless制造用于Rasberry Pi的多通道网关模块RAK831,并使用自己的IoT平台,详细开展了IoT服务构建手法的讲习。RESIN.IO的平台与由Semtech子公司myDecies.com运营的传感器数据可视化工具Cayenne类似。

1510_18387f679e0d70831a4a0028ef954c31d1713255.png1610_0360435541df98a10021fdcfd667dcc4f0084a4a.png

*在RESIN.IO中使用的RasberryPi与由RAK Wireless制造的LoRaWAN网关设备 http://www.rakwireless.com/en/WisKeyOSH/RAK831

5.Amazon

Amazon的AWS团队本次也成为了WORKSHOP会议桌的赞助企业。是否因为TTN也强化了针对AWS的本地支持呢?集齐多个TTN纯正的LoRa传感器节点、Things Node,并通过AWS IoT平台讲习构建方法。

1710_b306368008e4b71e54585b54741d1b99b7ccdd41.png1810_b56929479d7ea1a368c26916fa85a3204c56d267.png

*TTN纯正LoRa传感器模块Things Node (很遗憾,该模块还未取得技适认证)
https://uk.rs-online.com/web/p/sensor-development-kits/1359784/

6.myDevices.com

去年,Semtech公司收购的LoRa传感器数据可视化平台公司——myDevices.com。其服务名称为Cayenee。 它是传感器数据标准化的最佳选择,Cayenne的LPP (Low Power Payload)支持国际标准的IPSO Alliance Smart Objects。
https://mydevices.com/cayenne/docs/lora/#lora-cayenne-low-power-payload

 Cayenne与TTN兼容性极高且可免费使用。

1910_3bd57d8711482e807053363acce2977437e19a63.png204_bd72c9fca0c1900d0c4017eb5cd3e24e33548ae2.png

*Cayenne所支持的LoRa节点及LoRaWAN提供商的名单

7.The Things Network Vienna社区

虽然不是在活动首日,但在该WORKSHOP会议桌上,The Things Network Vienna的Stefan Schultheis对由作为私交10年的朋友——中国Dragino公司CEO的Edwin Chen开发的Arduino用LoRa GPS扩展板的LoRa GPS追踪&建图的图像传真进行了说明。

2110_561cc1db1bf7d4ac2e01b530e9f6b3f8dff1e440.png2210_700f6ac9a4c0a7cbcaffff0a188d1b749d0709a2.png

*Dragino公司制造的Arduino用LoRa GPS扩展板 该机型未在日本进行技适申请,但作为其替代品,嵌入了LoRa通信及STMega328的小型节点模块LoRa mini和小型LoRaWAN网关LG01-JP已由日本Openwave取得了技适申请且正在销售中。
http://www.openwave.co.jp/lorawan/

2312_e3183e3fd5a23d3bc88ebabd40fc1cc8daaacf0d.png

*能够与有TTN账号便可免费使用的TTN Mapper完美兼容。https://ttnmapper.org/

8.Junior IoT Challenge

活动最后一天的2月3日是星期六,当地阿姆斯特丹的中小学生正在WORKSHOP会议桌上单独开发着LoRa节点。阿姆斯特丹周边有数不清的LoRaWAN网关,因此很容易作为TTN的节点进行启动。能够亲眼看到会议桌边的小学生使用Arduino IDE来调节LoRa无线扩散比率。我感受到日本在LoRaWAN网络环境方面与荷兰存在着差距。

2410_602be2d3846252f7ec9e46f61520a4b4a9e038bf.png2510_3f9f509e0db8fe2a261743f75fbfe09a3659a070.png

*阿姆斯特丹周边设置有数不清的TTN网关,因此谁都可以轻松地使用LoRa传感器节点

9.世界各地著名的TTN社区

活动的第3天,展开了着眼于社区的讨论。其中一场为在TTN社区中分别拥有100名以上的会员且著名的创始者(社区主办人称为创始人)间的讨论。舞台左起

・TTN Eindhoven的Loma Goulden

・TTN  Stuttgart 的Mirko Ross

・TTN NYC (New York)的Terry Moore

・TTN Reading的 Mark Stanley

・TTN Hull的 Claire Garside

262_089645cb925cee8dfb09eb32cae7ac6a7e2e5cfd.jpg

 

10.TTN的全体核心成员

后排左端为CEO Wienke Geizeman,其右侧为Tech Lead(CTO)的Johan Stokking

271_36a355921f685ddcc1affe95341c1dfa07c93a1f.png

最后,自去年年末起与工学社共同推进的The Things Network(TTN)新刊的发售日期已定为2月9日。何不以此为契机尝试大家一起共享LoRaWAN呢?

 

Image1111111_37757771cdfdf99547810ae9d05892eb26cef04e.jpg

世界最大のLoRaWANコミュニティ-The Things Networkのアンバサダーをしています。 どうぞよろしくおねいします。 The Things Network Japanサイト ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ https://www.thethingsnetwork.org/country/japan/
DesignSpark Electrical Logolinkedin