你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
AR或增强现实的专门用语是什么?如果你仍然不确定,我可以想到的最好和最精细的方式来描述它:'在现实场景之上和之内强加一个虚拟的,数字互动的预计信息层,听起来像是一个冗长而拗口的词,但它比描述更容易形象化。
无论如何,AR似乎已经成熟,它已经过了幼儿阶段,并且看起来将开始认真运转,根据一些统计数据,估计到2020年其销售额将达到接近700亿美元。
除了扩增实境的休闲产业方面,身临其境的视频游戏等,AR对制造业及其相关产业会产生怎样的影响?
AR是老师
与早期的设计相比,机器,发动机和各种设备和设备的设计变得更加复杂。考虑到这一点,所有参与建造,服务或维修这类机器的技术人员是否都能胜任其工作的各个方面和面对有可能发生的事情?
在职培训是制造业的一个方面,AR将在这被证明是一种福音,为构建过程提供逐步的智能指导,由经验丰富的技术人员作出提示,引导学员通过每个阶段。 AR可以释放人力,有了AR就无需进行一对一培训,因为任何人都可以随时随地学习。
如果一台机器可以进行快速修复,它可能超出了现场工程师的能力,那么这台机器对他们来说可能是不可能的,但是,如果AR能够确保具有该特定设备相关经验的工程师可以从世界的任何地方协助?在场的工程师可以利用移动电话或平板电脑的相机来确定问题是什么以及问题出在哪里,并且可以在设备上以图像方式作出相关指引。经验丰富的工程师不仅可以帮助为苦苦挣扎的技术人员提供数据,还可以根据需要与该人员进行对话,指教他必要的步骤,并实时显示问题出在哪里及他们需要的工具。
诸如微软 Microsoft HoloLens 之类的设备已经用了上面提到的许多概念被设计了。尽管微软在其营销活动中使用了“混合现实”这个术语,但所有人都认为HaloLen本质上是一种AR设备。
創建框架
你的任务是设计工厂安装的布局,你是否有足够的空间存放所需的机器和设备?能够在现场“看到”所有预期的安装情况不是太棒了吗?在AR世界中,你可以精确地测量你的位置,四处走动甚至穿过你的设施,轻松移动设备,也许在你承诺花费大量资金之前,你可以组织不同机器或在抵达前进行设计修改。
只要数字信息的解释和操作是正确的,并保持准确,在这种情况下,AR应用的时间和成本节约就显而易见。
物流的逻辑
仓库,如亚马逊所拥有的仓库都装满了急于试图尽快完成订单的人员。他们必须找到产品,使用手持式扫描仪对其进行扫描,将其装载到某种描述的手推车上,并将其订单交付到装卸处。现在,让我们将AR添加到组合中,如果你是新员工,想像不必记住产品在某个通道上的位置或者搜索它们,因为AR将引导你(如上例中所述,增强培训方法)。只需用移动电话或平板电脑的相机扫描一下产品而不是用手动扫描可以大大节省时间,还可以确定产品是否在该正确的位置。时间资产管理是成功的关键因素,增强现实似乎为企业提供了一个很好的节省时间的举措。
从A到R
进一步在物流途径下,AR可以用来以多种方式优化运输; 准确标识包裹内的物品,重量,确切尺寸,是否易碎,运输方式和目的地。这些数据将用于计算运输所需的空间以及在哪里定位以优化运输路线。在卡车驾驶室中,AR还可以在接近交付点时提供“最后一英里”指示和交付指示,显示交通问题时的替代路线。
所有这些信息,甚至可能以数字方式显示准确的交货点,都可以帮助司机避免搜索该交货点的位置,并可以将其显示在车辆的挡风玻璃上。
扩增实境可能被应用的地方
行业内AR的显著潜力以及为该领域提供服务的系统都非常庞大,当然不限于本文中提到的几个例子。只要行业看到AR技术投资的快速回报,正确执行似乎有很多优势,未来一定显得光明。随着 Google, Microsoft 和Facebook等公司开始探索AR和诸如 iAR-Soft 创建软件解决方案等业务,仅举几例,还有很多公司在研究AR。
使用每个人最喜欢的搜索引擎去搜寻关于增强现实的主题,可以找到大量的数据以及生命中各个领域的可能性,包括医学和军事,AR的应用似乎只受想像力的限制。我更确信AR技术在未来几年会在工业应用中越来越受欢迎,毫无疑问,它在休闲活动和家庭生活中的应用将会增加。它会去哪里?这还有待观察,而且我非常有兴趣去观察,也许在增强现实?
在我們的其他一些文章中了解更多關於AR應用的信息: