你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
打开笔记本电脑的盖子。
Raspberry Pi 继续不断地壮大,最近它又推出了 Pi 3,而且新闻称它现在是英国有史以来最畅销的计算机。虽然事实证明它受到许多人欢迎,但是它起初针对的是教育行业,因为有一门最新的课程要求改进 ICT 和计算机科学的教学。
由于单板计算机需要许多电缆和其他的硬件,如显示器、键盘和鼠标,因此人们很快意识到在教室里放满单板计算机这种做法比预期还要麻烦!于是 Pi-Top 应运而生,这是一个紧凑的多合一解决方案,它拥有笔记本电脑的外形规格,内置 Pi 计算机。
广受欢迎
Pi-Top 最初是在众筹平台 Indiegogo 上推出的,到了 2014 年末的时候,它被证实非常受欢迎,而且迅速超过了筹款目标。从最初的纸板原型发展成 3D 打印的框架,如今拥有一个精制的注塑模制机壳,而且还带有一块 13.3 英寸的炫丽屏幕。
当 Pi-Top 到货时,在办公室里引起了一些轰动。它不但有着鲜亮的绿色(还有淡灰色版本可选),而且整箱拿来时像是在呼喊“马上打开我吧”。于是我们一边拿着相机拍摄,一边打开了箱子。
组装时间
Pi-Top 是以整套元件的形式供应的,虽然它不需要焊接,但是请注意,新手要花“一个晚上”的时间才能够组装好。组装中的部分步骤需要细心谨慎,但在组装完成后,您会产生愉悦的满足感。虽然我不想指导整间教室的学生组装一大堆的 Pi-Top,但是确有在小班分组或者在家中由一个成年人带几个小孩进行组装的潜力。
的确,对于任何将要使用 Pi-Top 的人或者是那些从未出于好奇拆开过一件消费电子产品的人来说,这样做有实际的价值。了解里面有哪些部件,亲眼见证这些部件的组装方式,这会让人感到自己非常强大 – 它将揭开“黑盒子”的神秘面纱。
在撰写本文之时,虽然没有文件可供用 3D 打印的方式打印您自己的外壳,尽管 Pi-Top 与“亲手打印”解决方案有所不同,但是它仍然需要组装,这一点太棒了,因为它保留了 DIY 的感觉和组装好一台计算机的满足感。
我最喜爱的特性之一是用来容纳 Pi-Top “总线”板和 Raspberry Pi 的隔舱。首先,它有许多空间可供容纳更多的部件,无论是额外的板件还是模块,可能是一块硬盘驱动器,或者是您可能想要连接到 Pi 的其他硬件。省力方便的安装导轨不但提供了一种牢牢固定这些额外部件的方法,而且还提供了将这些部件安装到什么位置的灵活性。
GPIO 实践应用
硬件原型制作的空间是跃入我脑海中的第一件事情,用激光切割了一个简易的安装盘,用于容纳一个 400 点的试验电路板。Pi-Top 套件包括一条线束,它占据了 Pi 上的全部 GPIO 管座,并使用其中一些针脚提供像电源按钮和监控电池状态之类的功能。它还断开了没有用于总线上某个管座的连接,这对那些用于将跳线连接到 Pi 的 GPIO 管座上的连接不大方便,但绝不是交易的破坏因素。
据说在管道里有一个附加板可以用于帮助同管座相连,但同时我还想要能够接触到 GPIO。在 Pi-Top 网站上可以找到总线上管座的引脚分配详细信息,但是对于简单的参考资料,我将它们都列出在这里的一个小文件中(该存储库还包含了下面使用的激光设计文件)。
掌握该引脚分配信息之后,与 GPIO 连接就很简单了,只需使用跳线将总线连接到试验电路板。
Pi-Top 随附了一块丙烯酸面板,将该面板的一面嵌入槽中可以盖住上述隔舱。嵌入和拆除面板都很容易,如果您可以使用激光切割器,还可以重新设计该面板,采用不同的颜色或设计。
我决定制作一张带开口的面板,以便更轻松地接触试验电路板,但是我可以想象得到,不同颜色的面板加上徽标或定制设计也必然是广受喜爱的改造。
Pi-Top OS
像一些 Raspberry Pi 捆绑包中配备的 NOOBS 卡一样,Pi-Top 也随附了一张预装的 SD 卡。它旨在简化用户体验和包含一些不错的修饰,如加载屏幕等等。它可以很容易地插入到一台 Pi 2 中并启动。
但是,在撰写本文之时,这张卡开箱后在 Raspberry Pi 3 上无法工作,需要使用一台 Pi 2 来安装更新,然后它才能在 Pi 3 上很好地工作。我预计,这个问题很快就会通过随附 SD 卡上的映像的升级得到修复。
安装完之后,Pi-Top OS 让您可以快速访问可能要在教室里用到的软件,包括 Scratch、Python 和 Wolfram。Pi-Top 独家拥有 CEED Universe,这是 Pi-Top 团队的“游戏教学法”,据称它满足了英国境内 GCSE 课程的要求。
目前 Pi-Top 团队提供的软件产品还不能称为完美(CEED Universe 目前还是演示版),但是大有前途。毕竟,一个用户友好且容易安装的 Pi 操作系统和用户体验正是许多教师和最终用户梦寐以求的东西,尤其是作为教授 ICT 和计算机科学课程的工具。
系统会鼓励 Pi-Top 用户注册一个帐户,从而保证评估和记录学生个人的学习情况,同时还提供了其他的权益。我的介绍还不够完整,但我没能找到更多需要的资源。
最后的思考
Pi-Top 是一台笔记本电脑,但并非如您所知的那样,它可能是既能够使用 Raspberry Pi ,又不必受制于一张桌子或主电源的最佳方法,组装好之后,它将会变成一个在教室里使用 Pi 教学的优秀解决方案。
Pi-Top 的最大优点是什么?或许是只需更换 Pi 就能完成升级。最近发布的 Pi 3 就清楚地证明了这一点,只需 5 分钟时间,更换一块电路板,性能就会大幅提升,超越 Pi 2。
Pi-Top 现在的表现已经十分出色,而随着支持资源的改进,我确信它会变得更加出色。论坛和用户社区尚属新建,随着时间的推进,其中还会提供相应版块,让在教室、家中和其他地方使用 Pi-Top 的人能提供反馈意见。
就个人而言,作为一个对 Raspberry Pi 很熟悉的人,我对 Pi-Top 作为一个便携式 Pi 平台给我带来的灵活性非常感兴趣。预留了一块试验电路板的空间,可以追加定制的硬件,而且拥有充足的电池续航时间,这样的一台笔记本电脑当然会令人兴奋不已!