嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

来自DesignSpark的新型Raspberry Pi Pmod HAT适配器

在DesignSpark中,我们始终热衷于为您带来令人激动的相关产品,DesignSpark品牌的最新产品旨在进一步扩展您的Raspberry Pi的应用程序组合。任何一个熟悉世界上最受欢迎的计算机的人都会意识到它作为开发工具的潜力,并且越来越受到开发人员的欢迎并被多学科使用。凭借他梦幻般的Pmod HAT适配器,您可以使用Digilent制造的各种Pmod板卡,确保您的Raspberry Pi开发项目从一开始就获得尽可能多的优势。

DesignSpark Pmod HAT (144-8419) 可以与以下任何Raspberry Pi型号一起使用:

现在让我们近距离来了解Raspberry Pi Pmod HAT适配器:

 Pmod_HAT_Top_a45474082b54d444ba05d9182e28afe9e5fda803.png

特征:

  • 5mm遵循Raspberry Pi HAT 特征
  • 提供对全系列Digilent Pmod外设模块的访问
  • 三个Pmod端口:两个SPI(JA / JB),一个I2C(JB),一个UART(JC),三个GPI
  • 支持SPU,UART,I2C,GPIO连接
  • 5V外壳电源插孔
  • 40针Raspberry Pi GPIO接头
    • 连接器排列为 2个20针插座, 母头, 0.1英寸间距
    • 26个GPIO,3.3V兼容输入和输出
    • 两个I2C ID EEPROM引脚
    • 8个GND引脚
    • 两个3.3V引脚
    • 两个5V引脚
  • 一个电源连接器,或由Pi通过GPIO 5v引脚供电
  • 所有PMOD GPIO的16mA电流限制

 

与Digilent连接

DesignSpark Mod THAT允许您将Raspberry Pi与RS Components提供的众多Digilent Pmods中的任何一种进行连接,例如:

 PmodAD1 (134-6443) 是一款双通道12位ADC模块,采样率为每秒1百万次

 R1346443-01_9c6d75fa38314e4cebec47ab5cca1af5dae097a1.jpg

PmodISNS20 (136-8069) 是一款高精度霍尔效应电流传感器。

 R1368069-01_52835a93f604ac20d75be68bfb9ef5bacedff654.jpg

PmodOLEDrgb (134-6481) ,一个96x64像素显示器的有机RGB LED模块, 和16位彩色分辨率。

 R1346481-01_a39de38e12516a3eeac10c7f5a79fba0c5926b72.jpg

 

当您将Raspberry Pi,DesignSpark Pmod HAT Adapter和Digilent制造的任何一款强大的Pmod结合在一起时,您就拥有了一个功能强大且多功能的原型平台,其中包含丰富的硬件配置。

你还在等什么? 订购一个!

阅读Andrew Back与DesignSpark Pmod HAT合作的内容

我们还有一个Python Pmod库,包含Python代码供您使用

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!