嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

亮绿色低成本的教育电脑,flappy birds,snakes这两款游戏,以及亚马逊的Alexa服务,它们都有什么共同点呢?答案就是,它们都使用了pi-top发布的最新配件,叫做pi-top Pulse。

接触Pi-Top Pulse

你可以把这款小小的(67mm x 60.5mm)白色长方形放在现有的树莓派Pi3上作为HAT或者你可以直接把它插入pi-top笔记本或是pi-top CEED里:

  • 7x7可编程三原色LED矩阵
    • 编程简单并完全可配置:可以使用Python游戏示例比如Flappy birds或Snakes,也可以开发自己的模版和画面
    • 高刷新率可以使得声画同步
  • 板子周围隐藏了7个额外的环绕照明LED
    • 3个在底部,4个在扬声器的下方
  • 2W, 4Ω的高质量扬声器,并配有IS2扩音器
    • 可以用来听音乐或一些其他录制好的声音
    • 可以使用Sonic Pi编辑一段音乐或创作你自己的游戏背景音乐
  • 200Hz – 11kHz自动增益控制(AGC, Automatic Gain Control)麦克风
    • 结合亚马逊Alexa服务,可以完全与基于云端的智能语音app交互

这些所有的功能在pi-topCODER提供的Worksheet(程序库)上都能找到,用作为内置的基于Worksheet的编程课程,用户们可以学到如何使用Python来实现这些功能。所以,你不但可以使用这些超棒的功能,你还可以像一个专家一样熟练地操作它。

 

开箱实物是这个样子的:

 

开始使用Pulse

对于那些熟悉树莓派的用户来说,使用pi-top系统是一件十分容易的事:

  1. 从pi-top网站下载最新版的pi-top操作系统的映像,从zip文件解压并把它存入microSD内存卡。
  2. 把内存卡放入你的pi-top或者pi-top CEED上的树莓派中,并开机。
  3. 完成一些预设的设置(例如设置你的键盘和时区等)。
  4. 把Pulse放在磁轨上,和pi-top集线器上的连接器对齐并把Pulse滑到一个正确的位置:
    Pulse_insert_05fe2ade34722198f4213355818e388037f1f53b.jpg
  5. 一旦I2S软件确认了Pulse已经安装,你会收到一条重启的提示。
  6. 当你重启完毕后,你就可以开始啦!

 

用Pulse进行一段冒险吧

启动后,你第一眼会看到的就是pi-topDASHBOARD,之后就可以打开pi-topCODER。进入后,如果你点击了[Search All]按钮,你会看到一列Worksheet显示在屏幕的中间一列,其中包括了各种各样Pulse模块的Worksheet。

如果你想更详细地参考这些Worksheet的话,你需要点击左上方的[Log In]按钮并点击[Create Account]来创建一个自己的pi-top账号。有了账号,你就可以追踪到自己的状态并顺利使用Python 的Worksheet。如果你还希望通过Alexa服务使用这些功能那你还需要绑定一个Amazon账号。一旦完成了这些,你就可以尽情向Alexa提问了!

 

总结

pi-top Pulse可能是自pi-top之后,树莓派领域内所推出的一款最有趣的树莓派配件了。它不但是一种很好的让你获得Alexa的帮助的方式,并且你可以通过pi-top Pulse来学习如何建立自己的云应用。是时候拥有一个自己的Pulse了,由RS Component独家销售。

Mark completed his Electronic Engineering degree in 1991 and worked in real-time digital signal processing applications engineering for a number of years, before moving into technical marketing.