嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

多年以来,有很多关于连接器行将消失的预测。不管是原始的 D 型连接器、简单的同轴电缆插头,还是独特的 V.35 连接器,我们不止一次收到这样的信息,即传统连接器很快就要被淘汰了。更加难以置信的是,光纤已然兴起,无线技术也在不断发展,与之相关的预测告诉我们:传统铜线的时日已所剩不多。

如此看来,我们已离传统连接器的末日更近一步。TE Connectivity 已推出真正创新型非接触式连接器(采用全新 ARISO 产品的形状设计)。该连接系统(称其“连接器”会有点奇怪)由两半组成,彼此不需要接触就能工作。

title

下面让我们进一步来观察一下。一对传统连接器使用导电的触点,通常是红铜或黄铜,连接器的两半需要进行物理上的接触。触点的设计与形状以及使用的材料,将决定连接器在使用期间的电气性能。但是,两半之间必须要有物理上的接触。实际上,许多连接器制造商投入了大把的时间来确保物理接触,甚至在连接器可能因震动而断开的情况下也没有放弃。

有了 ARISO 连接系统,就再在不需要这种物理接触。  通过在传送器和接收器之间使用磁性耦合,它们甚至可以传输数据和功率,而这种传输不仅可以通过空气,还可通过油和水进行! 

那么这是怎么实现的呢?

由于这些非接触式连接器可以动态调整,即使运动中位置发生改变,连接也能保持均匀,让它们真正做到防震。而且由于它们没有传统连接器所具有的磨损和摩擦,因此能够长久用下去...

想要了解更多?请观看下面的视频,听我讲述 TE Connectivity 的 ARISO 连接系统如何实现非接触式连接,了解它的魔力所在:

 

Connector Geek is Dave in real life. After three decades in the industry, Dave still likes talking about connectors almost as much as being a Dad to his two kids. He still loves Lego too. And guitars.