嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

适用于家庭自动化控制的超薄连接器

 

生活在联网家庭中处处关乎控制。用户几乎可控制建筑物的所有方面,有时从中央控制,有时远程控制。但是,共同的一件事是都需要超薄隐蔽式控制系统。

幸运的是,当前一代触摸屏显示器就是完美之选。我们大部分人每天都在智能手机上使用这些令人难以置信的设备,其中超薄设计体现得淋漓尽致。当前一代智能手机厚约 7mm,其中包括外壳、电子器件和显示屏。您从中应该了解技术的发展进程。许多连接的设备都使用类似的显示屏,例如冰箱和报警系统。但是,这些显示屏仍需连接到设备的其余组件。

连接器通常是机械设计中的限制因素。如果倒退 20 年,连接联网家庭所需的显示屏或控制设备类型(如果这些设备当时存在)的首选将是带状电缆。

但是,从图中将看到这些设备并非全然是超薄的,如果连接器未跟上其他技术的发展步伐,则我们的控制设备会大得多。

值得庆幸的是,连接器行业拥有 FPC(柔性印刷电路)或 FFC(扁平柔性电路)形状的连接器解决方案。此连接器充分利用将 PCB(印刷电路板)上这样的电路轨道印刷到柔性基片上的功能。这就使得电路很薄,由此连接器也很薄,从而使其成为薄型设备现代趋势的完美之选。

 

其中一个利用此技术的连接器制造商是日本公司 Hirose。Hirose 推出了 FH34S,其旨在 FFC/FPC 与印刷电路板之间提供更安全的连接。FH34S 采用后翻执行器,位于外壳的背部而非正面。这使得连接器可在打开位置放置,从而简化了组装并节约了时间。后翻执行器可在配接时吸收接触力,从而确保机械连接良好并提供可靠性,实现较长的工作寿命。电缆入口为锥形,使得插入更轻松,而触摸反应让用户确信连接器配接正确。

连接器超薄,板上高度仅为 1.0mm,安装深度也仅为 3.2mm。连接器的下面被隔离,允许板设计人员在下面运行导电轨迹以节省更多空间。

FH34S 系列现可从 RS Components 获取。

Connector Geek is Dave in real life. After three decades in the industry, Dave still likes talking about connectors almost as much as being a Dad to his two kids. He still loves Lego too. And guitars.