你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
长期以来都需要一种方法将学生、制造人员或设计工程师带上更高层次,从在 Arduino UNO、Yun、Mega、Raspberry PI 或其他未经过工业或商业用途认证(例如 CE 和 UL 审批标记)的嵌入式平台上开发产品,到将设计轻松迁移到经过认证的产品上。
有些允许将代码和硬件平台迁移到经认证的平台上,最好是只需对硬件 IO 或软件的设计作出极少更改,并且只需极少甚至不需要额外审批。
如果核心硬件已经得到 CE 和 UL 认证,并且产品包已准备好进入工业或商业环境,那么就能与其他工业硬件和软件平台轻松集成,同时仍然保持开放性和极低的实施成本。
到 2020 年,将有超过 100 亿台设备连接至互联网,我们需要一种简单的解决方案,并且必须立即得到才能跟上这一大趋势。
那么,我们究竟需要什么呢?
Arduino 兼容性,因为它是用于创建互动电子解决方案的最有名的原型制造平台
Linux 兼容性,因为 Raspberry PI 和 Beagle Bone 相对其他产品具有更高的普及性
便于供电和安装的工业外形设计,以及 24V 额定电压、Din 导轨安装标准、工业外壳。
现在就有一种...
10 月 14 日(星期五),在罗马 Maker Faire(制造者博览会)上,RS-Components、Siemens 和 Arduino 的 Massimo Banzi 展示了迈向 IIoT(工业物联网)之路的最轻松方法。
Siemens 和 RS 强强联合,在市场上推出了一款全新的工业 IoT 设备,它将为未来的工程师、制造人员和设计师提供支持。
它基于 Intel Quark x1000,支持
- 512MB RAM 和一个 SD 卡槽,可使用一张 32GB uSD 卡来安装 OS 和应用程序
- 1 个以太网端口,用于互联网和内部网连接
- 1 个 USB 主机端口,1 个 USB 客户端端口
- 1 个 TTL 串行端口/控制台,适用于 Linux
- 带可选电池备份的实时时钟
- 久经考验的 SIMATIC 质量,具有极高的坚固性
- Yocto Linux 和 Arduino IDE 支持(只需极少甚至无需更改,即可编译和运行草图)
- 可轻松地利用 Arduino 罩和微型 PCIe 卡来实现扩展
- 紧凑型工业设计和 DIN 导轨安装
- 使用 C++、Python、Java 等流行语言进行编程
- 可运行 Node-Red、MQTT、SQLite3,从一开始就能获得简单易用的图形流程设计工具。
很遗憾我未能参加该博览会,但是提供了一段视频来展示我的最初想法和对该平台的看法,让我窃喜的是能在最后几周见识到 IoT2020,并且对其功能留下了深刻印象。即使我使用的是工程师样本和早期软件,也没有遇到太多困难就尝试了其所有功能,并且还能将它们放在一起进行工作展示。