你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
2020年5月的一个深夜,当我们用披萨填饱肚子,通过Zoom讨论为庆祝DesignSpark成立10周年可能创建的项目时,我们知道有一个我们必须打电话给他!(不是超能敢死队)
自从2014年与屡获殊荣的产品设计工程师Jude Pullen合作Hack Superman项目以来,这位曾在Dyson、LEGO、Sugru任职的高手就在BBC 2的Big Life Fix和Channel 4的Great British Inventions与Sir David Jason一起做节目。他还在香港、挪威、美国和英国拥有丰富的创作经验。
Jude着迷于解决非常规的机械和人为问题。因此,我们给他布置了任务,使用免费的DesignSpark Mechanical和DesignSpark PCB软件为我们打造十周年的里程碑。还有什么附加要求?我们希望社区能够自己重新创建。
几个月后,他创造的DesignSpark RadioGlobe果然没有让我们失望。我们与Jude讨论这个项目,了解他的经历及如何将想法变为现实。
RadioGlobe项目背后的灵感是什么?
我喜欢伦敦韦尔科姆收藏馆(Wellcome Collection)中的“难以置信的好奇”一词。我经常觉得这个词概括了既喜欢旅行的过程,也喜欢到达目的地这一结果的人。我认为,这些年来我遇到的DesignSpark的许多人以及其他许多工程师/设计师/创意人士都有这种倾向。 因此,我想做些能够激发这种开放式探索和热衷于发现的东西。
DesignSpark的“简报”非常开放,但是我知道它必须与他们的过去(RS Components在成立之初是Radio Spares)、他们现在对制作事物的热情(例如CAD和3D打印等)、以及数字化和电子产品联系在一起。我研究了各种想法,但这种想法似乎在很多层面上都感觉很对。
RadioGlobe项目是如何开始的?
我真的很喜欢“绘制” RS Components和DesignSpark品牌的所有方面。我探索了RS的起源以及DesignSpark社区的十年历史。我经常针对某件事情所了解的一切进行“发散思维”,然后寻找它们之间的联系。然后经常多搜寻一些新见解和挑战。反复进行一段时间,直到冒出一个“刚刚好”的念头。这听起来有些宽泛,但我想寻找一种在简报提及的各个方面建立有意义联系的东西。
然后,当然是开始制作原型。所有关注我作品的人都知道,我非常提倡使用电路板(和其他廉价材料),因为它可以完成工作并保持想法的流动。例如,最初的原型花了我大约30分钟的时间,这比任何CAD设计师3D打印的速度都要快。当然,它“制造”的功能性机械零件容易损坏并且不实用,但它提供了快速的可行性测试,可确保想法看起来正确。
按钮和屏幕以及最终设计的分辨率经过了一些大的更改,但从根本上讲,早期的迭代是正确的。我发现Dyson经常这样做,80%的最终设计是在20%的时间内完成的……当然,最后的20%需要80%的工作!
在虚拟化程度日益提高的世界中,线上已经存在用于浏览广播电台的类似工具,那为什么实体版本还是很重要呢?
这就要提到一个偶然的消息来源 - 我必须大大感谢我的朋友David Over,正是他向我介绍了http://radio.garden/,功能基本一样,只是在线上而已。我后来又与另一个朋友Gaye Soykök进一步讨论。我在4月初发了几条推特(https://twitter.com/Jude_Pullen/status/1249002792938885122?s=20),提到了我认为它“深刻而平易近人”。这个想法一直在我心里,我在5月收到了DesignSpark简报 - 显然跟我的想法有些“联系”,从这个灵感中进行迭代是可行的。
我意识到radio.garden“缺失”的是它仅仅存在于网络,而它的屏幕是……嗯,是另一个屏幕!具有讽刺意味的是,它的庞大规模也导致它很难使用 - 广播站点太多,我们完全无法记住广播站点的位置和自己喜欢的站点。因此,我觉得:第一,它必须是一个实体“界面”;第二,它必须简单得多,减少选择会有帮助。
可以说两者都很棒,但是对于不同的原因/人/境况而言又各有不同。
开源是RadioGlobe的关键要素吗?为什么?
地球仪校准:校准功能花了相当长时间才开发出来,事实上,利用开源特点,使用者可能会在基本功能上进行很大的改进。
这不是我第一次参加开源思想竞赛……评论家经常认为你是在“放弃你的想法”。虽然我认为散布关键的知识产权、商业秘密或“杀招”是有风险的,但我认为需要针对商业开发的实际情况和通过社区学习的好处进行权衡。有些想法是完全成型的产品,但它也是一个不断演化的东西,更多人的贡献会让它变得更好。例如,一直到“发布”之前,还有一位知名公司的技术人员建议我添加一个“Shazam按钮”,真是太天才了!
另外,这是一款相当小众的产品。但是对于那些真正“了解”的人来说,音乐发现对他们来说是一件大事,而且界面的触感非常吸引人。这不是为普通乐迷准备的,而是为那些勇敢追求变革性音乐的人准备的。
当然,音乐的吸引力很大,但显然广播中的另一个重要平台是新闻。这可能是体验中最“令人震撼”的部分,因为面对同一则“突发新闻”,你会听到完全不同的解读,这取决于你所收听的电台所处国家/地区。
你会将它量产吗?
我们可以选择,这很好,但是在很多方面,它取决于需求。正如我所说,该项目是“小众市场”,因此在成为“50美元的行政人员小玩具”之前,它实际上是一个“高级音乐界面”。大概在500美元左右。
话虽如此,如果一家公司想对我们进行投资并代表我们量产,我想我们肯定愿意。
我认为RadioGlobe实际上看起来很酷,但是从“完全实现”或“完美的意义”上来说,它是“丑陋的”。我喜欢这句话,因为它承认了首次尝试的挑战,但还有很长的路要走。量产是一个很好的机会,可以真正修改设计并将其推向新的高度。
你是自己创建项目的,还是得到了更大团队的支持?
Don和Jude负责为地球仪整合代码。很棘手的!
哈哈!我希望我足够聪明,可以自己创建所有这些!不,我没有。我确实提出了这个概念,并且对“可以做到”的可行性进行了初步评估,但是根据在Dyson工作的经验,当尝试以前没有做过的事情时,重要的是不要只听专家的意见,不要被他们的意见左右。
Don Robson是我在Dyson许多叛逆项目中的“铁杆拍档”,是一个强大的高智商人士和非常“灵活的思想家”。我们很快就能将目标分解为任务,然后评估哪些问题最难理解。由此,我们知道了什么会构成/破坏项目概念。
Don非常有信心,可以通过编写小型程序来编译桩号、位置和坐标列表并使其可导航来完成代码。我说的很简单,但事实并非如此,它需要进行大量的调试和交互,但是在开始时,Don确信它“可以完成”。它总是要花更长的时间,我很欣赏Don在这方面的坚持,以及他在做的所有其他事情(帮助Ventilator项目以及他在AI中的主要工作)。就像我父亲说的:“如果你想快点做完,请一个闲不住的人”。他就是了!
项目的硬件方面更多是我的责任。我知道一个叫做“旋转编码器”的组件,它肯定会让我们“将地球切成段”,而且我知道可以将这些点映射成表格形式,从而使我们可以在旋转地球仪和旋转地球仪之间进行转换,查找坐标和电台。比较棘手的是试图找到具有足够粒度的编码器,因此,RS Components网站当仁不让地成为我们的搜索资源(哈哈!)。
你在项目期间遇到的最大挑战是什么?
3D打印外壳中的旋转编码器,带DIY PCB。非常非常粗糙的原型!
旋转编码器的规格无疑是该项目的“基石”,如果我们只能进行几十个增量,它根本就行不通。迄今为止,我使用过的大多数编码器通常都是20到40个增量,即“脉冲”。这对于以有意义的方式使整个360度地球仪“可搜索”是没有用的。
这是对RS Components的真实测试。我们通常很容易忽略诸如“我可以在亚马逊上买到更便宜的!”之类的事情,对于许多物美价廉的通用商品,也许是这样,但这个项目基本上是在寻找“NASA级”组件来“描绘地球”。
经过大量的搜索,我发现我认为理想的组件,具有“绝对”定位的1024脉冲旋转编码器。我急于以35英镑的价格购买组件,所以决定与另一个好朋友Ryan White核对一下,他与我合作了BBC Two的Big Life Fix项目,旨在通过技术和制造帮助残疾人。现在,他在一家制造量子计算机的公司工作。像你一样。
Ryan确认我找到了合适的组件,我想说的是,我真的很幸运,他还解释说,这实际上是“完美”的组件。首先,“绝对”部分意味着所有位置使用了一个叫做greycode的东西,因此1024个增量中的每个增量都有一个ID,即使你关闭/打开电源,它也知道所处的位置!他还解释了为什么SPI界面也与Raspberry Pi兼容(对Don来说是个好消息!)。
好戏开始了!感谢这个不可思议的组件,也感谢Ryan!
你是如何在新冠肺炎疫情/封锁中做到这一点的?
早期的卡片“草图模型”。注意最终版本中的编码器“翻转”位置。
你还可以看到“红线”来自WhatsApp / Slack关于接线的讨论。
在成为一名自由职业技术专家之前,在LEGO担任技术侦察员近三年,我必须培养很多“数字通信技能”,从处理不良的互联网连接(尤其是音频,通常没有摄像头!)到如何在没有便利贴或白板的情况下勾勒出想法!
通常,“快速处理”方法效果最好,并且我经常在Zoom上与某人进行中间对话,然后在WhatsApp上串连写上带有“像这样”草图的照片。由于新冠肺炎疫情,许多在线会议提供商都在提高他们的水平,因为这变得越来越普遍,人们选择了更多的远程工作。我认为这是一件积极的事情,因为组织(如Dyson,确实位于马姆斯伯里的一个中间地带!)意识到他们可能缺乏亲密的创意氛围,于是用全球人才加以弥补。现在,我在最近的项目上与美国人、英国人或亚洲人工作都一样自在。
到目前为止,最愉快/最令人满意的时刻是什么?
与Pete Wood,Don Robson和Joy Choudhuri一起讨论代码、CAD和构建。
与Don、Ryan、Pete和更广泛的DesignSpark团队合作。我并不是说这很“不错”,十多年来,这一直是我设计生涯中始终如一的主题:我的最后一个项目是与NHS专业人士合作,Dyson挤满了众多出色的工程师和市场营销人员,当然,LEGO也是一家梦想公司,通过单独工作和合作,这段工作经历扩大我对全球品牌可以做的事情的认识!我一直都认为我最好的工作是团队合作,具体来说,我喜欢与不喜欢我的人在一起(在某些关键方面我很欣赏),这种尊重、敬畏、好奇心和热情的混合让我多年来一直保持着良好的状态。我当然会推动项目发展得更好,但我同样在意我引以为傲并保持多年的人际关系。
使用基本甘特图和Slack来跟踪工作并分享想法。
你在项目期间学习了任何新技能或技巧吗?
SSH、Linux和Raspberry Pi命令中的速成课程。
测试项目的离散部分,如LED,此处显示为“无效”!(应为白色)。
在开始这个项目之前,我几乎没有使用Raspberry Pi代码进行任何工作,并且在实践上对Linux一无所知。而且,尽管我已经广泛使用了Arduino,但我还是选择了Pi的“微处理器”中的这些“微控制器”,因为Arduino可以从打开代码开始运行代码,这通常是Sugru和Dyson等开展机电项目的关键属性。我没有意识到Raspberry Pi实际上可以通过SSH命令“无头”操作(没有键盘、鼠标和显示器),因此可以通过WiFi连接对其进行控制。
实际上,我认为很多工程师会非常欣赏这一点,因为事后看来,使用Pi而不是Arduino进行更复杂的处理(例如查找广播电台和播放音乐!)具有明显的优势,但在实验室里没人想在26英寸的显示器上操作。看来他们也不必这样做。我希望我十年前就知道了!
因此,我从Don Donson那里快速学习了Pi的许多知识,也得到了DesignSpark成员Pete Milne的友好帮助,他还帮助解决了Pi的音频错误问题。
Pete Milne帮助完成了WiFi速成课程,并调试了音频的早期RasPi 4B问题。
提供免费软件来创建RadioGlobe有多重要?
早期的CAD进展,使用DSM分解图。所有文件都是开源的。
RadioGlobe是随代码V1.0一起“准备就绪”的东西,但是从第一天开始,整个团队就致力于实现人们不断迭代和改进的愿景。GitHub之类的现代平台非常适合此操作,令人鼓舞的是已经看到的贡献和改进,以及更多的建议正在涌现!
DesignSpark一直以来都是一个慷慨大方的组织。很少看到一家公司赞助那些挑战可能并引起讨论的项目。他们的“社区至上”方法意味着我可以肯定的是,无论是在内部还是在内部,良好的主动行动都将从中得到发展。这种思维方式使大公司保持好奇、相关和有趣的合作态度。
如果要你提出RadioGlobe的一项“英雄”产品或设备,那会是什么,为什么?
采购:(绝对是)1024增量旋转编码器,也可以在Raspberry Pi上使用!
当然,旋转编码器(789-9490)是使这一切成为可能的基础技术。尽管本来可以使齿轮系统使用较低分辨率的编码器,但这会增加很多复杂性,并可能增加错误(或出现磨损的风险)。确实,如果没有找到足够细粒度的编码器,我会有各种“B计划”,但是它们制作起来都有些繁琐,并且会使用户难以构建。
因此,我认为这是采购“正确组件”的优点。这需要花费更多的时间,但是这意味着该项目运行迅速,并且在最终执行中表现出色。
螺纹黄铜插入件,通过“最佳实践”原型构建,节省一天的时间。
另一个听起来可能很疯狂,但我向螺纹黄铜插件发誓!我想我是在Dyson时第一次了解它们的,但是对于像这样的原型钻机来说,它们是改变游戏规则的关键。如果只是将它们拧在一起,则3D打印孔会很快磨损,并且会崩塌。黄铜插入件允许使用金属“插座”将螺栓拧入。我坚信,这是出色原型研发开发中的“秘密”,因为它还减少了拆卸/重新组装和测试中的错误。有时候看似无聊的事情在良好的设计中可能很有影响力!
你改变地球原始角度的依据是什么?
观点的改变。将“视线”移至赤道(不是默认的北半球)。
地球倾斜23.5度,但这意味着在以该角度倾斜的模型地球上,确实很难看到南半球的很多东西。在处理纸板原型时,这一点尤其明显。因此,我将其调整为30度倾斜。这意味着,当坐在RadioGlobe原型前面的办公桌上时,我的眼睛现在正对准赤道,因此,它均匀地划分了南北视角。
作为一个混血儿(我的子女则融合了更多血统),我很喜欢思考一个小的“微调”代表着什么,不是反响很大、戏剧性的一次性事件,而是可以悄悄改变一个人“正常”状态的情况。
我记得在学校时听老师说,我们在墙上看到的“正常”地图以英国为中心,而在美国早期地图中,显然将美国作为“中心”,而中国过去也曾做同样的事情。每个地方都将“家”置于中心,而“其他”则从中辐射出来,这可能是人的本性。确实,如果有人了解墨卡托与罗宾森/温克尔关于世界的预测,那么肯定会思考为什么我们直到最近才使用“正确”的预测。但是,撇开社会政治因素,它在30度下的视觉和使用效果更好!
你找到了喜欢的广播电台吗?
我在Dyson工作期间在布里斯托尔生活了四年,很难不被那边投入的Drum n Bass和DubStep影响。我偶然发现了新西兰的BooshFM,它在扬声器的加持下更加震撼。它成为无数个深夜奋战CAD、焊接和代码时的背景音乐。
这也是我在旅行时注意到的事情之一,英国最适合出口的可能不是它的美食,而是音乐。这就像一台时光机,当你发现音乐行业会随着时尚和需求的变化而在不同音乐上附加不同的价格标签,你还可以找到一个播放老歌(便宜音乐)的电台,而你的热情却与它刚发行时别无二致。
我在挪威上学时还去过哈瓦那,所以很高兴看到这个国家在音乐影响力方面突飞猛进,还有他们在谈话节目中尽情讨论的能力!我敢肯定,我们当中的许多人都熟悉这样的观念:即使一种语言在某种层面上可能对我们来说是不可理解的,但音乐的情感甚至是语音语调在基本层面上还是可以理解的。对于我们所有的差异,RadioGlobe是一个使你与我们的相似性重新联系起来的项目,并使你可以轻松地获得我们通常在浏览器中无法找到的内容。
我想知道这样的界面还会有其他什么好处……希望我们能通过Open Sourcing看到该项目!
如果你可以在RadioGlobe中再添加三项功能,会是什么,为什么?
Shazam按钮。
如前所述,这不是我的想法,但却是一流的想法!谁不曾想过在听到一首陌生歌曲时按下这个键,它就能立即被识别出来,然后作为播放列表导出到你的App?想都不用想....但这需要大量脑力来编写代码!!
Spotify / LastFM - 旅行指南。
Spotify擅长帮助你发现接下来的需求。目前,RadioGlobe可以通过地理位置来做到这一点,你可以通过滚轮从某个站点“侧移”到另一个站点,或者实际上是在东南西北各个方向移动几度。但这可能需要录入区域偏好和流派/BMP/节奏/等Spotify算法的强大组合。可能不是一个简单的问题,但是也许某人的某个朋友会与你取得联系……
寻宝/复活节彩蛋。
我喜欢“化装舞会”概念书,并喜欢用“Ready Player One”将它现代化。因此,我认为创造一个“复活节彩蛋”或隐藏在全球范围内的奖品真的很酷。只有最冒险的听众才能找到的东西,以及与这种好奇心相称的奖励。也许我们已经做到了?什么是30度 x 30度?
哦,第四个是与这个集成的:Radiooooo(5个O) https://radiooooo.com/ 不仅可以做到Radio.Garden的功能,还可以在数十年的音乐之间进行探索。从字面上看,这是一台时间机器。我们在RadioGlobe中需要这个!帮助我们Radioooooooooooooo!
你对想创建自己的RadioGlobe的任何人有什么建议?
RadioGlobe是“过家家”。我四岁的儿子在几分钟内似乎对用户界面感到满意,然后以极大的热情探索了这个世界。拉丁美洲舞蹈很受欢迎。
我花了好几年的时间来创建资源,以帮助人们学习建模、原型制作和构思的技能。我不愿意传授比“完成”更多的知识。这可能意味着有些人对我的指南感到望而却步,但是对于那些人,我说“那么跳过”,但是对于其他想要了解从Cardboard到CAD以及从好奇心到代码的人来说,这是项目的绝佳“全能者”。它确实做了很多。
我希望构建它的过程与最终工作一样有趣。就当是为了我吧!
查看完整的项目点击此处。
请查看Instructables指南、GitHub和CAD文件(STL / DesignSpark Mechanical/Solidworks)- 全部都是开源的。
我们只是要求认证和非商业化(未经同意),否则,它完全免费供个人使用。